This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:[AM3358]缩短两个 SPI 传输之间的时间

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084642/am3358-am3358-reduce-time-between-two-spi-transfer

部件号:AM3358
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好 TI,

下面是有关 mcspi 的一些问题。

目前,两个 SPI 传输之间的时间几乎为340mS。

1.是否可以减少时间?

2.如果是,  需要修改哪些与时间相关的寄存器?   

[注]我使用这个 spedev.c (https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/spi/spidev.c)来测试我的 SPI。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈您好,

    您希望看到什么 SPI 定时?

    您运行的是哪个版本的 Linux?

    请连接设备树 SPI 节点。

    此致,

    尼克