请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM3358 “线程:测试”中讨论的其它部件
您好 TI,
下面是有关 mcspi 的一些问题。
目前,两个 SPI 传输之间的时间几乎为340mS。
1.是否可以减少时间?
2.如果是, 需要修改哪些与时间相关的寄存器?
[注]我使用这个 spedev.c (https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/spi/spidev.c)来测试我的 SPI。
非常感谢。