This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:LDC 是否需要填充?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084562/tda4vm-does-ldc-need-padding

部件号:TDA4VM
“线程:TDA4”中讨论的其它部件

您好,

当我测试640x480输入和640x480输出时,双耳隔振 的结果 是639/640 colulmn 和479/480行始终异常。 LUT 偏移量为零,在最右/最底部的列/行中,分次也为零。

添加两行/列填充(输入642x482,输出640x480)后 ,我可以获得正确的输出。

这是否意味着土发公司需要填充? 或者我错过 了被 LUT 访问两个最右/最底部的列/行的请求?

此致,

威尔逊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威尔逊,

    您的 LUT 的大小应为“ceil (W/2^m +1)”x“ceil (H/2^m +1)”,并且应在边界处保持连续。
    从某种意义上讲,我们对 LUT 而非输入图像进行了分页。

    如果您有更多详细信息,请参阅《TDA4 LDC 常见问题解答》 :e2e.ti.com/.../faq-tda4vm-how-to-create-a-ldc-mesh-lut-for-fisheye-distortion-correction-on-tda4

    最佳
    耙串

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gang,

    边界值仍然异常。  可以查看我的代码吗?

        //mesh param
        tivx_vpac_ldc_mesh_params_init(&mesh_param_);
        mesh_param_.mesh_frame_width = output_info_.width;
        mesh_param_.mesh_frame_height = output_info_.height;
        mesh_param_.subsample_factor = 0; //no sub sampling.
    
        //mesh image creation
        uint32_t lut_w = (uint32_t)ceil(mesh_param_.mesh_frame_width/pow(2.0, mesh_param_.subsample_factor))  + 1u;
        uint32_t lut_h = (uint32_t)ceil(mesh_param_.mesh_frame_height/pow(2.0, mesh_param_.subsample_factor)) + 1u;
        mesh_ = vxCreateImage(context_, lut_w, lut_h, VX_DF_IMAGE_U32);
    
        //LUT copy
        uint32_t w, h;
        w = output_info_.width;
        h = output_info_.height;
        /* Mesh copy*/
        vx_rectangle_t rect;
        rect.start_x = 0;
        rect.start_y = 0;
        rect.end_x = w;
        rect.end_y = h;
        vx_imagepatch_addressing_t image_addr;
        image_addr.dim_x    = w;
        image_addr.dim_y    = h;
        image_addr.step_x   = 1;
        image_addr.step_y   = 1;
        image_addr.stride_x = 4u;
        image_addr.stride_y = w*4u;
        int32_t status;
        status = vxCopyImagePatch(mesh_, &rect, 0, &image_addr,
                                  (uint8_t*)mesh_table_.get(),
                                  VX_WRITE_ONLY, VX_MEMORY_TYPE_HOST);
        

    此致,

    威尔逊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威尔逊,

    我没有发现您的代码有任何问题。

    输出图像中有什么异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gang,

     对于640x480 NV12英寸/英寸(带双线性隔振),

    638/639列和478/479行的值与预期的不同。  

    您能否提供 C 源代码,为 NV12双线性插值生成精确的位结果? 无需模拟硬件。  

    此致,

    威尔逊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威尔逊,

    好的,我看到在这种特殊情况下,输入和输出应该与所有0偏移匹配。

    LDC H/W 设计用于夹持像素坐标,以方便和安全地进行插值。
    在这种特殊情况下,使用 NV12 (UV 的下采样率超过 Y),LDC 剪辑会进行保守的坐标,以避免双线性内插中出现超出边界像素。
    LDC 的预期是输出图像完全位于输入图像的边界内,包括内插所需的额外像素。

    最佳
    耙串

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gang,

    感谢您的澄清。  

    我 还有一个问题。   

    我可以使用以下 Y 平面代码获得一些精确结果。

      inline uint8_t bilinear_Q_3(uint8_t p00, uint8_t p10, uint8_t p01, uint8_t p11, uint8_t x_frac, uint8_t y_frac) {
        uint32_t p00_q6 = p00*(8u-x_frac)*(8u-y_frac);
        uint32_t p10_q6 = p10*(   x_frac)*(8u-y_frac);
        uint32_t p01_q6 = p01*(8u-x_frac)*(   y_frac);
        uint32_t p11_q6 = p11*(   x_frac)*(   y_frac);
        return (uint8_t)((p00_q6+p10_q6+p01_q6+p11_q6+0x20u) >> 6u);
      }

    但它不能用于紫外线面,我发现下面的代码可以产生一些精确的结果。 您能否指导 LDC 为何对 Y/UV 使用不同的内插?

      inline uint8_t bilinear_uv(uint8_t p00, uint8_t p10, uint8_t p01, uint8_t p11, uint8_t x_frac, uint8_t y_frac) {
        uint32_t p00_q6 = p00*(16u-x_frac)*(16u-y_frac);
        uint32_t p10_q6 = p10*(    x_frac)*(16u-y_frac);
        uint32_t p01_q6 = p01*(16u-x_frac)*(    y_frac);
        uint32_t p11_q6 = p11*(    x_frac)*(    y_frac);
        return (uint8_t)((p00_q6+p10_q6+p01_q6+p11_q6+0x80u) >> 8u);
      }
    

    此致,

    威尔逊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,威尔逊,

    我们不能在公共论坛上披露这些详细信息。

    最佳
    耙串