“线程:TDA2”中讨论的其它部件
您好 E2E 支持团队,
我们希望将 TDA2级联板与3.08雷达 SDK 一起使用,并只允许2AWR 发出啁啾声并收集数据作为回报。 我们知道这比看起来更难做到。 为了进一步了解 SDK 在级联板中的支持,我有以下问题:
1.如果我们只想在4个中启用2个 AWR (即:主和斯拉夫2),那么需要在 AWR 配置 BSP_Ar12xxConfigObj 中执行什么操作?
2.配置4个板载 FPGA 是否需要更改(例如 :在 ChainsCommon_fpgaPowerUp()和 ChainsCommon_fpgaStart()中)?
目前,当所有4AWR 均启用了4RX 信道时,共有16RX 信道数据用于为4EV 提供信号以进行范围和多普勒 FFT 处理。 如果仅启用2个 AWR,则实际上只有8个 RX 信道进入4EV,这8个信道如何在4EV 中划分? 我猜只有 EVE1和 EVE2会主动处理 ADC 数据,而 EVE3和 EVE4将被 ided。
4.如果只启用了2个 AWR,是否需要更改处理链中的链路? 根据可用 RX 信道的数量自动扩展是否足够智能?
谢谢你,