This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:仅在层叠板上启用2AWR

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084107/tda2exevm-enable-only-2awrs-on-cascade-board

部件号:TDA2EXEVM
“线程:TDA2”中讨论的其它部件

您好 E2E 支持团队,

我们希望将 TDA2级联板与3.08雷达 SDK 一起使用,并只允许2AWR 发出啁啾声并收集数据作为回报。 我们知道这比看起来更难做到。 为了进一步了解 SDK 在级联板中的支持,我有以下问题:

1.如果我们只想在4个中启用2个 AWR (即:主和斯拉夫2),那么需要在 AWR 配置 BSP_Ar12xxConfigObj 中执行什么操作?

2.配置4个板载 FPGA 是否需要更改(例如 :在 ChainsCommon_fpgaPowerUp()和 ChainsCommon_fpgaStart()中)?

目前,当所有4AWR 均启用了4RX 信道时,共有16RX 信道数据用于为4EV 提供信号以进行范围和多普勒 FFT 处理。 如果仅启用2个 AWR,则实际上只有8个 RX 信道进入4EV,这8个信道如何在4EV 中划分? 我猜只有 EVE1和 EVE2会主动处理 ADC 数据,而 EVE3和 EVE4将被 ided。

4.如果只启用了2个 AWR,是否需要更改处理链中的链路? 根据可用 RX 信道的数量自动扩展是否足够智能?

谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有允许用例定义使用的雷达数量的规定。

    /**
     * \brief Structure which holds the AR12xx configuration parameters.
     */
    typedef struct {
    
        UInt32 numRadars;
        /**< Number of Radars being connected */
        ChainsCommon_RadarParams radarParams[CHAINS_MAX_NUM_RADARS];
        /**< Parameters per Radar */
        UInt32 frameType;
        /**< 0 - Normal Frame, 1 - Advanced Frame */
        UInt32 fusionEnabled;
        /**< Flag to show if Fusion is enabled or not */
        UInt32 enableTestSource;
        /**< Flag to enable synthetic input from Radar */
    } ChainsCommon_Ar12xxConfigOut;

    但是,我们只使用 4个雷达配置验证了完整的级联雷达处理链。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley,

    我知道有这样一个数据结构可以告诉 AWR 我们想要使用多少雷达。 请您花几分钟时间了解我上面概述的4个问题,并为每个问题提供一些反馈。

    谢谢,

    ——开海