请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:66AK2G12 主题中讨论的其他部件:TMS320C6746,
您好,
我将 TMS320C6746 DSP代码移植到66ak2g12 (C66x内核) DSP。 目前,我正在开发EDMA模块,用于 在sp0regs->SPIDAT1和 sp0regs->SPIBUF之间进行数据传输,以便从使用SPI协议连接的外部ADC读取数据。
对于我 的TMS320C6746 DSP,它工作正常。 我已根据新的66Ak2g12 EVM更改了所有寄存器基座和头文件,但它不起作用。
除了 SoC基本地址和头文件之外,我还需要进行哪些特定更改才能使其正常工作?
我使用相同的方法更改寄存器和头文件的基本地址,移植了其他模块,如UART,计时器等。
请帮我移植EDMA模块。
谢谢,顺祝商祺
亚洲