This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:将TMS320C6746 DSP EDMA代码移植到66Ak2g12 (C66X内核) DSP

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1089714/66ak2g12-porting-tms320c6746-dsp-edma-code-to-66ak2g12-c66x-core-dsp

部件号:66AK2G12
主题中讨论的其他部件:TMS320C6746

您好,

我将 TMS320C6746 DSP代码移植到66ak2g12 (C66x内核) DSP。 目前,我正在开发EDMA模块,用于 在sp0regs->SPIDAT1和 sp0regs->SPIBUF之间进行数据传输,以便从使用SPI协议连接的外部ADC读取数据。

对于我 的TMS320C6746 DSP,它工作正常。 我已根据新的66Ak2g12 EVM更改了所有寄存器基座和头文件,但它不起作用。

除了 SoC基本地址和头文件之外,我还需要进行哪些特定更改才能使其正常工作?

我使用相同的方法更改寄存器和头文件的基本地址,移植了其他模块,如UART,计时器等。

请帮我移植EDMA模块。

 

谢谢,顺祝商祺

亚洲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Asif:

    很抱歉, TI已停止支持 基于TI-RTOS的K2G裸机软件开发。 请参阅 公告 并搜索 TI E2E 支持 论坛中的相关问题和答案

    此致,

    建中