您好,
我是TI处理器家族的新用户,我有一个使用5530的DMD应用程序,下面是一些讨论的主题
DLP5530S-Q1:如何实现1:1宽高比- DLP产品论坛- DLP︎ 产品- TI E2E支持论坛
我的要求是在DSP上进行HDMI输入和Diamond预处理,并在HDMI输出端口上输出处理过的输出
是否有任何TI处理器可以在一个端口上进行HDMI输入,在另一个端口或2个HDMI端口上进行HDMI输出?
因为我的输入和输出是连续的,所以这里我可能不会对输入和输出使用相同的端口
是否有任何设计示例已经做到了这一点?
----------------
在进一步检查后,我将添加编辑
我知道,即便是DLP套件也使用了解串器来进行HDMI到并行转换
因此我可以使用TFP401A将传入的HDMI转换为处理器输入,然后进行处理,并将输出数据进一步转换为TFP401
要执行上述操作,我可能需要两个24位的视频端口,建议使用一个处理器来执行处理操作,并通过HDMI传输数据
我需要任何Linux来使用这些处理器吗? 我认为裸机非常高效,请告诉我哪一个TDA系列的处理器更适合DLP Diamond预处理应用。