This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:关于在TDA4上对AR0820进行AWB校准的问题

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1092725/tda4vm-question-about-awb-calibration-of-ar0820-on-tda4

部件号:TDA4VM

您好,TI专家:

当在场景中显示摄像机时,图像颜色异常,包括突出显示对象(如太阳或灯箱),如下图1所示:

 图1.

当我将 相机移开到其他场景并返回太阳后,图像变为正常,如下图2所示:

 图2.

在这种情况下,AWB的ISP参数是AR0820的SDK 7.03 中的默认参数。  

在DCC中重新校准AWB并将其编译为SDK之后,这个问题就消失了。 我正在使用的摄像头模块是由我们自己开发的,这是由不同的模块引起的吗?

e2e.ti.com/.../8030.YUV_2600_RAW-images.zip</s>2600

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Zhili,

    是的,AWB必须在您自己的摄像机模块上进行校准。

    如果您在重新校准后仍有AWB问题,请分享您的输出xml文件或AWB校准项目以供审核。

    最佳,
    耙串