This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:使用MCSPI_SLAVE_MODE.C进行SPI分析

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1076202/tda4vm-spi-profiling-using-mcspi_slave_mode-c

部件号:TDA4VM

大家好,

我正在使用中提供的mcspi_slaver_mode示例

-->/PDK _Jacinto _07_03_00_29/packages/ti/drv/spi/example/mcspi_slavemode/src.

我正在通过16次循环发送26字节的数据。

第一次传输大约需要 1秒,之后,单次传输需要8到10毫秒。

要完成26字节*16倍的数据传输,需要花费1.17 秒。

测试用例:-单通道DMA模式

我正在使用默认配置

根据我的理解,这些都是

SPI_PARAM_INIT (&spiParams);
const SPI_Params SPI_defaultParams ={
SPI_MODE_blocking,/* transferMode */
0U/* transferTimeout */
/* transferCallbackFxn */
SPI_MASTER,/*模式*/
100万/*比特率*/
8/* dataSize */
SPI_POL0_PHA0,/*帧格式*/
/*自定义*/
};

dataSize=8位(尝试使用16 位,时钟无显著变化)

比特率= 1MHz (尝试高达48Mhz,无显著变化)

用于同步

OSAL_DELAY (1000);//主(减少到20ms)

OSAL_DELAY (500);//从(减少至10ms)

考虑到这种情况,传输所花的时间是否合适?  

请给出建议。

此致,

Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,

    我正在内部检查。
    同时,请您分享以下详细信息:
    1)您的观察结果是在定制电路板上还是在TI EVM上?
    2)如果可能,您能否共享在<pdkInstallPath>/ti/drv/spi/example/mcspi_slavemode/src上所做的修改

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    1.观察结果见J721e_EVM

    2.changes附加在文本文件中

    同时,我调试了TI提供的默认代码,并发现了相同的观察结果。

    在调试过程中,我遇到了这一问题  

    SPI_osalPendLock(cbSem[0],超时)

    大约需要1秒的时间。

    为什么会这样?

    e2e.ti.com/.../5008.changes.txt 

    此致,

    Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,

    我检查过,转账不应该花这么多时间。
    您能否分享您如何计算转账时间?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    请注意:

    此观察是在DMA回调模式下进行的

    "在调试过程中,我遇到了这一问题  

    SPI_osalPendLock(cbSem[0],超时)

    大约需要1秒钟的时间。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用TI其它性能分析应用中提供的“TimerP_getTimeInUsecs();”。

    下面是我的代码片段

    //***************************************************

    UINT64_t Pretime,PostTime,objAcc;

    如果(转接OK)

       Pretime=TimerP_getTimeInUsecs();//l0
       IF (cbMode)
       {
          IF (SPI_osalPendLock(cbSem[0],timeout)!= SemaphoreP_OK)
          {
             Goto Err;
          }
      }  
      PostTime=TimerP_getTimeInUsecs();//l0

      //****  
             保持一切如样
       **//
    }

    否则

        //****  
             保持一切如样
       **//

    }
       RET =真;
       objAcc =(PostTime-Pretime);//cbMode
       SPI_LOC("cbMode %d\n",objAc);

       错误:
          RETURN (RET);

    //********************************************************************************************************

    输出如下所示

    /****************************************************************************************

    正在启动SPI从属测试。

    SPI UT 4.


    DMA调用中的SPI主从测试从机
    SPI已初始化
    从机:通过:TxD来自主SPI通过:
    cbMode 99.8618万


    DMA callbacd中的SPI主从测试从机

    所有测试均已通过。
    完成

    //********************************************************************************************************

    此致,

    Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,

    我将在结束时重复此内容,以找出问题所在。 将使您随时了解最新信息。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,

    很抱歉耽误了很长时间。  
    以下是目前为止的更新:
    我已经能够在我的端重现此问题,正如您之前提到 的,SPI_osalPendLock(cbSem[0],timeout)大约需要1秒。 我正在对此进行进一步调查,将在当天结束前提供最新情况。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,

    由于主从之间的同步要求,SPI_osalPendLock(cbSem[0],超时)正在占用1秒。 基本上,SPI从属设备需要在主中继器启动传输时准备就绪。 为了达到此条件,Task_Sleep用于 masterTaskFxn,由于 SPI_osalPendLock(cbSem[0],timeout)需要1才能释放。

    我已尝试将其减少到Task_Sleep (10),它工作正常,并减少了释放锁所需的时间。 您可以根据您的用例进一步减少这种情况。

    此致,
    第  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    我尝试了你指定的内容。

    在构建默认应用程序中,我在DMA回调模式下使用了SPI。

    我使用以下命令生成-->

    make -s -j MCSPI_Master_TestApp Board=j721e_EVM SOC=j721e core=mcu1_0 build_os_type=tirtos build_profile=release DMA=enable

    make -s -j MCSPI_Slave_TestApp Board=j721e_EVM SOC=j721e core=mpu1_0 build_os_type=tirtos build_profile=release DMA=enable

    之后使用此命令生成组合图像-->

    /MulticoreImageGen LE 55 app 0 MCSPI_Slave_DMA_j721e_EVM_mpu1_0TestApp_release.rprc 4 MCSPI_Master_DMA_j721e_EVM_mcu1_0TestApp_release.rprc

    我在   main_mcspi_slaver_mode.c.的masterTaskFxn()中将Task_sleep(1000)更改为Task_sleep(10)

    当我运行代码时,我发现使用 Task_Sleep (10)时,默认应用程序花费了50毫秒,而当我将其改回Task_Sleep (1000)时,花费了1040毫秒

    对于  仅发送-->的默认应用程序,使用Task_sleep(10)可获得50毫秒

    unsigned char masterTxBuffer[128]="通过:来自主SPI的TxD通过:来自主SPI的TxD通过:来自主SPI的TxD ";
    unsigned char slaveTxBuffer[128]="通过:从从SPI通过的TxD通过:从从SPI通过的TxD:从从从SPI通过的TxD ";

    请给出您在尝试将Task_Sleep(1000)切换为Task_Sleep(10)时获得的读数。

    我仍然认为,对于使用SPI DMA模式运行的默认应用程序来说,这50毫秒的时间太长了。

    我也在共享该文件,以便您了解为清晰起见所做的更改。

    e2e.ti.com/.../5850.main_5F00_mcspi_5F00_slave_5F00_mode.c

    请查看。

    谢谢,此致,

    Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,

    您是否尝试进一步降低该值? 如果不是,可以尝试5次?

    当1040当我402.8924万我运行402.8924万运行代码时,我得到默认应用程序使用 Task_sleep_I (10秒)返回到Task_sleep_1000 (引用)的时间。

    这50毫秒是用于完成事务还是仅用于 SPI_osalPendLock(cbSem[0],timeout)!= SemaphoreP_OK?

    我402.8924万我仍然402.8924万仍然认为这50毫秒对于使用SPI DMA模式运行的默认应用程序来说太长了[/SPI]。

    另外,您预计要达到多少时间?

    此致,

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    您402.982万您是否402.982万是否尝试进一步降低该值? 如果不是,请尝试5?[/QUOT]

    是的,我尝试使用Task_Sleep (5),但我的应用程序被卡住Task_Sleep (5)无法解决问题。

    此402.982万此50402.982万50毫秒是用于完成事务还是仅用于 spi_osalPendSem[f_timeout]?

    是的,这一次用于完成事务,而不仅仅是 用于SPI_osalPendLock(cbSem[0],timeout)!= SemaphoreP_OK。

    另外402.982万另外,402.982万,您希望达到多少时间?
    [/quote]

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,

     SPI_TEST_xfer_error中有一个Task_Sleep API用于同步,您是否可以尝试减少该问题,以及查看是否有帮助?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    尝试了你指定的内容,但对我没有帮助。

    请为此提出其他建议。

    另外402.982万另外,402.982万,您希望达到多少时间?

    我想在大约30毫秒内发送2 KB。

    谢谢,此致,

    Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TANVI,

    OSAL_DELAY (1000);//主(减少到20ms)

    OSAL_DELAY (500);//从(减少至10ms)

    [/引述]

    是50毫秒时间的数值减少还是实际值减少?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    根据文件main_mcspi_slaver_mode.c,我在函数 SPI_test_singal_channel() 中与您共享的文件OSAL_Delay有10和20个传递到该文件。

    您也可以在我与您共享的文件中检查它。

    谢谢,此致,

    Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,

    我402.8924万我还402.8924万还将共享该文件,以便您了解为清晰起见所做的更改。

    我检查了您共享的代码。 计算的50毫秒时间用于完整执行 SPI_TEST_Mst_SLV_xfer API,该API除了传输数据外,还包括一些数据验证和日志打印。 我已确认日志打印所花费的时间比实际传输所花费的时间要长得多。 在注释掉  SPI_TEST_Mst_SLV_xfer中的所有SPI_LOG调用后,我得到了默认情况下大约9毫秒的读数,其中大部分是由于OSAL_Pendlock,这是一次性同步要求,在您的实际使用情况中可能不需要。

    您是否还可以注释掉您端的所有SPI_LOG调用并查看是否获得所需结果?

    此致,
    第  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    对所有日志进行注释后,上述数据的传输速率相同,即大约10毫秒
    我将检查注释 OSAL_Pendlock,并更新读数。

    谢谢,此致,
    Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,  

    在406.015万在评论406.015万评论所有日志后,上述数据的传输速率相同,即大约10ms (报价)

    此读数是否位于所需的范围内?

    我406.015万我将406.015万将检查注释 OSAL_Pendlock并更新读数。[/quote-use.]

    当然,请检查并告知我们

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    当然406.0482万当然,406.0482万,请查看并告知我们

    我通过评论来检查

               IF (SPI_osalPendLock(cbSem[0],timeout)!= SemaphoreP_OK)

    但现在比没有评论的时候多花了3毫秒。

    请建议其他方法。

    此致,

    Tanvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tanvi,

    您的最终使用案例是什么? 您的应用程序最终将拥有哪种通信? SDK中提供的应用程序仅用于验证目的,而不用于性能分析。 您的用例很可能与示例不一样,您可能根本不需要此同步,无论如何,您必须根据您的要求将其导入。

    您405.5645万您是否405.5645万是否还可以注释掉您端的所有_log调用并查看您是否获得了所需的结果[_SPI/报价]?

    现在,通过注释掉所有SPI_LOG调用,您可以看到SPI传输本身不需要太多时间,在10ms中,OSAL_Pendlock将超过9ms的时间用于同步目的,这意味着传输本身的时间不到1ms。 其余时间仅限于应用程序,具体情况将因我们编写应用程序的方式而异。

    为了进行性能分析,您应该只检查执行SPI_test_xfer_Ctrl和MCSPI_TRANSFER REST所需的时间是否取决于应用程序。