大家好,
我正在使用中提供的mcspi_slaver_mode示例
-->/PDK _Jacinto _07_03_00_29/packages/ti/drv/spi/example/mcspi_slavemode/src.
我正在通过16次循环发送26字节的数据。
第一次传输大约需要 1秒,之后,单次传输需要8到10毫秒。
要完成26字节*16倍的数据传输,需要花费1.17 秒。
测试用例:-单通道DMA模式
我正在使用默认配置
根据我的理解,这些都是
从
dataSize=8位(尝试使用16 位,时钟无显著变化)
比特率= 1MHz (尝试高达48Mhz,无显著变化)
用于同步
OSAL_DELAY (1000);//主(减少到20ms)
OSAL_DELAY (500);//从(减少至10ms)
考虑到这种情况,传输所花的时间是否合适?
请给出建议。
此致,
Tanvi