This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:R5F MPU配置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1088251/tda4vm-r5f-mpu-config

部件号:TDA4VM

您好,TI:

我需要了解MPU配置和TI提供的不同选项方面的帮助。 我正在使用PSDK RTOS v 08.00。  具体来说,我想了解 在将某些内存区域配置为时,应选择哪些选项

  • 内存顺序很严格
  • 设备内存
  • 正常内存

为此,我使用 CSL_ArmR5MpRegionCfg结构覆盖默认定义。 以下是一些默认的参考区域:

 {
     /* Region 0 configuration: complete 32 bit address space = 4Gbits */
     .regionId         = 0U,
     .enable           = 1U,
     .baseAddr         = 0x0U,
     .size             = CSL_ARM_R5_MPU_REGION_SIZE_4GB,
     .subRegionEnable  = CSL_ARM_R5_MPU_SUB_REGION_ENABLE_ALL,
     .exeNeverControl  = 1U,
     .accessPermission = CSL_ARM_R5_ACC_PERM_PRIV_RD_WR,
     .shareable        = 1U,
     .cacheable        = (uint32_t)FALSE,
     .cachePolicy      = 0U,
     .memAttr          = 0U,
 },

由于它们 之间存在某种程度的相互干扰,因此我感到困惑的字段包括:

  • 可共享
  • 可缓存
  • cachepolicy
  • MemAttr

我们来看一下代码示例。 此处,区域0具有以下选项:

  • 可共享= 1
  • 可缓存= 0
  • cachepolicol =0 (根据CSL_ARM_R5_MPU.h,此字段仅在cacheable为true时有效,因此此处写入的值无效)
  • MemAttr = 0 (CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_GORIAL_ORITED_ORIGEO)

我的理解是,这会将这个特定的记忆区域宣布为“强烈顺序”,对吗? 保持缓存=0不变,我仍然在memAttr上有各种选项,这表明缓存将再次激活,尽管我明确取消它。 我所说的选项是:  

/** \brief  Memory type and cache policies: Strongly-ordered. */
#define CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_STRONGLY_ORDERED               ((uint32_t) 0x0U)
/** \brief  Memory type and cache policies: Shareable. */
#define CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_SHAREABLE                      ((uint32_t) 0x1U)
/** \brief  Memory type and cache policies:
            Outer and Inner write-through, no write-allocate. */
#define CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_CACHED_WT_NO_WA                ((uint32_t) 0x2U)
/** \brief  Memory type and cache policies:
            Outer and Inner write-back, no write-allocate. */
#define CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_CACHED_WB_NO_WA                ((uint32_t) 0x3U)
/** \brief  Memory type and cache policies: Non cacheable. */
#define CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_STRONGLY_NON_CACHED            ((uint32_t) 0x4U)
/** \brief  Memory type and cache policies:
            Outer and Inner write-back, write-allocate. */
#define CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_CACHED_WB_WA                   ((uint32_t) 0x5U)
/** \brief  Memory type and cache policies: Non-shareable Device. */
#define CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_NON_SHAREABLE                  ((uint32_t) 0x6U)
/** \brief  This should be passed to configuration. */
#define CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_MAX                            ((uint32_t) 0x7U)

问题1:请详细说明不同的memAttr选项吗? 例如,当设置memAttr = CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_cached_WB_WA同时将可缓存设置为0时,配置的确切内容是什么? 是否再次激活高速缓存? 这将导致质疑"可缓存"选项的目的。

问题2:当我要声明一些内存为强顺序/设备/正常时,是否需要将sharable设置为1? 通常可共享对内存有什么影响?

问题3:如果要将内存区域声明为“Device (设备)”或“Normal (正常)”内存,应该配置什么以及如何配置? 我是否必须使用 CSL_ARM_R5_MEM_ATTR_shareable?

感谢您的帮助和诚挚的问候,

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI:

    阅读Cortex-R5 TRM (修订版r1p2)中的第4.3 21章几乎解决了所有剩余问题。 但是,还有一件事尚不清楚。
    从R5 TRM中查找Table 4-36 (显示TEX[2:0,C和B区域的编码)时,对高速缓存内存区域的描述不明确:

    TEX [2:0] C B 说明 内存类型 可共享
    001 1. 1. 外部和内部回写,写入分配。 正常 S位
    101. 0 1. 可缓存内存:外部回写,写入分配,内部回写,写入分配 正常 S位

    因此, 两种不同的编码似乎会产生相同的MPU配置。 这适用于所有"可缓存"MPU配置。 请问您能解释一下这种不一致的情况吗?

    感谢您的帮助和诚挚的问候,

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    抱歉,这个问题似乎已经被人忽视了。
    如果此问题仍然存在,请进行评论。

    此致,
    第  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    如果您可以对此"不一致"进行解释,那么两种不同的编码会产生相同的设置/行为,这将是非常好的。 所有其他问题都已解决。

    感谢"重新开放"此机票,此致,

    费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Felix:

    参考R5F TRM,

    当TEX[2]== 1时,区域编码为可缓存内存,因此编码001和101在以下意义上有所不同:一个编码为可缓存内存,另一个编码为不可缓存内存

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parth:

    是的,我阅读了该手册。 我不理解的是,根据我的测试,"不可缓存"内存(TEX[2:0]= 001,C = 1,B = 1)和"可缓存"内存(TEX[2:0]= 101,C = 0,B = 1)的内存读/写性能相同。 此外,将区域声明为"不可缓存"也没有什么意义,但另一方面,描述却说"外部和内部回写,写分配",是吗?

    再次感谢您的帮助和诚挚的问候,

    费利克斯