This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:开机顺序

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3505, AM3517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1093891/am3505-powering-up-sequence

部件号:AM3505
主题中讨论的其他部件: AM3517

大家好,

 

我的客户正在考虑将TPS65.0732万SLR用作AM3505的PMIC。 我有一个关于开机顺序的查询,您可以查看下面的内容吗?

 

在应用说明(SLVA411)上,顺序顺序列在表1中。 它在VDDS_SRAM_CORE _BG和VDDS_SRAM_MPU之前具有VDDSHV (3.3V)。

另一方面,在AM3505数据表的5.8 1节中,举例说明了在VDDSHV (3.3V)之前为VDDS_SRAM_CORE _BG和VDDS_SRAM_MPU供电。

 

哪一项是正确的? 数据表显示“示例”,那么VDDSHV和VDDS_SRAM的顺序是否真的很重要?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi:

    其他使用案例可能已被证明为功能正常,但从AM35xx的角度来看 ,数据表中定义了功率序列所需遵循的黄金参考。 此外,听起来似乎您正在将IO组设置为至少3V3模式(而不仅仅是1v8),因此底部的注释可能不适用于此处。

    我会在VDDS供应之后和VDD_CORE供应之前为3V3 IO供应提供VDDSHVx。

     5.8 Tm1通电顺序以下步骤提供了AM3517/05支持的通电顺序示例。

    1. IO 1.8V电源(VDDS),波段间隙和LDO电源(VDDS_SRAM_CORE _BG,VDDS_SRAM_MPU)和振荡器电源(VDDSOSC )应首先进入稳定状态。

    2. IO 3.3V (VDDSHV)电源应在稳定状态下增加。

    3.核心(VDD_CORE)电源跟随在稳定状态旁边。

    4.所有PLL电源(VDDS_DPLL_PER_CORE,VDDS_DPLL_MPU_USBHOST)和1.8 V复杂IO电源(VDDA_DAC,VDDA1P8V_USBPHY)应在稳定状态下增加。

    5.最后,3.3 V Complex IO (VDDA_3P3V_USBPHY)应加速。

    6.在电源增加时,sys_nrespwron必须保持在低电平状态,直到sys_32k和sys_xtalin时钟稳定。

    注:在VDDSHV 1.8 V操作模式下,VDDSHV可以与VDDS,VDDS_SRAM_CORE _BG,VDDS_SRAM_MPU和VDDSOSC一起分组并通电。"

    此致,

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin:

     

    感谢您的回复。 因此,建议采用以下数据表方法,对吗?

    数据表具有与VDDS之一相同的“VDDS_SRAM_CORE _BG0”和“VDDS_SRAM_MPU”计时。 另一方面,SLVA411的时间与VDDSHV相同。 我认为使用VDDS的同时可以启动“VDDS_SRAM_CORE _BG0”和“VDDS_SRAM_MPU”。 (如果回答错误,请更正。)

    为此,我们是否应该将LDO启用与VDDS (PMIC-DCDC1输出)连接起来?

     

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi:

    您的理解是正确的。

    此致,

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!