This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:并行为2个AM3356供电

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1098090/am3356-powering-2x-am3356s-in-parallel

部件号:AM3356

您好,

我有一个应用程序,需要两 个单独的AM3356设备在正常电源状态下运行,而当系统在辅助系统电源下运行时,只有其中一个设备在运行。 为了节省空间和降低设计复杂性,我希望能够使用相同的蜂箱PMIC为两个设备供电,并在系统从辅助电源运行时,以一种干净的方式完全关闭第二个Sitara。 我当时想我可以通过 一些方法保留处理器的相应PWRONRSTn来实现这一点,但我想联系我们,看看是否有更有效的方法来实现这一目标。

如果可能的话,我真的不希望有第二个PMIC用于此目的,也不希望有一堆负载开关用于电源门控。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有在这里被咬过,所以我可以简化问题,询问“我是否可以通过使用一些IO控件在低功耗状态下运行AM3356处理器?”

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您是否已阅读《AM335x"低功耗设计指南"(链接)? 即第4节“示例”和第3.2 Tm3节“系统挂起”。 这应讨论使用命令行进入DeepSleep的方法。

    此致,
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这里有一些很好的信息。 我们可以部署启动脚本以禁用各种外设,并根据GPIO的某些控制输入将处理器设置为此挂起状态;这对我们来说可能是有效的。 谢谢Colin!