This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TD4VM:Linux SDK 8.0 是否支持A72上的PTP??Linux SDK 8.1 又如何?

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1084670/tda4vm-does-the-linux-sdk8-0-support-ptp-on-a72-and-what-about-linux-sdk8-1

部件号:TDA4VM

各位专家:

QA:

 Linux SDK 8.0 是否支持  用于A72上的CPSW 9G的PTP? 如果支持,您能否告诉您如何运行示例?

2.Linux SDK 8.1 是否支持用于A72上的CPSW 9G的PTP?  如果支持,您能否告诉您如何运行示例?   如果不支持,您能否告诉您未来将支持哪个版本?

附注:

我在Linux SDK 8.0 中使用cmd:"ethtool -T eth1",串行端口反馈如下 ,因此我认为  Linux SDK 8.0 不支持用于A72上的CPSW 9G的PTP。

eth1的时间戳参数:
功能:
软件接收
software-system-clock
PTP硬件时钟:无
硬件传输时间戳模式:无
硬件接收筛选器模式:无

非常感谢。