各位专家:
QA:
Linux SDK 8.0 是否支持 用于A72上的CPSW 9G的PTP? 如果支持,您能否告诉您如何运行示例?
2.Linux SDK 8.1 是否支持用于A72上的CPSW 9G的PTP? 如果支持,您能否告诉您如何运行示例? 如果不支持,您能否告诉您未来将支持哪个版本?
附注:
我在Linux SDK 8.0 中使用cmd:"ethtool -T eth1",串行端口反馈如下 ,因此我认为 Linux SDK 8.0 不支持用于A72上的CPSW 9G的PTP。
eth1的时间戳参数:
功能:
软件接收
software-system-clock
PTP硬件时钟:无
硬件传输时间戳模式:无
硬件接收筛选器模式:无
非常感谢。