请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SK-TDA4VM 祝你好。
如何将Linux SDK更新到下一个版本,前提是:
1.您可以远程访问连接到主板终端COM端口和HDMI显示器的另一个系统,因此可以访问U-boot
2.您可以使用远程SSH会话远程访问主板
3.您只有一个可引导选项(不提供从SD卡到闪存或SSD的交换机)
4.加载Linux时,无法覆盖用于文件复制过程的Linux访问库
5.物理板位于远程位置,没有用于热重启/启动切换的自动化电缆。
谢谢!
Alexey