This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您提供日志,
如果您在Uboot提示符处停止引导流,您是否能够使用CCS连接到MCU2_0?
关于"任何可能影响MCU2_0"的问题,可以考虑的一种可能性是内存冲突,即MCU2_0预期运行的内存与A72 HLOS和应用程序使用的内存之间的冲突。
要检查的一些事项:
1) MCU2_0图像的存储空间是多少。 这可以在R5图像(.lds)的链接器文件中看到,或者如果正在使用Vision应用程序,则可以在 ${PSDK_RTOS_PATH}/VISION_APPS/basic_demos/app_tirtos/tirtos_qnx/system_memory_map.html中看到。
2)什么是可用内存范围的QNX视图? 使用"pidin syspage=asinfo",和/或查看生成文件(请参阅 9.3。如何处理远程核心内存映射更新—处理器SDK QNX J721E (TI.com))
3)为PCI服务器保留了哪些内存。 为PCIe保留的此物理地址范围不得与MCU2_0冲突。
此致,
KB
您好,KB
原始线程已锁定,我打开了一个新线程以回答您之前的问题。
1) MCU2_0图像的存储空间是多少。 这可以在R5图像(.lds)的链接器文件中看到,或者如果正在使用Vision应用程序,则可以在 ${PSDK_RTOS_PATH}/VISION_APPS/basic_demos/app_tirtos/tirtos_qnx/system_memory_map.html中看到。
以下是linker MCU的内容:
/*链接器设置*/
--retain="*(.bootcode)"
--retain="*(.startupCode)"
--retain="*(.startupData)"
--retain="*(.intvecs)"
--retain="*(.INTC_text)"
--retain="*(.rst矢 量)"
--retain="*(.irqStack)"
--retain="*(.fiqStack)"
--retain="*(.abortStack)"
--retain="*(.undStack)"
--retain="*(.svcStack)"
--fill值=0
--stack_size=0x2000
--heap_size=0x1000
--entry_point=_resetvectors /* Default C RTS boot.asm */
-stack 0x2000 /*软件栈大小 */
-堆 0x2000 /*堆区大小 */
/*各种模式的堆栈大小*/
__IRQ_STACK_SIZE = 0x1000;
__FIX_STACK_SIZE = 0x1000;
__abort_stack_size = 0x1000;
__und_stack_size = 0x1000;
_SVC_STACK_SIZE = 0x1000;
/*内存映射*/
内存
{
/* MCU0_R5F_1本地视图*/
MCU0_R5F1_TCMA (X) :Origin=0x0 length=0x8000
MCU0_R5F1_TCMB0 (RWIX) :原点=0x4101万长度=0x8000
/* MCU0_R5F_1 SoC视图*/
MCU0_R5F1_ATCM (RWIX) :原点=0x414万长度=0x8000
MCU0_R5F1_BTCM (RWIX) :原点=0x4141万长度=0x8000
/*请参阅用户指南,了解有关这些章节持续的详细信息*/
OCMC_RAM_BOARD_CFG (RWIX) :Origin=0x41C8万 length=0x2000
OCMC_RAM_SCISERVER (RWIX) :Origin=0x41C8.2万 length=0x6万
矢量(X) :origal=0x41CE2000 length=0x1000
reset_vectors (X) :origin=0x41CE3000 length=0x100
OCMC_RAM (RWIX) :Origin=0x41CE3100 length=0x1CA00
OCF_RAM_X509_header (RWIX):origin=0x41CFFB00 length=0x500
/* j721e MCMS3位置*/
/* j721e为ARM可信固件保留的内存*/
MSMC3_ARM_FW (RWIX) :Origin=0x7000万 length=0x4万 /* 256 KB */
MSMC3 (RWIX) :原点=0x7008万长度=0x77万
/* j721e DMSC固件的保留内存*/
MSMC3_DMSC_FW (RWIX) :Origin=0x707F0000 length=0x1万 /* 64 KB */
DDR1 (RWIX) :Orig=0x9000万 length=0x100 /*前4个字节将包含SYNC word */
DDR0 (RWIX) :原始=0x9000.01万长度=0x200万 - 0x100
}
/*区段配置*/
章节
{
/*'intvecs'和'intc_text'部分应放在*/内
/*范围为+\\- 16 MB */
rstvectors :{} palign (8) > MCU0_R5F1_TCMA
intvecs :{} palign (8) > MCU0_R5F1_TCMA
INTC_TEXT :{} palign (8)> MCU0_R5F1_TCMB0
引导代码 :{} palign (8)> MCU0_R5F1_TCMB0
startupCode :{} palign (8) > MCU0_R5F1_TCMB0
startupData :{} palign (8)> MCU0_R5F1_TCMB0,type = NOINIT
text :{} palign (8)> DDR0
const :{} palign (8)> DDR0
.cinit :{} palign (8)> DDR0
Pinit :{} palign (8)> DDR0
bss :{} align(4) > DDR0
.far :{}对齐(4) > DDR0
数据 :{} palign (128) > DDR0
boardcfg_data:{} palign (128) > DDR0
sysmem :{} > DDR0
data_buffer :{} palign (128) > DDR0
.bss.devgroup*:{} align(4) > DDR0
.const.devgroup*:{}对齐(4) > DDR0
/* USB或任何其它LLD缓冲区,用于基准测试*/
.benchmark_buffer (NoLoad){}对齐(8)> DDR0
.stack :{} align(4) > DDR0 (高)
irqStack :{. =。 +___ IRQ_STACK_SIZE;}对齐(4) > DDR0 (高)
run_start(__irq_stack_start)
运行结束(__irq_stack_end)
.fiqStack :{. =。 +_ FIQ_STACK_SIZE;}对齐(4) > DDR0 (高)
run_start(__fic_stack_start)
运行结束(__FIQ)堆叠结束)
abortStack:{. =。 +__abort_stack_size;}对齐(4) > DDR0 (高)
run_start(__abort_stack_start)
运行结束(__abort_stack_end)
undStack :{. =。 +__und_stack_size;}对齐(4) > DDR0 (高)
run_start(__und_stack_start)
运行结束(__und_stack_end)
svcStack :{. =。 +_SVC_STACK_SIZE;}对齐(4) > DDR0 (高)
运行_启动(__SVC_STACK_START)
运行结束(__SVC_STACK_END)
}
2)什么是可用内存范围的QNX视图? 使用"pidin syspage=asinfo",和/或查看生成文件(请参阅 9.3。如何处理远程核心内存映射更新—处理器SDK QNX J721E (TI.com))
以下是运行命令:后的信息
j7oncore# pidin syspage=asinfo
报头大小=0x0.0108万,总大小=0x0万dd8,#CPU=2,类型=257
部分:asinfo offset:0x0.0005万f8 size:0x0.0002万a0 elsize:0x0.002万
0000) 0万000000000000000000-0000ffffffffffffffffffffffffffffff o0万 o:0万:FFFF0万FFFF a0000 a:0010 p:100 c:0 n:/memory
0020) 00000000000000000000-000000000000ffffffffffff o0万 o:0万:0000 a:0010 p:100 c:0 n:/memory/below4G
0040) 0万008000000000-0000000000000000bfffffff o0.8万 o:0万:00200万0020 a0万 a:0020:0017 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram
0060) 0.0008万80000000-00000008ffffffffffff o8000万 o:0.0008万:0000 a:0017 p:100 c:0 n:/memory/ram
0080) 0万01800000-000000000180ffff o180万 o:0万:00000.018万0000 a0000 a:0003 p:100 c:0 n:/memory/gicd
00A0) 0万01900000-000000000193ffff o190万 o:0万:00000.0193万0000 a0000 a:0003 p:100 c:0 n:/memory/gicr
00c0) 0万008001d800-000000008001dfff o0.8001万 o:0万:00000.8001万0000 a0000 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/hypervisor_vector
00e0) 0万00800d10a8-000000008206f287 o0.08万 o:0万:00000.8206万0000 a0000 a:0005 p:100 c:0 n:/memory/imagefs
0100) 0.0008008亿fa0-00000000800d10a7 o0万 o:0.08万:0000 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/startup
0120) 0万00800d10a8-000000008008206f287 o0.08万 o:0万:0000800.8206万0000 a0000 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/bootram
0140) 00000000000000000000-000000000000ffffffffffffff o0万 o:0万:FFFF a:0010 p:100 c:0 n:/virtual
0160) ffffff8060056000-ffffffff8060146540 o8060146540 o:0140 a:0000 p:100 c:0 n:/virtual/vboot
0180) 0万008000000000-0000000080007fff o0.8万 o:0万:004000000000800070040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram
01a0) 0万008001d000-000000008001cfff o0.8001万 o:0万:00400.8001万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram
01c0) 0万008001f000-000000008001ffff o0.8001万 o:0万:00400.8001万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram
01e0) 0万80026000-000000008002ffff o8002.6万 o:0万:00400.8002万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram
0200) 0万80032000-000000008003ffff o8003.2万 o:0万:00400.8003万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram
0220) 0.008万042000-000000008007ffo:4.2万:00400万0040 a0.8007万 a:0040:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram
0240)0000000082070000-0000000000008207ffff o0万 o:8207万:00400万0040 a0.8207万 a:0040:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram
0260) 0万82880000-000000000000bfffffffff o8288万 o:0万:00400万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram
0280) 0.0008万80000000-00000008fdbe5fff o8000万 o:0.0008万:0060 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/ram/sysram
3)为PCI服务器保留了哪些内存。 为PCIe保留的此物理地址范围不得与MCU2_0冲突。
以下是QNX提供的有关PCIe服务器物理地址的信息:
J7oncore#./示例
进程ID 5.7367万 --进程路径bin/PCI-server
信息来自dcmd_PROC_PAGEDATA
黄编号-------- vaddr---- --------- 大小-------- --flags ---dev-----off------- 不好 -------- 挂锁-----
[0] 0x00000000000000002000 0x0万00001000 0x006109010.1万 0x00610901 0x0000040761.0901万 0x00000407 0x100020000.0407万 0x10002000 0x00000000000000011000.2万 0x0000000000000001 0x00000000100020000万 0x0000000010002000</s>0.0001万 0万1000.2万
[1] 0x0000001CB0F51000 0x00000000000230005.1万 0x0000000000023000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B2.3万 0x0000040B 0x00000000160.0571万 0x00000000 0x0000000000000000000000000000BBE00.004万 0x0000000000000000000000000000BBE0 0x00000008F78FE0000万 0x00000008F78FE000</s>0000000000000000000000000000 00000008
[2] 0x0000001CB0F74000 0x0000000000000000F0007.4万 0x0000000000000000F000 0x010800A20万 0x010800A2 0x000000010万 0x00000001 0x000230001.08万 0x00023000 0x0000000000030.0001万 0x000000000003 0xFFFFFFFFFFFF2.3万 0xFFFFFFFFFFFF</s>0万 0.0003万
[3] 0x0000001CB0F83000 0x000000000000000010008.3万 0x00000000000000001000 0x0160013200000000000000001000 0x01600132 0x0000040B160.0132万 0x0000040B 0x000220000000040 0x00022000 0x0000000000000000BBE000022000 0x0000000000000000BBE0 0x00000008F79010000万 0x00000008F7901000</s>0万 000000087901000
[4] 0x0000001CB0F84000 0x0000000000000000000010008.4万 0x000000000000000000001000 0x016003320万 0x01600332 0x0000040B0万 0x0000040B 0x000230000万 0x00023000 0x0000000000000000BBE00.1万 0x0000000000000000BBE0 0x00000008F78FF00001600332 0x00000008F78FF000</s>0000040 000230000万0万0.0008万
[5] 0x00000020D1F58000 0x0000000000000000F0005.8万 0x0000000000000000F000 0x016803020万 0x01680302 0x000000010万 0x00000001 0x00000000168.0302万 0x00000000 0x000000000000000000030.0001万 0x00000000000000000003 0x00000008F790C0000万 0x00000008F790C000</s>00000000000000000003 00000008
[6]0x00000020D1F67000 0x00000000000000000000100067000 0x000000000000000000001000 0x016A03020万 0x016A0302 0x000000010万 0x00000001 0x000000000万 0x00000000 0x0000000000000000000000030.1万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78690000302 0x00000008F7869000</s>0.0001万 0万0万0万0万0.0003万000000087869000
[7]0x00000020D1F68000 0x000000000019D0006.8万 0x000000000019D000 0x016803020万 0x01680302 0x000000010.0019万 0x00000001 0x00000000168.0302万 0x00000000 0x000000000000000000030.0001万 0x00000000000000000003 0x00000008F78380000万 0x00000008F7838000</s>00000000000000000003 00000008783.8万
[8]0x0.003万A237A000 0x0万00001000 0x010810820.1万 0x01081082 0x0000000101081082 0x00000001 0xFFFFFFF0000.0001万 0xFFFFFFF000 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF
[9]0x0.003万A237B000 0x0万000007D000 0x010813820.0007万 0x01081382 0x00000001108.1382万 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000000000000000030万 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000000000000003 0xFFFFFFFF
[10] 0x0.003万A23F8000 0x000000000000000030008000 0x00000000000000003000 0x0168138200000000000000003000 0x01681382 0x0000000101681382 0x00000001 0x0007D00000000001 0x0007D000 0x00000000000000030007 0x0000000000000003 0x00000008F78CE0000万 0x00000008F78CE000</s>0.0003万 00000008
[11] 0x0.003万A23FC000 0x0万00001000 0x010810820.1万 0x01081082 0x0000000101081082 0x00000001 0xFFFFFFF0000.0001万 0xFFFFFFF000 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF
[12] 0x0.003万A23FD000 0x0万000003E000 0x010813820.0003万 0x01081382 0x00000001108.1382万 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000000000000000030万 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000000000000003 0xFFFFFFFF
[13] 0x0.003万A243B000 0x00000000000000002000 0x01681382 0x0.0001万 0x0003E000 0x0万00000003 0x00000008F72180000.0003万 0x00000008F7218000</s>00000008 7218000
[14] 0x0.003万A243E000 0x0万00001000 0x010810820.1万 0x01081082 0x00000001108.1082万 0x00000001 0xFFFFFFFFFFFFF00000000001 0xFFFFFFFFFFFFF000 0x0万00000003 0xFFFFFFFF0.0003万 0xFFFFFFFF
[15] 0x0.003万A243F000 0x0万000003F000 0x010813820.0003万 0x01081382 0x00000001108.1382万 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000000000000000030万 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000000000000003 0xFFFFFFFF
[16] 0x0.003万A247E000 0x00000000000000001000 0x01681382 0x00000001 0x0003F000 0x0万00000003 0x00000008F768F0000.0003万 0x00000008F768F000</s>00000008
[17] 0x00000030A2480000 0x00000000000000001000248万 0x00000000000000001000 0x0108108200000000000000001000 0x01081082 0x0000000101081082 0x00000001 0xFFFFFFF0000.0001万 0xFFFFFFF000 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF
[18] 0x0.003万A2481000 0x000000000003F000248.1万 0x000000000003F000 0x010813820万 0x01081382 0x000000010.0003万 0x00000001 0x00000000108.1382万 0x00000000 0x0000000000000000000300000001 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000 0xFFFFFFFF</s>00000000000000000003
[19] 0x00000030A24C0000 0x000000000000000010000000 0x00000000000000001000 0x0168138200000000000000001000 0x01681382 0x0000000101681382 0x00000001 0x0003F0000.0001万 0x0003F000 0x00000000000000030003 0x0000000000000003 0x00000008F72580000万 0x00000008F7258000</s>0.0003万 000000087258000
[20] 0x0.0004万C4D38C000 0x0万00011000 0x016203011.1万 0x01620301 0x00000001162.0301万 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x000000002B7C039C00000000 0x000000002B7C039C 0x00000008F78C60002亿 0x00000008F78C6000</s>0.0008万 6000
[21] 0x0.0004万C4D39D000 0x0万00011000 0x016203011.1万 0x01620301 0x00000001162.0301万 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000002B7C000C00000000 0x000000002B7C000C 0x00000008F78680002亿 0x00000008F7868000</s>0.0008万 786.8万
[22] 0x0000004C4D3AE000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x001040000.0407万 0x00104000 0x000000000000000110.4万 0x0000000000000001 0x00000000001040000万 0x0000000000104000</s>0.0001万 0万10.4万
[23] 0x0000004C4D3AF000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x001080000.0407万 0x00108000 0x000000000000000110.8万 0x0000000000000001 0x00000000001080000万 0x0000000000108000</s>0.0001万 0万10.8万
[24] 0x0000004C4D3B0000 0x0000000000000000000010000000 0x000000000000000000001000 0x016003010万 0x01600301 0x000000010万 0x00000001 0x000000000万 0x00000000 0x000000002B7C7DEC0.1万 0x000000002B7C7DEC 0x00000008F783000001600301 0x00000008F7830000</s>00000001 000000002亿0.0008万783万
[25] 0x0000004C4D3B3000 0x00000000000010003000 0x0000000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x0D0000000.061万 0x0D000000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x000000000D0000000万 0x000000000D000000</s>0万 0.0001万0亿000000
[26] 0x0000004C4D3B4000 0x000000000000000010004000 0x00000000000000001000 0x00610B0100000000000000001000 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0D4000000.0407万 0x0D400000 0x00000000000140万 0x000000000001 0x000000000D4000000万 0x000000000D400000</s>0.0001万 0亿400000
[27] 0x0000004C4D3B5000 0x00000000000010005000 0x0000000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x0D1000000.061万 0x0D100000 0x0000000000010.0407万 0x000000000001 0x000000000D10000010万 0x000000000D100000</s>0万 0.0001万0亿100000
[28] 0x0000004C4D3B6000 0x00000000000010006000 0x0000000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x0D8000000.061万 0x0D800000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x000000000D80000080万 0x000000000D800000</s>0万 0.0001万0亿800000
[29] 0x0000004C4D3B7000 0x000000000000000010007000 0x00000000000000001000 0x00610B0100000000000000001000 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x0DC000000.0407万 0x0DC00000 0x00000000000000010万 0x0000000000000001 0x000000000DC000000万 0x000000000DC00000</s>0.0001万 0亿00000
[30] 0x0000004C4D3B8000 0x000000000000000010008000 0x00000000000000001000 0x00610B0100000000000000001000 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x0D9000000.0407万 0x0D900000 0x000000000000000190万 0x0000000000000001 0x000000000D9000000万 0x000000000D900000</s>0.0001万 0亿900000
[31] 0x0000004C4D3B9000 0x000000000000000010009000 0x00000000000000001000 0x00610B0100000000000000001000 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x0E0000000.0407万 0x0E000000 0x00000000000000010万 0x0000000000000001 0x000000000E0000000万 0x000000000E000000</s>0.0001万 0亿000000
[32] 0x0000004C4D3BA000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0E4000000.0407万 0x0E400000 0x000000000000000140万 0x0000000000000001 0x000000000E4000000万 0x000000000E400000</s>0.0001万 0亿400000
[33] 0x0000004C4D3BB000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0E1000000.0407万 0x0E100000 0x000000000000000110万 0x0000000000000001 0x000000000E1000000万 0x000000000E100000</s>0.0001万 0亿100000
[34] 0x0000004C4D3BC000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0E8000000.0407万 0x0E800000 0x00000000000180万 0x000000000001 0x000000000E8000000万 0x000000000E800000</s>0.0001万 0亿800000
[35] 0x0000004C4D3BD000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0EC000000.0407万 0x0EC00000 0x00000000000000010万 0x0000000000000001 0x000000000EC000000万 0x000000000EC00000</s>0.0001万 0亿00000
[36] 0x0000004C4D3BE000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0E9000000.0407万 0x0E900000 0x000000000000000190万 0x0000000000000001 0x000000000E9000000万 0x000000000E900000</s>0.0001万 0亿900000
[37] 0x0.0004万C4D3C1000 0x000000000000000010001000 0x00000000000000001000 0x0160030100000000000000001000 0x01600301 0x0000000101600301 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000002B7C736C00000000 0x000000002B7C736C 0x00000008F76AE0002亿 0x00000008F76AE000</s>0.0008万
[38] 0x0000004C4D3C2000 0x00000000101000002000 0x0000000010100000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004071010万 0x00000407 0x406FF000000.061万 0x406FF00000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x000000406FF000000万 0x000000406FF00000</s>0万 0.0001万4.06亿00000
[39] 0x0000004C5D4C2000 0x00000000101000002000 0x0000000010100000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004071010万 0x00000407 0x416FF000000.061万 0x416FF00000 0x0000000000010.0407万 0x000000000001 0x000000416FF000000万 0x000000416FF00000</s>0万 0.0001万4.16亿00000
[40] 0x0000004C6D5C2000 0x0000101000002000 0x000010100000 0x00610B010.001万 0x00610B01 0x0000040710万 0x00000407 0x426FF000000.061万 0x426FF00000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x000000426FF000000万 0x000000426FF00000</s>0万 0.0001万4.26亿00000
[41] 0x0000004C7D6C2000 0x00000000101000002000 0x0000000010100000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004071010万 0x00000407 0x436FF000000.061万 0x436FF00000 0x000000000000000000010.0407万 0x00000000000000000001 0x000000436FF000000万 0x000000436FF00000</s>00000000000000000001 4.36亿00000
[42] 0x0000004C8D7C2000 0x0000000010002000 0x000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x018200000.061万 0x01820000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x0000000001820000182万 0x0000000001820000</s>0万 0.0001万0万182万
[43] 0x0000004C8D7C3000 0x00000000000020003000 0x0000000000002000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.2万 0x00000407 0x800200000.061万 0x80020000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x00000000800200008002万 0x0000000080020000</s>0万 0.0001万0万8002万
[44] 0x0.0004万C8D7C5000 0x00000000000010005000 0x0000000000001000 0x006103010万 0x00610301 0x000004070.1万 0x00000407 0x8002200000610301 0x80022000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x00000000800220008002.2万 0x0000000080022000</s>0万 0.0001万0万8002.2万
[45] 0x0.0004万C8D7C6000 0x00000000000010006000 0x0000000000001000 0x016903010万 0x01690301 0x000000010.1万 0x00000001 0x00000000169.0301万 0x00000000 0x000000002B9F46FC0.0001万 0x000000002B9F46FC 0x00000008F6D2700000000000 0x00000008F6D27000</s>2亿 0.0008万27000
[46] 0x0000004C8D7C7000 0x00000000000010007000 0x0000000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x100020000.061万 0x10002000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x00000000100020001000.2万 0x0000000010002000</s>0万 0.0001万0万1000.2万
[47] 0x0.005万E7EFA000 0x0万00037000 0x006105713.7万 0x00610571 0x0000080261.0571万 0x00000802 0x0028E0000.0802万 0x0028E000 0x00000000C00000100028 0x00000000C0000010 0x0000000000008035F0000万 0x0000000000008035F000</s>0.001万 0万0.8035万
[48] 0x0.005万E7F31000 0x0000000000000000F0003.1万 0x0000000000000000F000 0x010800A20万 0x010800A2 0x000000010万 0x00000001 0x00037000010800 0x00037000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF3.7万 0xFFFFFFFFFFFF</s>0万 0.0003万
[49] 0x0.005万E7F40000 0x00000000000020004万 0x0000000000002000 0x006101720万 0x00610172 0x000008020.2万 0x00000802 0x002C400061.0172万 0x002C4000 0x00000000C00000100.0802万 0x00000000C0000010 0x00000008F78FD0004000 0x00000008F78FD000</s>0万 0.001万0.0008万
[50] 0x0.005万E7F42000 0x00000000000010004.2万 0x0000000000001000 0x006103720万 0x00610372 0x000008020.1万 0x00000802 0x002C600061.0372万 0x002C6000 0x00000000C00000100.0802万 0x00000000C0000010 0x00000008F78FB0006000 0x00000008F78FB000</s>0万 0.001万0.0008万
[51] 0x0.005万E7F43000 0x000000000000000010004.3万 0x00000000000000001000 0x0168033200000000000000001000 0x01680332 0x0000000101680332 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78FA0000万 0x00000008F78FA000</s>0万 0万0.0003万00000008
[52] 0x00000050E7F44000 0x00000000000190004.4万 0x0000000000019000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B1.9万 0x0000040B 0x00000000160.0571万 0x00000000 0x0000000000000000000000000000BB8C0.004万 0x0000000000000000000000000000BB8C 0x00000008F79110000万 0x00000008F7911000</s>0000000000000000000000000000 00000008791.1万
[53] 0x00000050E7F5D000 0x0万0000010000 010800220.0001万 01080022 0x000000010.001万 0x00000001 0x000190008.0022万 0x00019000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0xFFFFFFFF00019000 0xFFFFFFFF</s>0万 0.0003万
[54] 0x0.005万E7F6D000 0x0万00002000 0x016801320.2万 0x01680132 0x0000000101680132 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000000000000000030万 0x00000000000000000003 0x00000008F791400000000000000000000003 0x00000008F7914000</s>00000008 7914000
[55] 0x00000050E7F6F000 0x0万00001000 0x016003720.1万 0x01600372 0x0000040B160.0372万 0x0000040B 0x0001B0000000040 0x0001B000 0x0000000000000000BB8C0001 0x0000000000000000BB8C 0x00000008F79120000万 0x00000008F7912000</s>0万 000000087912000
[56] 0x00000050E7F70000 0x00000000000AE00070000 0x00000000000AE000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B0万 0x0000040B 0x00000000160.0571万 0x00000000 0x000000000000000000000000BC280.004万 0x000000000000000000000000BC28 0x00000008F7F270000万 0x00000008F7F27000</s>0万 0万0万0万0.0008万27000
[57] 0x0.005万E801E000 0x0万00010000 0x010800221万 0x01080022 0x00000001108.0022万 0x00000001 0x000AE00000000001 0x000AE000 0x0万00000003 0xFFFFFFFF0.0003万 0xFFFFFFFF
[58] 0x00000050E802E000 0x0万00004000 0x016801320.4万 0x01680132 0x00000001168.0132万 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78F60000万 0x00000008F78F6000</s>0万 0万0.0003万000000086000
[59] 0x00000050E8032000 0x00000000000020008032000 0x0000000000002000 0x016003720万 0x01600372 0x0000040B0.2万 0x0000040B 0x000B2000160.0372万 0x000B2000 0x0000000000000000BC280000040 0x0000000000000000BC28 0x00000008F78F20002000 0x00000008F78F2000</s>0万 0万000000082000
[60] 0x0.005万E8034000 0x000000000000000020008034000 0x00000000000000002000 0x0168033200000000000000002000 0x01680332 0x0000000101680332 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78F00000万 0x00000008F78F0000</s>0万 0万0.0003万000000080000
[61] 0x0.005万E8036000 0x00000000000130008036000 0x0000000000013000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B1.3万 0x0000040B 0x00000000160.0571万 0x00000000 0x0000000000000000000000000000BC2C0.004万 0x0000000000000000000000000000BC2C 0x00000008F7170000万 0x00000008F717000</s>0000000000000000000000000000 00000008717000
[62] 0x0.005万E8049000 0x000000000000F0008049000 0x000000000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x000000010万 0x00000001 0x00013000108.0022万 0x00013000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0x0000FFFFFFFF1.3万 0x0000FFFFFFFF</s>0万 0.0003万0000
[63] 0x0.005万E8058000 0x00000000000010008058000 0x0000000000001000 0x016801320万 0x01680132 0x000000010.1万 0x00000001 0x0000000001680132 0x00000000 0x0000000000000000000000030.0001万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78EE0000万 0x00000008F78EE000</s>0万 0万0万0.0003万00000008
[64] 0x0.005万E80590000x0000000000001000 0x016003728059万 0x01600372 0x0000040B0万 0x0000040B 0x000130000.1万 0x00013000 0x0000000000000000BC2C01600372 0x0000000000000000BC2C 0x00000008F78ED0000000040 0x00000008F78ED000</s>00013000 0万0万00000008
[65] 0x00000050E805A000 0x00000000000000002000 0x01600571 0x0.004万B 0x0万 0x000000000000000000000000000000003E85 0x00000008F78CD000
[66] 0x0.005万E805C000 0x0万000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x00000001108.0022万 0x00000001 0x000020000.0001万 0x00002000 0x00000000000000030.2万 0x0000000000000003 0xFFFFFFFF0万 0xFFFFFFFF</s>0.0003万
[67] 0x0.005万E806B000 0x00000000000000001000 0x01680132 0x00000001 0x00000000 0x0万000000000000000003 0x00000008F78CB0000万 0x00000008F78CB000</s>0万 0.0003万00000008
[68] 0x00000050E806C000 0x00000000000000001000 0x160.0372万 0x0.004万B 0x0.2万 0x0000000000000000000000003E85 0x00000008F78C9000</s>9000
[69] 0x00000050E806D000 0x00000000000000005000 0x160.0571万 0x0.004万B 0x00000000 0x0万00000000000000000000000000BC35 0x00000008F7D820000万 0x00000008F7D82000</s>0万 0万0万0000000882000
[70] 0x0.005万E8072000 0x000000000000F0008072000 0x000000000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x000000010万 0x00000001 0x00005000108.0022万 0x00005000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0x0000FFFFFFFF0.5万 0x0000FFFFFFFF</s>0万 0.0003万0000
[71] 0x0.005万E8081000 0x000000000000000010008081000 0x00000000000000001000 0x0168013200000000000000001000 0x01680132 0x0000000101680132 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78C80000万 0x00000008F78C8000</s>0万 0万0.0003万000000088000
[72] 0x0.005万E8082000 0x00000000000010008082000 0x0000000000001000 0x016003720万 0x01600372 0x0000040B0.1万 0x0000040B 0x00005000160.0372万 0x00005000 0x00000000000000000000BC350000040 0x00000000000000000000BC35 0x00000008F78C700000005000 0x00000008F78C7000</s>00000000000000000000 000000087000
[73] 0x0.005万E8083000 0x00000000000090008083000 0x0000000000009000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B0.9万 0x0000040B 0x0000000001600571 0x00000000 0x0000000000000000000000003E830.004万 0x0000000000000000000000003E83 0x00000008F787D0000万 0x00000008F787D000</s>0000000000000000000000003 00000008
[74] 0x0.005万E808C000 0x0万00010000 0x010800221万 0x01080022 0x0000000101080022 0x00000001 0x0000900000000001 0x00009000 0x000000000000000000030.9万 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000000000000003 0xFFFFFFFF
[75] 0x00000050E809C000 0x00000000000000001000 0x168.0132万 0x0.0001万 0x0万 0x0万000000000000000003 0x00000008F78720000万 0x00000008F7872000</s>0万 0.0003万000000087872000
[76] 0x0.005万E809D000 0x0万00001000 0x016003720.1万 0x01600372 0x0000040B01600372 0x0000040B 0x0000A0000.004万 0x0000A000 0x000000000000000000003E830000 0x000000000000000000003E83 0x00000008F7871000000000000000000000003 0x00000008F7871000</s>00000008 7871000
[77] 0x00000050E809E000 0x00000000000000002000 0x01600571 0x0.004万B 0x0万 0x000000000000000000000000000000003E87 0x00000008F786E000
[78] 0x0.005万E80A0000 0x0000000000000000F0000000 0x0000000000000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x000000010万 0x00000001 0x00002000108.0022万 0x00002000 0x000000000000000300000001 0x0000000000000003 0x0000FFFFFFFF0.2万 0x0000FFFFFFFF</s>0万 0.0003万0000
[79] 0x0.005万E80AF000 0x00000000000000001000 0x01680132 0x00000001 0x00000000 0x0万000000000000000003 0x00000008F786B0000万 0x00000008F786B000</s>0万 0.0003万00000008
[80] 0x0.005万E80B0000 0x000000000000000010000000 0x00000000000000001000 0x0160037200000000000000001000 0x01600372 0x0000040B01600372 0x0000040B 0x000020000.004万 0x00002000 0x000000000000000000003E8700002000 0x000000000000000000003E87 0x00000008F786A000000000000000000000003 0x00000008F786A000</s>00000008
[81] 0x00000050E80B1000 0x000000000001A0001000 0x000000000001A000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B0.0001万 0x0000040B 0x0000000001600571 0x00000000 0x00000000000000000000000000003EA80.004万 0x00000000000000000000000000003EA8 0x00000008F78570000万 0x00000008F7857000</s>0万 0万0万0万0.0003万00000008785.7万
[82] 0x0.005万E80CB000 0x0万000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x00000001108.0022万 0x00000001 0x0001A00000000001 0x0001A000 0x00000000000000030001 0x0000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF0万 0xFFFFFFFFFFFF</s>0.0003万
[83] 0x0.005万E80DA000 0x0万00001000 0x016801320.1万 0x01680132 0x0000000101680132 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F783C0000万 0x00000008F783C000</s>0万 0万0.0003万00000008
[84] 0x0.005万E80DB000 0x0万00001000 0x016003720.1万 0x01600372 0x0000040B01600372 0x0000040B 0x0001A0000.004万 0x0001A000 0x00000000000000003EA80001 0x00000000000000003EA8 0x00000008F783B0000万 0x00000008F783B000</s>0万 0.0003万00000008
[85] 0x0.005万E80DC000 0x00000000000000002000 0x01680332 0x00000001 0x00000000 0x0万000000000000000003 0x00000008F783A0000万 0x00000008F783A000</s>0万 0.0003万00000008
[86] 0x0.005万E80DE000 0x0万00006000 0x016005710.6万 0x01600571 0x0000040B01600571 0x0000040B 0x000000000.004万 0x00000000 0x0000000000000000000000003E8B0万 0x0000000000000000000000003E8B 0x00000008F76AB0000000000000000000000000003 0x00000008F76AB000</s>00000008
[87] 0x00000050E80E4000 0x000000000000F0004000 0x000000000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x000000010万 0x00000001 0x00006000108.0022万 0x00006000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0x00000000FFFFFFFF0.6万 0x00000000FFFFFFFF</s>0万 0.0003万00000000
[88] 0x00000050E80F3000 0x000000000000000010003000 0x00000000000000001000 0x0168013200000000000000001000 0x01680132 0x00000001168.0132万 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F76A40000万 0x00000008F76A4000</s>0万 0万0.0003万000000084000
[89] 0x00000050E80F4000 0x000000000000000010004000 0x00000000000000001000 0x0160037200000000000000001000 0x01600372 0x0000040B160.0372万 0x0000040B 0x000060000.004万 0x00006000 0x0000000000000000000000003E8B0.6万 0x0000000000000000000000003E8B 0x00000008F76A30000000000000000000000000003 0x00000008F76A3000</s>00000008 3000
[90] 0x0.005万E80F5000 0x00000000000050005000 0x0000000000005000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B0.5万 0x0000040B 0x0000000001600571 0x00000000 0x00000000000000000000000000003E8D0000040 0x00000000000000000000000000003E8D 0x00000008F722000000000000 0x00000008F7220000</s>0万 0万0万0万0.0003万000000087220000
[91] 0x0.005万E80FA000 0x0万000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x00000001108.0022万 0x00000001 0x0000500000000001 0x00005000 0x00000000000000030.5万 0x0000000000000003 0x0000FFFFFFFF0万 0x0000FFFFFFFF</s>0.0003万 0000
[92] 0x00000050E8109000 0x0000000000000000000010008109000 0x000000000000000000001000 0x016801320万 0x01680132 0x000000010万 0x00000001 0x000000000万 0x00000000 0x0000000000000000000000030.1万 0x000000000000000000000003 0x00000008F7217000168.0132万 0x00000008F7217000</s>0.0001万 0万0万0万0万0.0003万000000087217000
[93] 0x0.005万E810A000 0x00000000000000001000 0x01600372 0x0000040B 0x00005000 0x000000000000000000003E8D 0x00000008F7216000</s>7216000
您好,Zhaofei:
您是否见过类似的e2e线程?
(+) DRA829V:在DRA829的R5主核心上运行Baremetal代码的步骤-处理器论坛-处理器- TI E2E支持论坛
它讨论了如何在R5内核(运行裸机)上进行类似的调试,即使在A72上运行QNX RTOS也是如此。
查看并回复任何评论。 我也在其他人身上缠绕着这条线,所以有更多的眼睛在这条线上。
感谢您的耐心等待。
此致,
Chris
你好,Chris
我看到过这一帖子。 这对我不奏效。
知识库一直在跟踪我方面的问题,我发布的信息就是他要求我提供的信息。 我需要他分析这些信息。
您好,赵菲:
已理解。 "KB"正在使用此线程,我也通过电子邮件单独与他沟通。 敬请期待更多内容。 感谢您的耐心等待。
此致,
Chris
您好,赵菲:
在分析已发布数据之前,请提供以下详细信息。 其中一些已在上一个主题中介绍,但值得重新讨论,因此我们一致:
1)在任何设置中,您是否能够连接到R5,是否运行A72? R5必须正在运行,以便CCS调试器能够连接到它。
2)在任何设置中,测试中的R5图像是否已验证为正常工作? 是否知道正在加载的R5映像通过调试日志,外部信号和/或CCS调试“正常”。
3)如果CCS配置正确,则将CCS连接到R5核心不会影响A72。 这是TI文档所表示的内容,也是TI本地SDK测试中所看到的内容。 请仔细检查CCS目标配置是否未使用任何初始化脚本。 内核 不需要CCS初始化,因为所有初始化都在引导流程期间进行。 请确认每个Core的初始化脚本字段为空。
同样,请确保未运行启动脚本:
下面是要遵循的说明,请勿设置初始化脚本字段。
8. J721E的CCS设置—处理器SDK QNX J721E (TI.com)
关于个人数据,
-- 1 --
所示R5 lds与QNX HLOS内存使用情况之间可能存在冲突。 在将lds文件与"pidin syspage=asinfo"输出进行比较时,R5 lds使用0x9000_0000:0x9200_0000,0000,同时9200同时QNX0000QNX HLOS也可以在调用malloc()时从该范围中分配,因为地址范围0x8288_0000 -0000 - 0xbfff_FFFF可用于HLS。
Linker_MCU.lds
DDR1 (RWIX) :Orig=0x9000万 length=0x100 /*前4个字节将包含SYNC word */
DDR0 (RWIX) :原始=0x9000.01万长度=0x200万 - 0x100
j7oncore# pidin syspage=asinfo
0260) 0万82880000-000000000000bfffffffff o8288万 o:0万:00400万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram
这可能会也可能不会导致 CCS问题,但应该加以解决。 第一步是确保所使用的lds文件是反映被测MCU R5图像的文件。
确定lds正确后,可以更新QNX BSP构建文件中的内存卡,以确保QNX HLOS不会触及R5内存空间。
在QNX BSP中更新内存细分如下所述:
9.3。如何处理远程核心内存映射更新—处理器SDK QNX J721E (TI.com)
为避免上述冲突,可以执行类似以下操作:
[+keeplinbed] startup-j721e-EVM -v -r0x9000万 0x200万,1.
此致,
KB
您好,KB
我按照您的要求仔细检查了CCS的配置。 连接到R5之前,不会加载任何gel文件和JS文件。
对于您上面提到的第一点,在noboot模式下启动dra829并正确加载gel文件和js文件后,我可以成功连接到R5。 我可以使用各种工具来调试正常运行在R5上的代码。 当我切换到eMMC启动模式并等待a72启动,然后尝试连接到R5时,它会失败。 (在此过程中不加载gel文件和js文件)
关于上面的第二点,我使用的代码是在nooboot模式下调试的,它工作正常。 我没有达到加载xer5f文件的目的,因为第一次连接到R5时失败了。
对于您上面提到的第三点,我仔细检查了CCS配置,并确认gel文件和js文件未加载。
关于您提到的lds文件问题,我已将其报告给我的同事,正在等待他们的反馈。
谢谢,TI将等待有关lds文件的反馈。
关于"当我切换到eMMC引导模式时"。 其他引导模式(如SD引导模式)是否显示相同的问题,或者H/W是否仅允许eMMC引导模式测试?
需要考虑的一些测试
测试1:
由于CCS可以连接到MCU1_0,但无法连接MCU2_0,因此请考虑更新MCU2_0图像,以便在初始化早期有一个调试循环。 如果CCS能够连接,则可以通过将CCS中的“loop”变量设置为0并从那里逐步浏览代码来找到问题。
易失性int循环=1;
while (循环)
{
环=环+ 2;
}
测试2:
如果CCS仍然无法连接到MCU2_0,则另一项测试是允许Uboot加载MCU2_0图像,但不继续加载QNX-IFS图像。 当A72引导流在Uboot提示时停止时,CAN CCS连接到MCU2_0。
测试3:
如果CCS可以从Uboot提示符连接到MCU2_0,则下一步是创建 简化的QNX-IFS映像,不要启动网络/PCIe等服务。 引导此映像,查看CCS是否可以连接到MCU2_0。 如果CCS可以系统地开始向QNX-IFS添加功能,以查看何时MCU2_0不再连接到。
此致,
KB