This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:如何使用CCS在已运行QNX的a72上调试r5f上的代码?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1098133/dra829v-how-to-use-ccs-to-debug-code-on-r5f-with-a72-already-running-qnx

部件号:DRA829V
主题中讨论的其他部件:DRA829
TI__Genius  1.0576万 

感谢您提供日志,

如果您在Uboot提示符处停止引导流,您是否能够使用CCS连接到MCU2_0?

关于"任何可能影响MCU2_0"的问题,可以考虑的一种可能性是内存冲突,即MCU2_0预期运行的内存与A72 HLOS和应用程序使用的内存之间的冲突。

要检查的一些事项:

1) MCU2_0图像的存储空间是多少。  这可以在R5图像(.lds)的链接器文件中看到,或者如果正在使用Vision应用程序,则可以在 ${PSDK_RTOS_PATH}/VISION_APPS/basic_demos/app_tirtos/tirtos_qnx/system_memory_map.html中看到。

2)什么是可用内存范围的QNX视图?  使用"pidin syspage=asinfo",和/或查看生成文件(请参阅  9.3。如何处理远程核心内存映射更新—处理器SDK QNX J721E (TI.com))

3)为PCI服务器保留了哪些内存。  为PCIe保留的此物理地址范围不得与MCU2_0冲突。

此致,

KB

您好,KB

原始线程已锁定,我打开了一个新线程以回答您之前的问题。

1) MCU2_0图像的存储空间是多少。  这可以在R5图像(.lds)的链接器文件中看到,或者如果正在使用Vision应用程序,则可以在 ${PSDK_RTOS_PATH}/VISION_APPS/basic_demos/app_tirtos/tirtos_qnx/system_memory_map.html中看到。

以下是linker MCU的内容:

/*链接器设置*/

--retain="*(.bootcode)"

--retain="*(.startupCode)"

--retain="*(.startupData)"

--retain="*(.intvecs)"

--retain="*(.INTC_text)"

--retain="*(.rst矢 量)"

--retain="*(.irqStack)"

--retain="*(.fiqStack)"

--retain="*(.abortStack)"

--retain="*(.undStack)"

--retain="*(.svcStack)"

--fill值=0

--stack_size=0x2000

--heap_size=0x1000

--entry_point=_resetvectors    /* Default C RTS boot.asm  */

 

-stack 0x2000                             /*软件栈大小          */

-堆  0x2000                             /*堆区大小               */

 

/*各种模式的堆栈大小*/

__IRQ_STACK_SIZE = 0x1000;

__FIX_STACK_SIZE = 0x1000;

__abort_stack_size = 0x1000;

__und_stack_size = 0x1000;

_SVC_STACK_SIZE = 0x1000;

 

/*内存映射*/

内存

   /* MCU0_R5F_1本地视图*/

   MCU0_R5F1_TCMA (X)      :Origin=0x0       length=0x8000

   MCU0_R5F1_TCMB0 (RWIX)  :原点=0x4101万长度=0x8000

 

   /* MCU0_R5F_1 SoC视图*/

   MCU0_R5F1_ATCM (RWIX)  :原点=0x414万长度=0x8000

   MCU0_R5F1_BTCM (RWIX)  :原点=0x4141万长度=0x8000

 

   /*请参阅用户指南,了解有关这些章节持续的详细信息*/

   OCMC_RAM_BOARD_CFG (RWIX)  :Origin=0x41C8万 length=0x2000

   OCMC_RAM_SCISERVER (RWIX)  :Origin=0x41C8.2万 length=0x6万

   矢量(X)                :origal=0x41CE2000 length=0x1000

   reset_vectors (X)          :origin=0x41CE3000 length=0x100

   OCMC_RAM (RWIX)            :Origin=0x41CE3100 length=0x1CA00

   OCF_RAM_X509_header (RWIX):origin=0x41CFFB00 length=0x500

 

   /* j721e MCMS3位置*/

   /* j721e为ARM可信固件保留的内存*/

   MSMC3_ARM_FW  (RWIX)  :Origin=0x7000万 length=0x4万        /* 256 KB */

   MSMC3  (RWIX)         :原点=0x7008万长度=0x77万

   /* j721e DMSC固件的保留内存*/

   MSMC3_DMSC_FW (RWIX)  :Origin=0x707F0000 length=0x1万        /* 64 KB */

 

   DDR1   (RWIX)         :Orig=0x9000万 length=0x100           /*前4个字节将包含SYNC word */

   DDR0   (RWIX)         :原始=0x9000.01万长度=0x200万 - 0x100

}

 

/*区段配置*/

章节

   /*'intvecs'和'intc_text'部分应放在*/内

   /*范围为+\\- 16 MB */

   rstvectors   :{} palign (8)     > MCU0_R5F1_TCMA

   intvecs      :{} palign (8)     > MCU0_R5F1_TCMA

   INTC_TEXT    :{} palign (8)>     MCU0_R5F1_TCMB0

   引导代码     :{} palign (8)>     MCU0_R5F1_TCMB0

   startupCode  :{} palign (8)     > MCU0_R5F1_TCMB0

   startupData  :{} palign (8)>     MCU0_R5F1_TCMB0,type = NOINIT

   text         :{} palign (8)>     DDR0

   const        :{} palign (8)>     DDR0

   .cinit        :{} palign (8)>     DDR0

   Pinit        :{} palign (8)>     DDR0

   bss          :{} align(4)      > DDR0

   .far          :{}对齐(4)      > DDR0

   数据         :{} palign (128)   > DDR0

   boardcfg_data:{} palign (128)   > DDR0

   sysmem       :{}               > DDR0

   data_buffer  :{} palign (128)   > DDR0

   .bss.devgroup*:{} align(4)      > DDR0

   .const.devgroup*:{}对齐(4)     > DDR0

 

   /* USB或任何其它LLD缓冲区,用于基准测试*/

   .benchmark_buffer (NoLoad){}对齐(8)> DDR0

 

   .stack     :{} align(4)      > DDR0 (高)

   irqStack  :{. =。 +___ IRQ_STACK_SIZE;}对齐(4)     > DDR0 (高)

   run_start(__irq_stack_start)

   运行结束(__irq_stack_end)

   .fiqStack  :{. =。 +_ FIQ_STACK_SIZE;}对齐(4)     > DDR0 (高)

   run_start(__fic_stack_start)

   运行结束(__FIQ)堆叠结束)

   abortStack:{. =。 +__abort_stack_size;}对齐(4)   > DDR0 (高)

   run_start(__abort_stack_start)

   运行结束(__abort_stack_end)

   undStack  :{. =。 +__und_stack_size;}对齐(4)     > DDR0 (高)

   run_start(__und_stack_start)

   运行结束(__und_stack_end)

   svcStack  :{. =。 +_SVC_STACK_SIZE;}对齐(4)     > DDR0 (高)

   运行_启动(__SVC_STACK_START)

   运行结束(__SVC_STACK_END)

}

2)什么是可用内存范围的QNX视图?  使用"pidin syspage=asinfo",和/或查看生成文件(请参阅  9.3。如何处理远程核心内存映射更新—处理器SDK QNX J721E (TI.com))

以下是运行命令:后的信息

j7oncore# pidin syspage=asinfo

报头大小=0x0.0108万,总大小=0x0万dd8,#CPU=2,类型=257

部分:asinfo offset:0x0.0005万f8 size:0x0.0002万a0 elsize:0x0.002万

 0000) 0万000000000000000000-0000ffffffffffffffffffffffffffffff o0万 o:0万:FFFF0万FFFF a0000 a:0010 p:100 c:0 n:/memory

 0020) 00000000000000000000-000000000000ffffffffffff o0万 o:0万:0000 a:0010 p:100 c:0 n:/memory/below4G

 0040) 0万008000000000-0000000000000000bfffffff o0.8万 o:0万:00200万0020 a0万 a:0020:0017 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram

 0060) 0.0008万80000000-00000008ffffffffffff o8000万 o:0.0008万:0000 a:0017 p:100 c:0 n:/memory/ram

 0080) 0万01800000-000000000180ffff o180万 o:0万:00000.018万0000 a0000 a:0003 p:100 c:0 n:/memory/gicd

 00A0) 0万01900000-000000000193ffff o190万 o:0万:00000.0193万0000 a0000 a:0003 p:100 c:0 n:/memory/gicr

 00c0) 0万008001d800-000000008001dfff o0.8001万 o:0万:00000.8001万0000 a0000 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/hypervisor_vector

 00e0) 0万00800d10a8-000000008206f287 o0.08万 o:0万:00000.8206万0000 a0000 a:0005 p:100 c:0 n:/memory/imagefs

 0100) 0.0008008亿fa0-00000000800d10a7 o0万 o:0.08万:0000 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/startup

 0120) 0万00800d10a8-000000008008206f287 o0.08万 o:0万:0000800.8206万0000 a0000 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/bootram

 0140) 00000000000000000000-000000000000ffffffffffffff o0万 o:0万:FFFF a:0010 p:100 c:0 n:/virtual

 0160) ffffff8060056000-ffffffff8060146540 o8060146540 o:0140 a:0000 p:100 c:0 n:/virtual/vboot

 0180) 0万008000000000-0000000080007fff o0.8万 o:0万:004000000000800070040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram

 01a0) 0万008001d000-000000008001cfff o0.8001万 o:0万:00400.8001万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram

 01c0) 0万008001f000-000000008001ffff o0.8001万 o:0万:00400.8001万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram

 01e0) 0万80026000-000000008002ffff o8002.6万 o:0万:00400.8002万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram

 0200) 0万80032000-000000008003ffff o8003.2万 o:0万:00400.8003万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram

 0220) 0.008万042000-000000008007ffo:4.2万:00400万0040 a0.8007万 a:0040:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram

 0240)0000000082070000-0000000000008207ffff o0万 o:8207万:00400万0040 a0.8207万 a:0040:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram

 0260) 0万82880000-000000000000bfffffffff o8288万 o:0万:00400万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram

 0280) 0.0008万80000000-00000008fdbe5fff o8000万 o:0.0008万:0060 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/ram/sysram

 

3)为PCI服务器保留了哪些内存。  为PCIe保留的此物理地址范围不得与MCU2_0冲突。

以下是QNX提供的有关PCIe服务器物理地址的信息:

J7oncore#./示例

进程ID 5.7367万 --进程路径bin/PCI-server

信息来自dcmd_PROC_PAGEDATA

       黄编号-------- vaddr---- --------- 大小-------- --flags ---dev-----off------- 不好 -------- 挂锁-----

       [0] 0x00000000000000002000 0x0万00001000 0x006109010.1万 0x00610901 0x0000040761.0901万 0x00000407 0x100020000.0407万 0x10002000 0x00000000000000011000.2万 0x0000000000000001 0x00000000100020000万 0x0000000010002000</s>0.0001万 0万1000.2万

       [1] 0x0000001CB0F51000 0x00000000000230005.1万 0x0000000000023000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B2.3万 0x0000040B 0x00000000160.0571万 0x00000000 0x0000000000000000000000000000BBE00.004万 0x0000000000000000000000000000BBE0 0x00000008F78FE0000万 0x00000008F78FE000</s>0000000000000000000000000000 00000008

       [2] 0x0000001CB0F74000 0x0000000000000000F0007.4万 0x0000000000000000F000 0x010800A20万 0x010800A2 0x000000010万 0x00000001 0x000230001.08万 0x00023000 0x0000000000030.0001万 0x000000000003 0xFFFFFFFFFFFF2.3万 0xFFFFFFFFFFFF</s>0万 0.0003万

       [3] 0x0000001CB0F83000 0x000000000000000010008.3万 0x00000000000000001000 0x0160013200000000000000001000 0x01600132 0x0000040B160.0132万 0x0000040B 0x000220000000040 0x00022000 0x0000000000000000BBE000022000 0x0000000000000000BBE0 0x00000008F79010000万 0x00000008F7901000</s>0万 000000087901000

       [4] 0x0000001CB0F84000 0x0000000000000000000010008.4万 0x000000000000000000001000 0x016003320万 0x01600332 0x0000040B0万 0x0000040B 0x000230000万 0x00023000 0x0000000000000000BBE00.1万 0x0000000000000000BBE0 0x00000008F78FF00001600332 0x00000008F78FF000</s>0000040 000230000万0万0.0008万

       [5] 0x00000020D1F58000 0x0000000000000000F0005.8万 0x0000000000000000F000 0x016803020万 0x01680302 0x000000010万 0x00000001 0x00000000168.0302万 0x00000000 0x000000000000000000030.0001万 0x00000000000000000003 0x00000008F790C0000万 0x00000008F790C000</s>00000000000000000003 00000008

       [6]0x00000020D1F67000 0x00000000000000000000100067000 0x000000000000000000001000 0x016A03020万 0x016A0302 0x000000010万 0x00000001 0x000000000万 0x00000000 0x0000000000000000000000030.1万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78690000302 0x00000008F7869000</s>0.0001万 0万0万0万0万0.0003万000000087869000

       [7]0x00000020D1F68000 0x000000000019D0006.8万 0x000000000019D000 0x016803020万 0x01680302 0x000000010.0019万 0x00000001 0x00000000168.0302万 0x00000000 0x000000000000000000030.0001万 0x00000000000000000003 0x00000008F78380000万 0x00000008F7838000</s>00000000000000000003 00000008783.8万

       [8]0x0.003万A237A000 0x0万00001000 0x010810820.1万 0x01081082 0x0000000101081082 0x00000001 0xFFFFFFF0000.0001万 0xFFFFFFF000 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF

       [9]0x0.003万A237B000 0x0万000007D000 0x010813820.0007万 0x01081382 0x00000001108.1382万 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000000000000000030万 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000000000000003 0xFFFFFFFF

       [10] 0x0.003万A23F8000 0x000000000000000030008000 0x00000000000000003000 0x0168138200000000000000003000 0x01681382 0x0000000101681382 0x00000001 0x0007D00000000001 0x0007D000 0x00000000000000030007 0x0000000000000003 0x00000008F78CE0000万 0x00000008F78CE000</s>0.0003万 00000008

       [11] 0x0.003万A23FC000 0x0万00001000 0x010810820.1万 0x01081082 0x0000000101081082 0x00000001 0xFFFFFFF0000.0001万 0xFFFFFFF000 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF

       [12] 0x0.003万A23FD000 0x0万000003E000 0x010813820.0003万 0x01081382 0x00000001108.1382万 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000000000000000030万 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000000000000003 0xFFFFFFFF

       [13] 0x0.003万A243B000 0x00000000000000002000 0x01681382 0x0.0001万 0x0003E000 0x0万00000003 0x00000008F72180000.0003万 0x00000008F7218000</s>00000008 7218000

       [14] 0x0.003万A243E000 0x0万00001000 0x010810820.1万 0x01081082 0x00000001108.1082万 0x00000001 0xFFFFFFFFFFFFF00000000001 0xFFFFFFFFFFFFF000 0x0万00000003 0xFFFFFFFF0.0003万 0xFFFFFFFF

       [15] 0x0.003万A243F000 0x0万000003F000 0x010813820.0003万 0x01081382 0x00000001108.1382万 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000000000000000030万 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000000000000003 0xFFFFFFFF

       [16] 0x0.003万A247E000 0x00000000000000001000 0x01681382 0x00000001 0x0003F000 0x0万00000003 0x00000008F768F0000.0003万 0x00000008F768F000</s>00000008

       [17] 0x00000030A2480000 0x00000000000000001000248万 0x00000000000000001000 0x0108108200000000000000001000 0x01081082 0x0000000101081082 0x00000001 0xFFFFFFF0000.0001万 0xFFFFFFF000 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF

       [18] 0x0.003万A2481000 0x000000000003F000248.1万 0x000000000003F000 0x010813820万 0x01081382 0x000000010.0003万 0x00000001 0x00000000108.1382万 0x00000000 0x0000000000000000000300000001 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000 0xFFFFFFFF</s>00000000000000000003

       [19] 0x00000030A24C0000 0x000000000000000010000000 0x00000000000000001000 0x0168138200000000000000001000 0x01681382 0x0000000101681382 0x00000001 0x0003F0000.0001万 0x0003F000 0x00000000000000030003 0x0000000000000003 0x00000008F72580000万 0x00000008F7258000</s>0.0003万 000000087258000

       [20] 0x0.0004万C4D38C000 0x0万00011000 0x016203011.1万 0x01620301 0x00000001162.0301万 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x000000002B7C039C00000000 0x000000002B7C039C 0x00000008F78C60002亿 0x00000008F78C6000</s>0.0008万 6000

       [21] 0x0.0004万C4D39D000 0x0万00011000 0x016203011.1万 0x01620301 0x00000001162.0301万 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000002B7C000C00000000 0x000000002B7C000C 0x00000008F78680002亿 0x00000008F7868000</s>0.0008万 786.8万

       [22] 0x0000004C4D3AE000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x001040000.0407万 0x00104000 0x000000000000000110.4万 0x0000000000000001 0x00000000001040000万 0x0000000000104000</s>0.0001万 0万10.4万

       [23] 0x0000004C4D3AF000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x001080000.0407万 0x00108000 0x000000000000000110.8万 0x0000000000000001 0x00000000001080000万 0x0000000000108000</s>0.0001万 0万10.8万

       [24] 0x0000004C4D3B0000 0x0000000000000000000010000000 0x000000000000000000001000 0x016003010万 0x01600301 0x000000010万 0x00000001 0x000000000万 0x00000000 0x000000002B7C7DEC0.1万 0x000000002B7C7DEC 0x00000008F783000001600301 0x00000008F7830000</s>00000001 000000002亿0.0008万783万

       [25] 0x0000004C4D3B3000 0x00000000000010003000 0x0000000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x0D0000000.061万 0x0D000000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x000000000D0000000万 0x000000000D000000</s>0万 0.0001万0亿000000

       [26] 0x0000004C4D3B4000 0x000000000000000010004000 0x00000000000000001000 0x00610B0100000000000000001000 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0D4000000.0407万 0x0D400000 0x00000000000140万 0x000000000001 0x000000000D4000000万 0x000000000D400000</s>0.0001万 0亿400000

       [27] 0x0000004C4D3B5000 0x00000000000010005000 0x0000000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x0D1000000.061万 0x0D100000 0x0000000000010.0407万 0x000000000001 0x000000000D10000010万 0x000000000D100000</s>0万 0.0001万0亿100000

       [28] 0x0000004C4D3B6000 0x00000000000010006000 0x0000000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x0D8000000.061万 0x0D800000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x000000000D80000080万 0x000000000D800000</s>0万 0.0001万0亿800000

       [29] 0x0000004C4D3B7000 0x000000000000000010007000 0x00000000000000001000 0x00610B0100000000000000001000 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x0DC000000.0407万 0x0DC00000 0x00000000000000010万 0x0000000000000001 0x000000000DC000000万 0x000000000DC00000</s>0.0001万 0亿00000

       [30] 0x0000004C4D3B8000 0x000000000000000010008000 0x00000000000000001000 0x00610B0100000000000000001000 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x0D9000000.0407万 0x0D900000 0x000000000000000190万 0x0000000000000001 0x000000000D9000000万 0x000000000D900000</s>0.0001万 0亿900000

       [31] 0x0000004C4D3B9000 0x000000000000000010009000 0x00000000000000001000 0x00610B0100000000000000001000 0x00610B01 0x0000040700610 0x00000407 0x0E0000000.0407万 0x0E000000 0x00000000000000010万 0x0000000000000001 0x000000000E0000000万 0x000000000E000000</s>0.0001万 0亿000000

       [32] 0x0000004C4D3BA000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0E4000000.0407万 0x0E400000 0x000000000000000140万 0x0000000000000001 0x000000000E4000000万 0x000000000E400000</s>0.0001万 0亿400000

       [33] 0x0000004C4D3BB000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0E1000000.0407万 0x0E100000 0x000000000000000110万 0x0000000000000001 0x000000000E1000000万 0x000000000E100000</s>0.0001万 0亿100000

       [34] 0x0000004C4D3BC000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0E8000000.0407万 0x0E800000 0x00000000000180万 0x000000000001 0x000000000E8000000万 0x000000000E800000</s>0.0001万 0亿800000

       [35] 0x0000004C4D3BD000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0EC000000.0407万 0x0EC00000 0x00000000000000010万 0x0000000000000001 0x000000000EC000000万 0x000000000EC00000</s>0.0001万 0亿00000

       [36] 0x0000004C4D3BE000 0x0万00001000 0x00610B010.1万 0x00610B01 0x000004070.061万 0x00000407 0x0E9000000.0407万 0x0E900000 0x000000000000000190万 0x0000000000000001 0x000000000E9000000万 0x000000000E900000</s>0.0001万 0亿900000

       [37] 0x0.0004万C4D3C1000 0x000000000000000010001000 0x00000000000000001000 0x0160030100000000000000001000 0x01600301 0x0000000101600301 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000002B7C736C00000000 0x000000002B7C736C 0x00000008F76AE0002亿 0x00000008F76AE000</s>0.0008万

       [38] 0x0000004C4D3C2000 0x00000000101000002000 0x0000000010100000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004071010万 0x00000407 0x406FF000000.061万 0x406FF00000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x000000406FF000000万 0x000000406FF00000</s>0万 0.0001万4.06亿00000

       [39] 0x0000004C5D4C2000 0x00000000101000002000 0x0000000010100000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004071010万 0x00000407 0x416FF000000.061万 0x416FF00000 0x0000000000010.0407万 0x000000000001 0x000000416FF000000万 0x000000416FF00000</s>0万 0.0001万4.16亿00000

       [40] 0x0000004C6D5C2000 0x0000101000002000 0x000010100000 0x00610B010.001万 0x00610B01 0x0000040710万 0x00000407 0x426FF000000.061万 0x426FF00000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x000000426FF000000万 0x000000426FF00000</s>0万 0.0001万4.26亿00000

       [41] 0x0000004C7D6C2000 0x00000000101000002000 0x0000000010100000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004071010万 0x00000407 0x436FF000000.061万 0x436FF00000 0x000000000000000000010.0407万 0x00000000000000000001 0x000000436FF000000万 0x000000436FF00000</s>00000000000000000001 4.36亿00000

       [42] 0x0000004C8D7C2000 0x0000000010002000 0x000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x018200000.061万 0x01820000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x0000000001820000182万 0x0000000001820000</s>0万 0.0001万0万182万

       [43] 0x0000004C8D7C3000 0x00000000000020003000 0x0000000000002000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.2万 0x00000407 0x800200000.061万 0x80020000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x00000000800200008002万 0x0000000080020000</s>0万 0.0001万0万8002万

       [44] 0x0.0004万C8D7C5000 0x00000000000010005000 0x0000000000001000 0x006103010万 0x00610301 0x000004070.1万 0x00000407 0x8002200000610301 0x80022000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x00000000800220008002.2万 0x0000000080022000</s>0万 0.0001万0万8002.2万

       [45] 0x0.0004万C8D7C6000 0x00000000000010006000 0x0000000000001000 0x016903010万 0x01690301 0x000000010.1万 0x00000001 0x00000000169.0301万 0x00000000 0x000000002B9F46FC0.0001万 0x000000002B9F46FC 0x00000008F6D2700000000000 0x00000008F6D27000</s>2亿 0.0008万27000

       [46] 0x0000004C8D7C7000 0x00000000000010007000 0x0000000000001000 0x00610B010万 0x00610B01 0x000004070.1万 0x00000407 0x100020000.061万 0x10002000 0x00000000000000010.0407万 0x0000000000000001 0x00000000100020001000.2万 0x0000000010002000</s>0万 0.0001万0万1000.2万

       [47] 0x0.005万E7EFA000 0x0万00037000 0x006105713.7万 0x00610571 0x0000080261.0571万 0x00000802 0x0028E0000.0802万 0x0028E000 0x00000000C00000100028 0x00000000C0000010 0x0000000000008035F0000万 0x0000000000008035F000</s>0.001万 0万0.8035万

       [48] 0x0.005万E7F31000 0x0000000000000000F0003.1万 0x0000000000000000F000 0x010800A20万 0x010800A2 0x000000010万 0x00000001 0x00037000010800 0x00037000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF3.7万 0xFFFFFFFFFFFF</s>0万 0.0003万

       [49] 0x0.005万E7F40000 0x00000000000020004万 0x0000000000002000 0x006101720万 0x00610172 0x000008020.2万 0x00000802 0x002C400061.0172万 0x002C4000 0x00000000C00000100.0802万 0x00000000C0000010 0x00000008F78FD0004000 0x00000008F78FD000</s>0万 0.001万0.0008万

       [50] 0x0.005万E7F42000 0x00000000000010004.2万 0x0000000000001000 0x006103720万 0x00610372 0x000008020.1万 0x00000802 0x002C600061.0372万 0x002C6000 0x00000000C00000100.0802万 0x00000000C0000010 0x00000008F78FB0006000 0x00000008F78FB000</s>0万 0.001万0.0008万

       [51] 0x0.005万E7F43000 0x000000000000000010004.3万 0x00000000000000001000 0x0168033200000000000000001000 0x01680332 0x0000000101680332 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78FA0000万 0x00000008F78FA000</s>0万 0万0.0003万00000008

       [52] 0x00000050E7F44000 0x00000000000190004.4万 0x0000000000019000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B1.9万 0x0000040B 0x00000000160.0571万 0x00000000 0x0000000000000000000000000000BB8C0.004万 0x0000000000000000000000000000BB8C 0x00000008F79110000万 0x00000008F7911000</s>0000000000000000000000000000 00000008791.1万

       [53] 0x00000050E7F5D000 0x0万0000010000 010800220.0001万 01080022 0x000000010.001万 0x00000001 0x000190008.0022万 0x00019000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0xFFFFFFFF00019000 0xFFFFFFFF</s>0万 0.0003万

       [54] 0x0.005万E7F6D000 0x0万00002000 0x016801320.2万 0x01680132 0x0000000101680132 0x00000001 0x0000000000000001 0x00000000 0x000000000000000000030万 0x00000000000000000003 0x00000008F791400000000000000000000003 0x00000008F7914000</s>00000008 7914000

       [55] 0x00000050E7F6F000 0x0万00001000 0x016003720.1万 0x01600372 0x0000040B160.0372万 0x0000040B 0x0001B0000000040 0x0001B000 0x0000000000000000BB8C0001 0x0000000000000000BB8C 0x00000008F79120000万 0x00000008F7912000</s>0万 000000087912000

       [56] 0x00000050E7F70000 0x00000000000AE00070000 0x00000000000AE000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B0万 0x0000040B 0x00000000160.0571万 0x00000000 0x000000000000000000000000BC280.004万 0x000000000000000000000000BC28 0x00000008F7F270000万 0x00000008F7F27000</s>0万 0万0万0万0.0008万27000

       [57] 0x0.005万E801E000 0x0万00010000 0x010800221万 0x01080022 0x00000001108.0022万 0x00000001 0x000AE00000000001 0x000AE000 0x0万00000003 0xFFFFFFFF0.0003万 0xFFFFFFFF

       [58] 0x00000050E802E000 0x0万00004000 0x016801320.4万 0x01680132 0x00000001168.0132万 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78F60000万 0x00000008F78F6000</s>0万 0万0.0003万000000086000

       [59] 0x00000050E8032000 0x00000000000020008032000 0x0000000000002000 0x016003720万 0x01600372 0x0000040B0.2万 0x0000040B 0x000B2000160.0372万 0x000B2000 0x0000000000000000BC280000040 0x0000000000000000BC28 0x00000008F78F20002000 0x00000008F78F2000</s>0万 0万000000082000

       [60] 0x0.005万E8034000 0x000000000000000020008034000 0x00000000000000002000 0x0168033200000000000000002000 0x01680332 0x0000000101680332 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78F00000万 0x00000008F78F0000</s>0万 0万0.0003万000000080000

       [61] 0x0.005万E8036000 0x00000000000130008036000 0x0000000000013000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B1.3万 0x0000040B 0x00000000160.0571万 0x00000000 0x0000000000000000000000000000BC2C0.004万 0x0000000000000000000000000000BC2C 0x00000008F7170000万 0x00000008F717000</s>0000000000000000000000000000 00000008717000

       [62] 0x0.005万E8049000 0x000000000000F0008049000 0x000000000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x000000010万 0x00000001 0x00013000108.0022万 0x00013000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0x0000FFFFFFFF1.3万 0x0000FFFFFFFF</s>0万 0.0003万0000

       [63] 0x0.005万E8058000 0x00000000000010008058000 0x0000000000001000 0x016801320万 0x01680132 0x000000010.1万 0x00000001 0x0000000001680132 0x00000000 0x0000000000000000000000030.0001万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78EE0000万 0x00000008F78EE000</s>0万 0万0万0.0003万00000008

       [64] 0x0.005万E80590000x0000000000001000 0x016003728059万 0x01600372 0x0000040B0万 0x0000040B 0x000130000.1万 0x00013000 0x0000000000000000BC2C01600372 0x0000000000000000BC2C 0x00000008F78ED0000000040 0x00000008F78ED000</s>00013000 0万0万00000008

       [65] 0x00000050E805A000 0x00000000000000002000 0x01600571 0x0.004万B 0x0万 0x000000000000000000000000000000003E85 0x00000008F78CD000

       [66] 0x0.005万E805C000 0x0万000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x00000001108.0022万 0x00000001 0x000020000.0001万 0x00002000 0x00000000000000030.2万 0x0000000000000003 0xFFFFFFFF0万 0xFFFFFFFF</s>0.0003万

       [67] 0x0.005万E806B000 0x00000000000000001000 0x01680132 0x00000001 0x00000000 0x0万000000000000000003 0x00000008F78CB0000万 0x00000008F78CB000</s>0万 0.0003万00000008

       [68] 0x00000050E806C000 0x00000000000000001000 0x160.0372万 0x0.004万B 0x0.2万 0x0000000000000000000000003E85 0x00000008F78C9000</s>9000

       [69] 0x00000050E806D000 0x00000000000000005000 0x160.0571万 0x0.004万B 0x00000000 0x0万00000000000000000000000000BC35 0x00000008F7D820000万 0x00000008F7D82000</s>0万 0万0万0000000882000

       [70] 0x0.005万E8072000 0x000000000000F0008072000 0x000000000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x000000010万 0x00000001 0x00005000108.0022万 0x00005000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0x0000FFFFFFFF0.5万 0x0000FFFFFFFF</s>0万 0.0003万0000

       [71] 0x0.005万E8081000 0x000000000000000010008081000 0x00000000000000001000 0x0168013200000000000000001000 0x01680132 0x0000000101680132 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F78C80000万 0x00000008F78C8000</s>0万 0万0.0003万000000088000

       [72] 0x0.005万E8082000 0x00000000000010008082000 0x0000000000001000 0x016003720万 0x01600372 0x0000040B0.1万 0x0000040B 0x00005000160.0372万 0x00005000 0x00000000000000000000BC350000040 0x00000000000000000000BC35 0x00000008F78C700000005000 0x00000008F78C7000</s>00000000000000000000 000000087000

       [73] 0x0.005万E8083000 0x00000000000090008083000 0x0000000000009000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B0.9万 0x0000040B 0x0000000001600571 0x00000000 0x0000000000000000000000003E830.004万 0x0000000000000000000000003E83 0x00000008F787D0000万 0x00000008F787D000</s>0000000000000000000000003 00000008

       [74] 0x0.005万E808C000 0x0万00010000 0x010800221万 0x01080022 0x0000000101080022 0x00000001 0x0000900000000001 0x00009000 0x000000000000000000030.9万 0x00000000000000000003 0xFFFFFFFF00000000000000000003 0xFFFFFFFF

       [75] 0x00000050E809C000 0x00000000000000001000 0x168.0132万 0x0.0001万 0x0万 0x0万000000000000000003 0x00000008F78720000万 0x00000008F7872000</s>0万 0.0003万000000087872000

       [76] 0x0.005万E809D000 0x0万00001000 0x016003720.1万 0x01600372 0x0000040B01600372 0x0000040B 0x0000A0000.004万 0x0000A000 0x000000000000000000003E830000 0x000000000000000000003E83 0x00000008F7871000000000000000000000003 0x00000008F7871000</s>00000008 7871000

       [77] 0x00000050E809E000 0x00000000000000002000 0x01600571 0x0.004万B 0x0万 0x000000000000000000000000000000003E87 0x00000008F786E000

       [78] 0x0.005万E80A0000 0x0000000000000000F0000000 0x0000000000000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x000000010万 0x00000001 0x00002000108.0022万 0x00002000 0x000000000000000300000001 0x0000000000000003 0x0000FFFFFFFF0.2万 0x0000FFFFFFFF</s>0万 0.0003万0000

       [79] 0x0.005万E80AF000 0x00000000000000001000 0x01680132 0x00000001 0x00000000 0x0万000000000000000003 0x00000008F786B0000万 0x00000008F786B000</s>0万 0.0003万00000008

       [80] 0x0.005万E80B0000 0x000000000000000010000000 0x00000000000000001000 0x0160037200000000000000001000 0x01600372 0x0000040B01600372 0x0000040B 0x000020000.004万 0x00002000 0x000000000000000000003E8700002000 0x000000000000000000003E87 0x00000008F786A000000000000000000000003 0x00000008F786A000</s>00000008

       [81] 0x00000050E80B1000 0x000000000001A0001000 0x000000000001A000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B0.0001万 0x0000040B 0x0000000001600571 0x00000000 0x00000000000000000000000000003EA80.004万 0x00000000000000000000000000003EA8 0x00000008F78570000万 0x00000008F7857000</s>0万 0万0万0万0.0003万00000008785.7万

       [82] 0x0.005万E80CB000 0x0万000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x00000001108.0022万 0x00000001 0x0001A00000000001 0x0001A000 0x00000000000000030001 0x0000000000000003 0xFFFFFFFFFFFF0万 0xFFFFFFFFFFFF</s>0.0003万

       [83] 0x0.005万E80DA000 0x0万00001000 0x016801320.1万 0x01680132 0x0000000101680132 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F783C0000万 0x00000008F783C000</s>0万 0万0.0003万00000008

       [84] 0x0.005万E80DB000 0x0万00001000 0x016003720.1万 0x01600372 0x0000040B01600372 0x0000040B 0x0001A0000.004万 0x0001A000 0x00000000000000003EA80001 0x00000000000000003EA8 0x00000008F783B0000万 0x00000008F783B000</s>0万 0.0003万00000008

       [85] 0x0.005万E80DC000 0x00000000000000002000 0x01680332 0x00000001 0x00000000 0x0万000000000000000003 0x00000008F783A0000万 0x00000008F783A000</s>0万 0.0003万00000008

       [86] 0x0.005万E80DE000 0x0万00006000 0x016005710.6万 0x01600571 0x0000040B01600571 0x0000040B 0x000000000.004万 0x00000000 0x0000000000000000000000003E8B0万 0x0000000000000000000000003E8B 0x00000008F76AB0000000000000000000000000003 0x00000008F76AB000</s>00000008

       [87] 0x00000050E80E4000 0x000000000000F0004000 0x000000000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x000000010万 0x00000001 0x00006000108.0022万 0x00006000 0x00000000000000030.0001万 0x0000000000000003 0x00000000FFFFFFFF0.6万 0x00000000FFFFFFFF</s>0万 0.0003万00000000

       [88] 0x00000050E80F3000 0x000000000000000010003000 0x00000000000000001000 0x0168013200000000000000001000 0x01680132 0x00000001168.0132万 0x00000001 0x000000000.0001万 0x00000000 0x0000000000000000000000030万 0x000000000000000000000003 0x00000008F76A40000万 0x00000008F76A4000</s>0万 0万0.0003万000000084000

       [89] 0x00000050E80F4000 0x000000000000000010004000 0x00000000000000001000 0x0160037200000000000000001000 0x01600372 0x0000040B160.0372万 0x0000040B 0x000060000.004万 0x00006000 0x0000000000000000000000003E8B0.6万 0x0000000000000000000000003E8B 0x00000008F76A30000000000000000000000000003 0x00000008F76A3000</s>00000008 3000

       [90] 0x0.005万E80F5000 0x00000000000050005000 0x0000000000005000 0x016005710万 0x01600571 0x0000040B0.5万 0x0000040B 0x0000000001600571 0x00000000 0x00000000000000000000000000003E8D0000040 0x00000000000000000000000000003E8D 0x00000008F722000000000000 0x00000008F7220000</s>0万 0万0万0万0.0003万000000087220000

       [91] 0x0.005万E80FA000 0x0万000000F000 0x010800220万 0x01080022 0x00000001108.0022万 0x00000001 0x0000500000000001 0x00005000 0x00000000000000030.5万 0x0000000000000003 0x0000FFFFFFFF0万 0x0000FFFFFFFF</s>0.0003万 0000

       [92] 0x00000050E8109000 0x0000000000000000000010008109000 0x000000000000000000001000 0x016801320万 0x01680132 0x000000010万 0x00000001 0x000000000万 0x00000000 0x0000000000000000000000030.1万 0x000000000000000000000003 0x00000008F7217000168.0132万 0x00000008F7217000</s>0.0001万 0万0万0万0万0.0003万000000087217000

       [93] 0x0.005万E810A000 0x00000000000000001000 0x01600372 0x0000040B 0x00005000 0x000000000000000000003E8D 0x00000008F7216000</s>7216000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhaofei:

    您是否见过类似的e2e线程?

    (+) DRA829V:在DRA829的R5主核心上运行Baremetal代码的步骤-处理器论坛-处理器- TI E2E支持论坛

    它讨论了如何在R5内核(运行裸机)上进行类似的调试,即使在A72上运行QNX RTOS也是如此。

    查看并回复任何评论。  我也在其他人身上缠绕着这条线,所以有更多的眼睛在这条线上。

    感谢您的耐心等待。

    此致,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chris

    我看到过这一帖子。 这对我不奏效。

    知识库一直在跟踪我方面的问题,我发布的信息就是他要求我提供的信息。 我需要他分析这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵菲:

    已理解。  "KB"正在使用此线程,我也通过电子邮件单独与他沟通。  敬请期待更多内容。  感谢您的耐心等待。

    此致,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵菲:

    在分析已发布数据之前,请提供以下详细信息。  其中一些已在上一个主题中介绍,但值得重新讨论,因此我们一致:

    1)在任何设置中,您是否能够连接到R5,是否运行A72?   R5必须正在运行,以便CCS调试器能够连接到它。

    2)在任何设置中,测试中的R5图像是否已验证为正常工作?  是否知道正在加载的R5映像通过调试日志,外部信号和/或CCS调试“正常”。

    • 调试R5映像的一个常见步骤是在R5映像的起始点添加while (1)循环,然后连接调试器以从该处开始。

    3)如果CCS配置正确,则将CCS连接到R5核心不会影响A72。  这是TI文档所表示的内容,也是TI本地SDK测试中所看到的内容。   请仔细检查CCS目标配置是否未使用任何初始化脚本。  内核 不需要CCS初始化,因为所有初始化都在引导流程期间进行。  请确认每个Core的初始化脚本字段为空。

    同样,请确保未运行启动脚本:

    下面是要遵循的说明,请勿设置初始化脚本字段。

    8. J721E的CCS设置—处理器SDK QNX J721E (TI.com)

    关于个人数据,

    -- 1 --

    所示R5 lds与QNX HLOS内存使用情况之间可能存在冲突。   在将lds文件与"pidin syspage=asinfo"输出进行比较时,R5 lds使用0x9000_0000:0x9200_0000,0000,同时9200同时QNX0000QNX HLOS也可以在调用malloc()时从该范围中分配,因为地址范围0x8288_0000 -0000 - 0xbfff_FFFF可用于HLS。

    Linker_MCU.lds

    DDR1   (RWIX)         :Orig=0x9000万 length=0x100           /*前4个字节将包含SYNC word */

    DDR0   (RWIX)         :原始=0x9000.01万长度=0x200万 - 0x100

    j7oncore# pidin syspage=asinfo

    0260) 0万82880000-000000000000bfffffffff o8288万 o:0万:00400万0040 a0040 a:0007 p:100 c:0 n:/memory/below4G/ram/sysram

    这可能会也可能不会导致 CCS问题,但应该加以解决。  第一步是确保所使用的lds文件是反映被测MCU R5图像的文件。

    确定lds正确后,可以更新QNX BSP构建文件中的内存卡,以确保QNX HLOS不会触及R5内存空间。

    在QNX BSP中更新内存细分如下所述:

    9.3。如何处理远程核心内存映射更新—处理器SDK QNX J721E (TI.com)

    为避免上述冲突,可以执行类似以下操作:

    [+keeplinbed] startup-j721e-EVM -v -r0x9000万 0x200万,1. 

    此致,

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KB

    我按照您的要求仔细检查了CCS的配置。 连接到R5之前,不会加载任何gel文件和JS文件。


    对于您上面提到的第一点,在noboot模式下启动dra829并正确加载gel文件和js文件后,我可以成功连接到R5。 我可以使用各种工具来调试正常运行在R5上的代码。 当我切换到eMMC启动模式并等待a72启动,然后尝试连接到R5时,它会失败。 (在此过程中不加载gel文件和js文件)

    关于上面的第二点,我使用的代码是在nooboot模式下调试的,它工作正常。 我没有达到加载xer5f文件的目的,因为第一次连接到R5时失败了。

    对于您上面提到的第三点,我仔细检查了CCS配置,并确认gel文件和js文件未加载。

    关于您提到的lds文件问题,我已将其报告给我的同事,正在等待他们的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,TI将等待有关lds文件的反馈。

    关于"当我切换到eMMC引导模式时"。   其他引导模式(如SD引导模式)是否显示相同的问题,或者H/W是否仅允许eMMC引导模式测试?

    需要考虑的一些测试

    测试1:

    由于CCS可以连接到MCU1_0,但无法连接MCU2_0,因此请考虑更新MCU2_0图像,以便在初始化早期有一个调试循环。  如果CCS能够连接,则可以通过将CCS中的“loop”变量设置为0并从那里逐步浏览代码来找到问题。

    易失性int循环=1;

    while (循环)

     环=环+ 2;


    }

    测试2:

    如果CCS仍然无法连接到MCU2_0,则另一项测试是允许Uboot加载MCU2_0图像,但不继续加载QNX-IFS图像。   当A72引导流在Uboot提示时停止时,CAN CCS连接到MCU2_0。   

    测试3:

    如果CCS可以从Uboot提示符连接到MCU2_0,则下一步是创建 简化的QNX-IFS映像,不要启动网络/PCIe等服务。 引导此映像,查看CCS是否可以连接到MCU2_0。  如果CCS可以系统地开始向QNX-IFS添加功能,以查看何时MCU2_0不再连接到。

    此致,

    KB