尊敬的专家:
我的客户最近遇到一个问题。 他们使用SDK 8.0 在2个TDA4VM之间启用MAC-MAC SGMII连接,并遵循此链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/93.684万/faq-dra829vxevm-is-it-possible-to-connect-two-dra829-evms-via-sgmii
但是,他们会发现一个问题,即如果2 tda4vm几乎同时进入内核,则链路会启动,并且可以相互通信。 如果它们先启动一个tda4vm,然后等待几分钟(如数分钟)来为另一个tda4vm供电,则SGMII的链路状态为Failed (故障)。
它们将SGMII设置为强制链路,并让一个TDA4VM作为主中继器,另一个作为从属中继器。 这种情况是否正常?我们是否需要一些额外的操作来启用SGMII?
此致,
陆思凯