This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何确保2 TDA4VM与MAC-MAC SGMII模式之间的链路?

Guru**** 2540370 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1100579/tda4vm-how-ensure-link-between-2-tda4vm-with-mac-mac-sgmii-mode

部件号:TDA4VM

尊敬的专家:

   我的客户最近遇到一个问题。 他们使用SDK 8.0 在2个TDA4VM之间启用MAC-MAC SGMII连接,并遵循此链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/93.684万/faq-dra829vxevm-is-it-possible-to-connect-two-dra829-evms-via-sgmii 

   但是,他们会发现一个问题,即如果2 tda4vm几乎同时进入内核,则链路会启动,并且可以相互通信。 如果它们先启动一个tda4vm,然后等待几分钟(如数分钟)来为另一个tda4vm供电,则SGMII的链路状态为Failed (故障)。

   它们将SGMII设置为强制链路,并让一个TDA4VM作为主中继器,另一个作为从属中继器。 这种情况是否正常?我们是否需要一些额外的操作来启用SGMII?

此致,

陆思凯