This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:是否有更新版本的SPRAC13 (TI DSP基准)?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1100258/tms320c6678-is-there-an-updated-version-of-sprac13-ti-dsp-benchmarking

部件号:TMS320C6678
主题中讨论的其他部件:MATHLIB

您好,

我在尝试为Arctan复制DSP C66xx基准(SPRAC13)时遇到了一些问题。 我找不到数学库mathlib_c66x_3_1_1_0 (似乎很旧),我使用了其他可用的Mathlib库。 当我生成代码时,我收到一些似乎在库中出现的gmake错误... 我已将这些添加到编译器在项目属性中的设置中,但问题仍然存在。 有人遇到过这些问题?
我们是否可以通过任何方式获得此基准测试的更新版本? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在Windows 10上运行CCS 5.4 ...这是否是出现问题的主要原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    你好!

    1.对于TI处理器,请始终选择产品文件夹并从此处导航至软件开发工具,以获取最新信息

    例如,对于C6678,

    1.首先单击产品文件夹 https://www.ti.com/product/TMS320C6678

    2.向下滚动并点击 "选项卡"----设计和开发-- -- https://www.ti.com/product/TMS320C6678#design-development 

    3.点击选项卡-软件开发-- https://www.ti.com/product/TMS320C6678#software-development

    4.可视化所有软件并查找DSP LIB,例如  

    FFTLIB —浮点设备的FFT库

    MATHLIB —用于浮点器件的DSP数学库—这是C6678的最新MATHLIB

    SPRC264 —TMS320C5000/6000图像6000图像库(IMGLIB)

    SPRC265 —TMS320C6000 DSP库(DSPLIB)

    TELECOMLIB —电信和媒体库-用于TMS320C64x+和TMS320C55x处理器的FAXLIB,VoLIB和AEC/AER

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shankari,

    感谢您的回复。
    您说的没错,这就是我找到Mathlib库的地方...基准测试文档SPRAC13指的是Mathlib的旧版本,该版本似乎不再存在(已存在)。 您对此基准测试有何建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    最新的数学库,作为最新处理器SDK的一部分,我可以找到“mathlib_c66x_3_1_2_4”。

    您可以下载 processor-SDK-RTOS-C667x 06_03_00_106
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/C667x/latest/index_FDS.html

    安装后,请在 C:\ti\mathlib_c66x_3_1_2_4\docs中找到最新的mathlib文档

    MATHLIB捆绑包发行说明 --单击简介链接

    文档

    提供以下文档:

    用户手册 [HTML] -  
    测试报告 [HTML]
    软件清单 [HTML]
    发行说明存档

    [链接]

    应用报告SPRAC13–2016年1月-当然是一份老报告,但我们仍然可以在技术资料上参考它,而不是点对点软件包参考。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shanakari,

    正如你所说的那样,我用Mathlib 3.1 .2.4 来尝试。 我在构建项目时遇到相同的错误...您是否可以运行相同的错误并查看您将获得的结果? 谢谢。

    此致,
    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Ali,

    当然,我可以这样做。

    到目前为止,还在做一些其他的事情。 我可能还需要2天时间来调查您的问题。您是否可以等待或它有多紧急...

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shankari,

    如果你需要几天,我可以等待… 除非您对如何解决问题有一些想法,否则这会更早。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我能够在CCS 9.3 中成功构建MATHlib示例

    Mathlib中有38个示例。  

    我可以轻松地导入这些示例,并为这些示例构建和创建".out "。

    请查看快照。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shankari,

    我没有尝试使用该库,而是使用了DSP基准文档(sprac13)中提到的内容。 这是指 atan2sp_66_le_ELF–arctan2–单精度。 您是否也可以尝试此操作? 另外,如果您能给我更多有关您的项目属性(和设置)的详细信息,我认为我最后一定会缺少一些东西。谢谢。

    此致,
    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    当然,我可以尝试这个特定的示例,并向您发布有关如何导入和构建的视频材料。

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我已经捕获了一个完整的视频,介绍如何将数学库示例导入9.3 并进行构建。

    它还将提供所有属性设置。

    e2e.ti.com/.../Mathlib_5F00_FAQ_5F00_example_5F00_CCS9.3 .mp4

    此致

    Shankari G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shankari,

    很棒! 谢谢你。
    我发现我的问题是取消选中导入项目提示底部的"复制链接"! 我能够成功构建项目... 谢谢你。