主题中讨论的其他部件:MATHLIB
您好,
我在尝试为Arctan复制DSP C66xx基准(SPRAC13)时遇到了一些问题。 我找不到数学库mathlib_c66x_3_1_1_0 (似乎很旧),我使用了其他可用的Mathlib库。 当我生成代码时,我收到一些似乎在库中出现的gmake错误... 我已将这些添加到编译器在项目属性中的设置中,但问题仍然存在。 有人遇到过这些问题?
我们是否可以通过任何方式获得此基准测试的更新版本? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在尝试为Arctan复制DSP C66xx基准(SPRAC13)时遇到了一些问题。 我找不到数学库mathlib_c66x_3_1_1_0 (似乎很旧),我使用了其他可用的Mathlib库。 当我生成代码时,我收到一些似乎在库中出现的gmake错误... 我已将这些添加到编译器在项目属性中的设置中,但问题仍然存在。 有人遇到过这些问题?
我们是否可以通过任何方式获得此基准测试的更新版本? 谢谢。
阿里
你好!
1.对于TI处理器,请始终选择产品文件夹并从此处导航至软件开发工具,以获取最新信息
例如,对于C6678,
1.首先单击产品文件夹 https://www.ti.com/product/TMS320C6678
2.向下滚动并点击 "选项卡"----设计和开发-- -- https://www.ti.com/product/TMS320C6678#design-development
3.点击选项卡-软件开发-- https://www.ti.com/product/TMS320C6678#software-development
4.可视化所有软件并查找DSP LIB,例如
此致
Shankari G
阿里
最新的数学库,作为最新处理器SDK的一部分,我可以找到“mathlib_c66x_3_1_2_4”。
您可以下载 processor-SDK-RTOS-C667x 06_03_00_106
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/C667x/latest/index_FDS.html
安装后,请在 C:\ti\mathlib_c66x_3_1_2_4\docs中找到最新的mathlib文档
MATHLIB捆绑包发行说明 --单击简介链接
提供以下文档:
用户手册 | [HTML] - |
测试报告 | [HTML] |
软件清单 | [HTML] |
发行说明存档 |
应用报告SPRAC13–2016年1月-当然是一份老报告,但我们仍然可以在技术资料上参考它,而不是点对点软件包参考。
此致
Shankari G
阿里
我已经捕获了一个完整的视频,介绍如何将数学库示例导入9.3 并进行构建。
它还将提供所有属性设置。
e2e.ti.com/.../Mathlib_5F00_FAQ_5F00_example_5F00_CCS9.3 .mp4
此致
Shankari G