This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:DDR 子系统

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1125720/am6442-ddr-subsystem

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的 e2e 团队:

我的客户在使用 AM6442的 DDR4配置时遇到问题:  
•在某些情况下、它会显示登录错误
•在其他情况下、客户可以访问、但他始终读为零
•在其他代码中、会加载但无法执行代码
•只有在极少数情况下 、他才能 在 DDR4中读取/写入

 由于 DDR4与 EVB 上安装的 DDR4不同、因此他通过网页 https://dev.ti.com/sysconfig/#/start 创建了一个临时配置 
所需 DDR4参数的区域非常清晰、他在我的存储器数据表中找到了所有数据。


但不清楚如何设置 2个 IO 控制部分 IOControl A)处理器/DDR 控制器 IO 配置 IOControl B) DRAM IO 配置。

在哪里可以找到  器件的这些 IO 控制信息?  

在哪里可以找到用于 EVM 的 IO 控制信息?

谢谢、

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giorgia、这些部分中的值通常用于电路板仿真、这将为您的特定电路板设计产生最佳的端接和驱动强度设置。  仿真是否在您的电路板上进行?

    默认情况下、EVM 的 IO 控制信息将在 SysConfig 工具中出现

    此致、

    James