请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
尊敬的 e2e 团队:
我的客户在使用 AM6442的 DDR4配置时遇到问题:
•在某些情况下、它会显示登录错误
•在其他情况下、客户可以访问、但他始终读为零
•在其他代码中、会加载但无法执行代码
•只有在极少数情况下 、他才能 在 DDR4中读取/写入
由于 DDR4与 EVB 上安装的 DDR4不同、因此他通过网页 https://dev.ti.com/sysconfig/#/start 创建了一个临时配置
所需 DDR4参数的区域非常清晰、他在我的存储器数据表中找到了所有数据。
但不清楚如何设置 2个 IO 控制部分 IOControl A)处理器/DDR 控制器 IO 配置和 IOControl B) DRAM IO 配置。
在哪里可以找到 器件的这些 IO 控制信息?
在哪里可以找到用于 EVM 的 IO 控制信息?
谢谢、
Giorgia