This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:如何在 ICSSG 上启用直通

Guru**** 2541620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123146/processor-sdk-am64x-how-to-enable-cut-through-on-icssg

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

尊敬的论坛:

我有 AM64 EVM PROC101B。 该板在 ICSS 上有两个以太网端口、在 CPSW 上有一个。 在 CPSW 上启用直通的说明 非常清楚。

如何在 ICSS 端口之间启用直通? 我相信 ICSS 端口是 eth1和 eth2、它们是端口1和2。 因此、该过程可能是相同的、即向 cut_thut_r/TX_prI_mask 写入位。

在我们的生产系统中、我们打算使用四个以太网端口。 两个位于 ICSSG0上、两个位于 CPSW 上。 我们是否还能够为这两个子系统实现直通? 我知道 ICSSG <-> CPSW 之间的流量无法启用直通。

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我不确定我们是否在 AM64x ICSSG 上启用了 PRU 以太网作为交换机(而不是两个单独的 EMAC)。 我正在进行双重检查。 如果我在本周结束前没有回复、请 Ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 想知道您是否对此有任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我无法找到任何说明 AM64x 上的 PRU 以太网当前支持开关功能的文档。

    我已向开发团队发送了另一条消息、要求进行双重检查。 我将在8月的剩余时间休假、因此我无法回复。 在我外出时、另一位团队成员将会观看此主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    在 Linux SDK (8.2)和 https://www.ti.com/tool/TMDS64GPEVM 中 、默认情况下、eth0和 eth1是 CPSW3G、只有 eth2是 ICSSG。 上的三个物理 RJ-45连接器中的一个 (双连接器顶部的一个、eth1)使用 RGMII、内部引脚多路复用器可选择从 CPSW3G 或 ICSSG 获取。 默认情况下、它是 CPSW3G。 正如 Nick 指出的、8.2 SDK 不包括用于配置引脚多路复用器的测试或示例、也不包括基于 ICSSG 的开关的示例。

    另一方面,MCU+ SDK (8.3)包括一个将 ICSSG 作为交换机运行 的示例,https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/EXAMPLES_ENET_LAYER2_ICSSG.html 。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您 Pekka。 我能够在 AM64 EVM 的 CPSW 端口上启用直通。