尊敬的论坛:
我有 AM64 EVM PROC101B。 该板在 ICSS 上有两个以太网端口、在 CPSW 上有一个。 在 CPSW 上启用直通的说明 非常清楚。
如何在 ICSS 端口之间启用直通? 我相信 ICSS 端口是 eth1和 eth2、它们是端口1和2。 因此、该过程可能是相同的、即向 cut_thut_r/TX_prI_mask 写入位。
在我们的生产系统中、我们打算使用四个以太网端口。 两个位于 ICSSG0上、两个位于 CPSW 上。 我们是否还能够为这两个子系统实现直通? 我知道 ICSSG <-> CPSW 之间的流量无法启用直通。
此致、
Brian