主题中讨论的其他器件:DP83867IR
在 AM65xx IDK 板上。DP83867IR 复位信号连接到 GPIO:
在基板上、GPIO 连接到 PRU GPO、如下所示:
问题:
#1、未在 K3-am654-idk.dtso 文件中找到复位 gp0控制引脚
2。 复位引脚是否由 PRU 固件控制?
3。这些引脚是否可以更改为其他 GPIO 或 PRU_GPO 引脚? 如果是、如何在软件中进行更改?
4. PHY INT 信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 AM65xx IDK 板上。DP83867IR 复位信号连接到 GPIO:
在基板上、GPIO 连接到 PRU GPO、如下所示:
问题:
#1、未在 K3-am654-idk.dtso 文件中找到复位 gp0控制引脚
2。 复位引脚是否由 PRU 固件控制?
3。这些引脚是否可以更改为其他 GPIO 或 PRU_GPO 引脚? 如果是、如何在软件中进行更改?
4. PHY INT 信号。
您好 Tony、
我在8月剩余时间休假、因此您可能需要等到9月才能收到 Linux 方面的评论。 您可以在 arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am654-idk.dts 中找到源文件、并可以通过在 Documentation/bindings/devicetree/中搜索"ti、am654-icssg-prueth"来找到其他信息
我将您的问题重新分配给固件团队、以评论 PRU 固件是否控制 RESET 引脚和 PHY INT 信号。
此致、
Nick