This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6528:应用板 PHY 复位 GPIO

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124524/am6528-application-board-phy-reset-gpio

器件型号:AM6528
主题中讨论的其他器件:DP83867IR

在 AM65xx IDK 板上。DP83867IR 复位信号连接到 GPIO:

在基板上、GPIO 连接到 PRU GPO、如下所示:

问题:

#1、未在 K3-am654-idk.dtso 文件中找到复位 gp0控制引脚

2。 复位引脚是否由 PRU 固件控制?

3。这些引脚是否可以更改为其他 GPIO 或 PRU_GPO 引脚? 如果是、如何在软件中进行更改?

4. PHY INT 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、  

    感谢您的查询。

    我必须重新指派给 Linux 专家来回答您的问题。 请注意、专家本周休假、并期待回答延迟。

    此致、

    Sreenivasa、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我会将您的查询路由至我们的 PRU 以太网专家以获取评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    我在8月剩余时间休假、因此您可能需要等到9月才能收到 Linux 方面的评论。 您可以在 arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am654-idk.dts 中找到源文件、并可以通过在 Documentation/bindings/devicetree/中搜索"ti、am654-icssg-prueth"来找到其他信息

    我将您的问题重新分配给固件团队、以评论 PRU 固件是否控制 RESET 引脚和 PHY INT 信号。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我在任何 AM65x DTS 文件中都找不到有关此引脚的任何信息。