请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 我们使用 app_multi_cam 来测试我们的摄像机。AppOnly 支持 nv12格式的输出。但我们的 LCD (连接到 DSI)支持 RGB888格式。
如何将 nv12映像转换为 rgb888? 我们使用了 sdk8.2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 app_multi_cam 来测试我们的摄像机。AppOnly 支持 nv12格式的输出。但我们的 LCD (连接到 DSI)支持 RGB888格式。
如何将 nv12映像转换为 rgb888? 我们使用了 sdk8.2
您好!
请在此处详细说明您的用例吗?
您使用的是多摄像头演示、传感器输出 YUV422格式的哪一种?
如果是这种情况、您能否澄清上述陈述意味着什么?
您是否按原样在 SDK 8.2中使用了多摄像头演示? 或者是否有任何更改?
此致、
Nikhil