This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4 SDK8.2:如何将 NV12映像转换为 RGB888

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123466/tda4vm-q1-tda4-sdk8-2-how-to-convert-nv12-image-to-rgb888

器件型号:TDA4VM-Q1

我们使用 app_multi_cam 来测试我们的摄像机。AppOnly 支持 nv12格式的输出。但我们的 LCD (连接到 DSI)支持 RGB888格式。

如何将 nv12映像转换为 rgb888? 我们使用了 sdk8.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSI 输出当前仅采用 RGB888格式。  NV12格式的输入将在 DSS 内转换为 RGB888格式。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brijesh、

     谢谢!

     但 LCD 显示非常糟糕、就像这样  

    我们的传感器支持 YUV422 UYVY 格式、我是否需要转换为其他格式?如何转换此格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处详细说明您的用例吗?
    您使用的是多摄像头演示、传感器输出 YUV422格式的哪一种?

    [引用 userid="525749" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123466/tda4vm-Q1-tda4-sdk8-2-how-converter-nv12-image-to-rgb888"]仅应用程序支持 nv12格式输出

    如果是这种情况、您能否澄清上述陈述意味着什么?
    您是否按原样在 SDK 8.2中使用了多摄像头演示? 或者是否有任何更改?

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我通过重新配置 max96789来解决了这个问题。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的告知。
    在问题解决后关闭此 TT。