This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:低(扩展集) CSI2接口

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1124117/tda4vm-low-superset-csi2-interface

器件型号:TDA4VM

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

只有2个 CSI 接口、它能否连接4个摄像头的 MIPI 信号?

数据通道是足够的、而时钟是不够的、是否可以将 CSI0的时钟连接到摄像头#2、并将 CSI1的时钟连接到摄像头#3 #4?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSI AS 协议确实支持多路复用输入、因此 您使用的是某些 CSI 集线器、例如 ub960、 假设总 CSI BW 在支持的限制范围内、则可以在单个 CSI 端口上捕获所有4个通道。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    感谢您的支持。

    由于尚未确定带宽、SerDes 暂时使用 UB962或9702。

    CSI 协议是位于 TDA 1:4MUX 还是1:2MUX 内?

    • 如果是1:4、如下图所示、可以直接连接4通道 csi2吗?
    • 如果是1:2、是否应将多路复用器替换为 ub964?

    关于多路复用输入、是否四个数据不是同时传输、而是需要逐个传输?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    多路复用是使用虚拟通道 ID 完成的,每个通道都使用唯一的虚拟通道 ID 进行标识。 CSIRX 最多支持16个虚拟通道。  

    此致、

    Brijesh