请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
只有2个 CSI 接口、它能否连接4个摄像头的 MIPI 信号?
数据通道是足够的、而时钟是不够的、是否可以将 CSI0的时钟连接到摄像头#2、并将 CSI1的时钟连接到摄像头#3 #4?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
只有2个 CSI 接口、它能否连接4个摄像头的 MIPI 信号?
数据通道是足够的、而时钟是不够的、是否可以将 CSI0的时钟连接到摄像头#2、并将 CSI1的时钟连接到摄像头#3 #4?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好 、Brijesh、
感谢您的支持。
由于尚未确定带宽、SerDes 暂时使用 UB962或9702。
CSI 协议是位于 TDA 1:4MUX 还是1:2MUX 内?

关于多路复用输入、是否四个数据不是同时传输、而是需要逐个传输?
谢谢、此致、
樱桃