This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 AM6254

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1123440/am625-regarding-am6254

器件型号:AM625

我们在设计中使用 AM6254、我们只需进行少量澄清:

1、主域和 MCU 域是否需要不同的外部时钟源-如果不需要、我们如何实现主域的 MCU 隔离

·       因为在 AM62x_TRM 中,人们提到“微控制器单元域(MCU 域)是一个“芯片内”概念,它使用 单独的操作
时钟源 和复位。"
、由于我们使用外部 RTC、因此必须为 MPU 提供32KHz 晶振输入
·       其他特性/优势的具体细节是什么?
3、顺便提一下主引导模式与备份模式有何区别? 是否有任何引导模式优先顺序/序列可用?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) AM62x 提供 多个可选时钟输入、WKUP_LFOSC0、AUDIO_EXT_REFCLK[1:0]、EXT_REFCLK1和 MCU_EXT_REFCLK0。 您 应该 在每个时钟输入的器件 TRM 中搜索、以了解哪些内部模块可通过这些可选时钟输入计时。 然后、您需要确定您的特定系统实现是否能够 使用其中一个内部时钟基准或是否需要外部时钟。

    2) 2)内部32k 时钟由 HFOSC  工作频率的整数分频器生成、该分频器仅支持24MHz、25MHz 或26MHz。  例如、如果 HFOSC = 25MHz、则内部32k 时钟将为(25000000/95)/8=  32、894.7368 Hz 或 (25000000/96)/8= 32、552.0833 Hz。 如果您的应用要求 内部32k 时钟恰好为32、768Hz、则可能需要使用 WKUP_LFOSC0。

    3) 3)仅在主引导模式失败时执行备份引导模式。 选择的引导模式/顺序取决于您的特定系统要求。 更多详细信息、请参阅器件 TRM 中的初始化章节。

    此致、
    Paul