我们在设计中使用 AM6254、我们只需进行少量澄清:
1、主域和 MCU 域是否需要不同的外部时钟源-如果不需要、我们如何实现主域的 MCU 隔离
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在设计中使用 AM6254、我们只需进行少量澄清:
1、主域和 MCU 域是否需要不同的外部时钟源-如果不需要、我们如何实现主域的 MCU 隔离
1) 1) AM62x 提供 多个可选时钟输入、WKUP_LFOSC0、AUDIO_EXT_REFCLK[1:0]、EXT_REFCLK1和 MCU_EXT_REFCLK0。 您 应该 在每个时钟输入的器件 TRM 中搜索、以了解哪些内部模块可通过这些可选时钟输入计时。 然后、您需要确定您的特定系统实现是否能够 使用其中一个内部时钟基准或是否需要外部时钟。
2) 2)内部32k 时钟由 HFOSC 工作频率的整数分频器生成、该分频器仅支持24MHz、25MHz 或26MHz。 例如、如果 HFOSC = 25MHz、则内部32k 时钟将为(25000000/95)/8= 32、894.7368 Hz 或 (25000000/96)/8= 32、552.0833 Hz。 如果您的应用要求 内部32k 时钟恰好为32、768Hz、则可能需要使用 WKUP_LFOSC0。
3) 3)仅在主引导模式失败时执行备份引导模式。 选择的引导模式/顺序取决于您的特定系统要求。 更多详细信息、请参阅器件 TRM 中的初始化章节。
此致、
Paul