This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:链路 b/w PROCESSOR-SDK-LINUXD-SK-TDA4VM 和 PROCESSOR-SDK-LINUA-J721E

Guru**** 2124200 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119814/processor-sdk-j721e-link-b-w-processor-sdk-linux-sk-tda4vm-and-processor-sdk-linux-j721e

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:TDA4VMSK-TDA4VM

您好!

下面让我确认一下。
我确认使用以下 URL 来了解 TI 为 TDA4VM 提供的软件类型。
https://www.ti.com/tool/ja-jp/PROCESSOR-SDK-J721E

然后、我有以下问题。

*根据上面的 URL、TI 有两个 Linux 解决方案。
处理器 SDK Linux SK-TDA4VM
处理器 SDK Linux J721E

第一个映像只有 SD 卡上写入的映像。
然后、我了解如果用户想要修改上述映像的设置、则用户需要在 PC 上安装第二个映像。
我的理解是否正确? ("processor-sdk-linux-j721E"上是否存在与预编译映像相同的映像文件(zip 文件或 EDGE_ai_sd_card.img)?)

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    处理器  SDK-Linux-SK-TDA4VM 仅适用于 SK-TDA4VM、其构建以 PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E 为基础、并从 PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E 获取 RTOS 组件(固件在 C7x 等内核上运行)。 是的、正确的做法  是、如果用户需要修改 Linux 内核、或者通过 Yocto 为 PROCESSOR-SDK-LINUXK-SK-TDA4VM 安装程序包或 Linux 驱动程序、则必须安装 PROCESSOR-SDK-LINUK-J721E。

    处理器 SDK Linux J721E 仅适用于 TDA4VM-EVM。 它还具有一些可安装到 SD 卡上的预构建 Linux 文件系统。 但是、该方法与 PROCESSOR-SDK-LINUXK-SK-TDA4VM 不同、因为我们提供了一个脚本、用于安装预编译的 Linux 文件系统、而不是使用 Balena etcher 工具。 有关如何安装预编译 处理器 SDK-Linux-J721E 的信息、请参阅入门指南: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/08_02_00_03/exports/docs/linux/Overview_Getting_Started_Guide.html

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    感谢你的答复。
    我不知道 RTOS 组件是在 C7x 内核上实现的。
    您不是说此 SDK 是多操作系统吗?

    了解 SDK 的说明。 然后我有疑问。

    *如果用户构建"processor-sdk-linux-j721E"以应用 Linux 驱动程序,则当用户使用创建了"processor-sdk-linux-j721E"的 img 文件时,是否可以在 SK-TDA4VM 上工作?

    根据您的解释、我认为当用户想要使用 MMA 执行 AI 时、用户需要执行一些操作来应用 RTOS 组件。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    Processor-SDK-Linux-J721E 提供了在 ARM A72内核上运行的 Linux 内核和文件系统、以及用于 GPU 的 Linux 驱动程序。 PROCESSOR-SDK-RTOS-J721E 提供在包括 C7x、C66x、R5F 等在内的所有其他内核上运行的固件  

    [引用 userid="80765" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1119814/processor-sdk-j721e-link-b-w-processor-sdk-linux-sk-tda4vm-and-processor-sdk-linux-j721e/4155670#4155670#415e-linux-sdk[如果可以在用户创建的"Linux 处理器上使用引用"j4SDK-PROCESSOR",请使用"Linux 处理器 J721e"Linux 驱动程序]

    是的、我们提供了有关要下载的 SDK 版本以及需要时的任何特殊构建标志的说明: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/08_02_00/exports/docs/development_flow.html 

    [引用 userid="80765" URL"~/support/processors/group/processors/f/processors-forum/1119814/processor-sdk-j721e-link-b-w-processor-sdk-linux-sk-tda4vm-and-processor-sdk-linux-j721e/4155670#4155670"、以便用户在需要使用 RTOS 组件执行时考虑应用这些组件。]
    [/报价]

     在 PROCESSOR-SDK-LINUX-SK-TDA4VM 中、SDK 使用开源运行时:TFlite、ONNX 和 TVM/Neo、将深度学习模型的计算转移到 C7x。 如果客户使用我们预先构建的模型、或使用我们的工具编译他们自己的模型、则 C7x 将自动被运行时使用。 有关我们的工具 的更多信息、请参阅此文档:https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/08_02_00/exports/docs/inference_models.html

    要在 PROCESSOR-SDK-LINUXK-SK-TDA4VM 中使用其他内核和硬件加速器、可提供利用加速器的 GStreamer 元素、我建议阅读以下两个文档:

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    感谢你的答复。
    我将检查这些信息。 当我有其他问题时、我将在 E2E 上发布另一个主题。
    那么、我将关闭该线程。

    BR、