This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:ECAP 模块捕获模式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117639/tda4vm-ecap-module-capture-mode

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:AM2632TP120

您好!

我将使用 eCAP 模块来捕获通过 CSL 函数进行编程的 PWM 输入。  

我可以首先获得正确的频率和占空比、但下次它只会停止捕获新的 PWM 输入。

在我的实验中、重新臂架功能似乎无法正常工作。

下面是我的初始设置:

这里是我的捕获功能:

您 是否有任何建议可帮助我们解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香榭丽舍

    有人可以帮助解决这个问题吗?

    BR RIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您是否提到了 SDK 中的任何示例? 如果是、您能否分享您提到的示例?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    我指的是 AM2632和 C2000的示例。 但没有使用 CSL 函数的任何一个。

     TDA4是否有任何 eCAP 示例代码?  

    BR、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    请查看 TDA4VM 上 MCAL/MCUSW 产品中的 ICU 模块。

    我们正在努力为您提供更详细的指导。  

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您可以使用中的示例 \mcusw\mcal_drv\mccal\examples\icc\iusc_app  

    若要编译该示例、请从 mcusw/build 运行以下命令:

    使电路板=j721e_EVM ICU_app

    您可以使用 CCS 加载和运行示例。

    要运行该示例、必须将  EPWM1输出连接到 ECAP1输入。 在 EVM 上、这些 引脚应为 GESI 扩展板上 J22的引脚2、SOM 板上的 TP120。

    您还可以参考附加 的日志 ICU_app

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的通知。 我将在 MCU_SW 中引用示例。

    顺便说一下、我需要将 eCAP ISR 源从主域映射到 MCU 域。

    根据 mcan 示例中的 mCAN_EVM_loopback_app_main_K3.c:

    我应该在参数中设置什么来寄存 eCAP 的 ISR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您可以参阅 中的 IcuApp_IntrConfig API mcusw\mcal_drv\mcal\examples\ICU\ICU_app\SoC\j721e\mcu1_0\IcuApp_Startup.c。 这应该为您提供将 ECAP 中断从主域路由到 MCU 域的所有相关参数、而不是 mcan 示例。

    此致、
    Parth