主题中讨论的其他器件:AM2632、 TP120
您好!
我将使用 eCAP 模块来捕获通过 CSL 函数进行编程的 PWM 输入。
我可以首先获得正确的频率和占空比、但下次它只会停止捕获新的 PWM 输入。
在我的实验中、重新臂架功能似乎无法正常工作。
下面是我的初始设置:
这里是我的捕获功能:
您 是否有任何建议可帮助我们解决问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jay、
您可以使用中的示例 \mcusw\mcal_drv\mccal\examples\icc\iusc_app
若要编译该示例、请从 mcusw/build 运行以下命令:
使电路板=j721e_EVM ICU_app
您可以使用 CCS 加载和运行示例。
要运行该示例、必须将 EPWM1输出连接到 ECAP1输入。 在 EVM 上、这些 引脚应为 GESI 扩展板上 J22的引脚2、SOM 板上的 TP120。
您还可以参考附加 的日志 ICU_app
此致、
Parth