This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J7200XSOMXEVM:每个内核的时钟频率

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM, J721EXCPXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1108538/j7200xsomxevm-clock-frequency-of-each-core

器件型号:J7200XSOMXEVM
主题中讨论的其他器件: J721EXCPXEVM

您好!

我们的客户现在正在使用 J7200XSOMXEVM 和 J721EXCPXEVM。
如果 WKUP_OSC0 = 19.2MHz、OSC1 = 22.5792MHz、
默认情况下、客户希望知道以下时钟频率。
a72位于 main 中
主代码中的 R5F
MCUSS 中的 R5F
GPMC_CLK

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过运行以下命令来找到:

    k3conf 转储处理器

    k3conf 转储设备

    k3conf 转储时钟

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    应该在 UART 终端窗口中运行这些命令吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户报告显示未知命令"k3conf"、如下所示。
    您能建议采取任何措施吗?

    ------------------------

    U-Boot SPL 2020.01-gb9af85263e (2020年10月05日- 19:17:38 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0014 '20.7.1-v2020.07-RC3 (极好的 L')
    尝试从 MMC2引导
    正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

    **无效分区2**
    在 ARM64内核上启动 ATF...

    注意:BL31:v2.3 ():07.01.00.001 -脏
    注意:BL31:建造:19:04:03,2020年10月5日

    U-Boot SPL 2020.01-gb9af85263e (2020年10月5日- 19:14:34 +0000)
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0014 '20.7.1-v2020.07-RC3 (极好的 L')
    尝试从 MMC2引导


    U-Boot 2020.01-gb9af85263e (2020年10月05日- 19:14:34 +0000)

    SoC:J7200 SR1.0
    型号:德州仪器 K3 J7200 SoC
    电路板:J7200X-PM2-SOM 版本 E8
    DRAM:4 GiB
    未找到 DEV hbmc-mux
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
    正在从 MMC 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    IN:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    未识别的电路板要求 EEPROM 头中的 J7200X-PM2-SOM
    检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
    检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
    网络:
    警告:以太网@46000000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@46000000
    按任意键停止自动引导:2 1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是当前器件
    在器件1上找到 SD/MMC
    2ms 内读取0字节(0字节/s)
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc1导入环境...
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    libfdt FDT_CHECK_HEADER ():FDT_ERR_BADMAGIC
    未配置 FDT 存储器地址。 请进行配置
    通过"fdt addr

    "命令。
    正在中止!
    错误的 Linux ARM64图像魔法!
    => k3conf 转储处理器
    未知命令'k3conf'-尝试'help'
    => k3conf 转储设备
    未知命令'k3conf'-尝试'help'
    => k3conf 转储时钟
    未知命令'k3conf'-尝试'help'
    =>
    ------------------------


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kyle 建议的 k3conf 命令是基于 Linux 的命令。

    您不能从"u-boot"运行这些程序、这正是您现在尝试的方式。

    请引导至 Linux 并运行这些命令。

    此致

    Karthik