主题中讨论的其他器件: J721EXCPXEVM
您好!
我们的客户现在正在使用 J7200XSOMXEVM 和 J721EXCPXEVM。
如果 WKUP_OSC0 = 19.2MHz、OSC1 = 22.5792MHz、
默认情况下、客户希望知道以下时钟频率。
a72位于 main 中
主代码中的 R5F
MCUSS 中的 R5F
GPMC_CLK
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户现在正在使用 J7200XSOMXEVM 和 J721EXCPXEVM。
如果 WKUP_OSC0 = 19.2MHz、OSC1 = 22.5792MHz、
默认情况下、客户希望知道以下时钟频率。
a72位于 main 中
主代码中的 R5F
MCUSS 中的 R5F
GPMC_CLK
此致、
您好!
客户报告显示未知命令"k3conf"、如下所示。
您能建议采取任何措施吗?
------------------------
U-Boot SPL 2020.01-gb9af85263e (2020年10月05日- 19:17:38 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0014 '20.7.1-v2020.07-RC3 (极好的 L')
尝试从 MMC2引导
正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
**无效分区2**
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意:BL31:v2.3 ():07.01.00.001 -脏
注意:BL31:建造:19:04:03,2020年10月5日
U-Boot SPL 2020.01-gb9af85263e (2020年10月5日- 19:14:34 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0014 '20.7.1-v2020.07-RC3 (极好的 L')
尝试从 MMC2引导
U-Boot 2020.01-gb9af85263e (2020年10月05日- 19:14:34 +0000)
SoC:J7200 SR1.0
型号:德州仪器 K3 J7200 SoC
电路板:J7200X-PM2-SOM 版本 E8
DRAM:4 GiB
未找到 DEV hbmc-mux
闪存:0字节
MMC:sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
正在从 MMC 加载环境... ***警告- CRC 错误,使用默认环境
IN:串行@2800000
输出:串行@2800000
ERR:串行@2800000
未识别的电路板要求 EEPROM 头中的 J7200X-PM2-SOM
检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
检测到:J7X-VSC8514-ETH 修订版 E2
网络:
警告:以太网@46000000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@46000000
按任意键停止自动引导:2 1 0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
2ms 内读取0字节(0字节/s)
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc1导入环境...
**无效分区2**
**无效分区2**
**无效分区2**
libfdt FDT_CHECK_HEADER ():FDT_ERR_BADMAGIC
未配置 FDT 存储器地址。 请进行配置
通过"fdt addr
此致、