This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:u-boot 中的 SSPI 验证

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1119243/tda4vm-sspi-validation-in-u-boot

器件型号:TDA4VM

您好!

目前我使用的是 TDA4VM 评估板和 Linux SDK 8.2。

尝试使用 SSPI 实用程序在 uboot 中验证 spi6 (在 uboot 配置中启用它)

我已经访问 了 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/947437/faq-ccs-tda4vm-how-to-use-spi-spi_dev-on-tda4-j721e。这是一个 Linux 版本。

但我需要在 u-boot 中进行测试。

使用的命令:SSPI 6:0.0@100000 32A

请帮我解决这个问题。

提前感谢、

Lakshmi Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当对总线6使用 SSPI 或 SF 探头时、会导致以下崩溃。

    添加了一些用于调试目的的附加打印件。

    => SF 探头6:0 100000 0

     ***** 在 SPI_GET_BUS_AND_CS 内部****

     3***** 在 SPI_GET_BUS_AND_CS 内部****

    uclass_get_device_By_Seq 内的四个1

    uclass_get_device_By_seq 内的四个二进位

    ***** 传递 true 后的 uclass_find_device_By_Seq

    ***** 调用 uclasss_get_device_tail ret=0之前

    uclass_get_device_By_Seq 内的四个1

    ***** 调用 uclasss_get_device_tail ret=0之前

    ***** 调用 uclasss_get_device_tail ret=0后
    错误:  在0x8000000上从 EL2接收到未处理的外部中止
    错误:  异常原因=0综合征=bbf000000
    来自 EL2的未处理异常
    X0            = 0x0000000000000000
    X1            = 0x0000000000100100
    X2            = 0x0000000000000000
    X3            = 0x000000000038
    x4            = 0x0000000110c0
    X5            = 0x000000014f78
    X6            = 0x00000000000000003e9c
    X7            = 0x0000000000000002
    X8            = 0x00000000fdeace70
    X9            = 0x0000000000000008
    X10           = 0x00000000000000003e98
    X11           = 0x00000000fdeac81c
    X12           = 0x00000000000000001148
    X13           = 0x00000000000000000000
    X14           = 0x00000000fdeace70
    X15           = 0x0000000000000002
    x16           = 0x00000000fff2efdc
    X17           = 0x0000000000000000
    X18           = 0x0000fdec1df0
    X19           = 0x0000fdf1d110
    X20           = 0x00000000fdec4630
    X21           = 0x00000000fffcde38
    X22           = 0x0000000000000006
    X23           = 0x00000000fdeacaf8
    X24           = 0x00000000Fdeacaf0
    X25           = 0x00000000fffb6e0
    X26           = 0x00000000000000000000
    X27           = 0x0000fdf1f960
    X28           = 0x0000000000000006
    X29           = 0x00000000fdeac990
    X30           = 0x00000000fff4f4f8
    SCR_EL3       = 0x000000000000073d
    sctlr_EL3     = 0x000030cd183f
    CPTR_EL3      = 0x0000000000000000
    TCR_EL3       = 0x000080803520
    DAIF          = 0x00000000000002c0
    MACE_EL3      = 0x00000000004404ff
    spsr_EL3      = 0x0000600003c9
    ELR_EL3       = 0x00000000fff4f528
    ttbr0_EL3     = 0x000070010c00
    ESR_EL3       = 0x00000000bf000000
    FAR_EL3       = 0x0000000000000000
    spsr_el1      = 0x0000000000000000
    ELR_EL1       = 0x0000000000000000
    spsr_abt      = 0x0000000000000000
    spsr_und      = 0x0000000000000000
    spsr_IRQ      = 0x0000000000000000
    spsr_fiq      = 0x0000000000000000
    sctlr_el1     = 0x000030d00801
    actlr_el1     = 0x0000000000000000
    cpacr_el1     = 0x0000000000000000
    csselr_el1    = 0x0000000000000000
    SP_el1        = 0x0000000000000000
    ESR_el1       = 0x0000000000000000
    ttbr0_el1     = 0x0000000000000000
    ttbr1_el1     = 0x0000000000000000
    MACE_EL1      = 0x0000000000000000
    amair_el1     = 0x0000000000000000
    TCR_el1       = 0x0000000000800080
    tpidr_el1     = 0x0000000000000000
    tpidr_el0     = 0x0000000000000000
    tpidrro_el0   = 0x0000000000000000
    PAR_EL1       = 0x0000000000000000
    mpidr_el1     = 0x000080000000
    afsr0_el1     = 0x0000000000000000
    afsr1_el1     = 0x0000000000000000
    contexttidr_el1 = 0x0000000000000000
    Vbar_el1      = 0x0000000000000000
    cntp_ctl_el0  = 0x0000000000000000
    cntp_cval_el0 = 0x0000000000000000
    CNTV_ctl_el0  = 0x0000000000000000
    CNTV_cval_el0 = 0x0000000000000000
    Cntkctl_el1   = 0x0000000000000000
    SP_el0        = 0x00007000a3d0
    ISR_el1       = 0x0000000000000000
    dacr32_el2    = 0x0000000000000000
    ifsr32_el2    = 0x0000000000000000
    cpuectlr_el1  = 0x0000001b00000040
    cpumerrsr_el1 = 0x0000000000000000
    l2merrsr_el1  = 0x0000000000000000

    请告诉我为什么会收到此崩溃消息。

    在 uboot dts 和 dtsi 中配置了 mcspi6。

    谢谢、此致、

    Lakshmi Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmi、

    u-boot 甚至 SPL 侧都不支持 SSPI、尚未验证。
    专家建议尝试使用 Linux。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/947437

    上述常见问题解答讨论了在 Linux 上使用 SPI_DEV 的情况。

    -凯尔西