主题中讨论的其他器件:AM625
请查找启动日志:
U-Boot SPL 2021.01-g74fc69c889 (2022年5月30日- 16:40:44 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.3.2-v08.03.02 (Jolly Jellyfi')
尝试从 MMC2引导
正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
在 ARM64内核上启动 ATF...
注意: BL31:v2.6 (发行版):08.03.00.003-脏
注意: BL31:构建时间:2022年5月30日16:35:46
I/TC:
I/TC:OP-TEE 版本:3.18.0-RC1-22-g42be8d89 (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 Thu Jul 14 05:46:35 UTC 2022 Aarch64
I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
I/TC:警告:请检查 opte.readtheddocs.io/.../porting_guidelines.html
I/TC:初始化主 CPU
E/TC:0 K3_sec_proxy_verify_thread:108队列忙
E/TC:0 K3_sec_proxy_recv:196线程 SEC_proxy_RESPONSE_THread 验证失败。RET =-65523
E/TC:0 ti_sci_get_response:101消息接收失败(-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:149无法获取响应(-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_init:378无法与控制固件通信(-65523)
E/TC:0 call_initcalls:43 Initcall __text_start + 0x0005b2e8失败
E/TC:0 K3_sec_proxy_verify_thread:108队列忙
E/TC:0 K3_sec_proxy_recv:196线程 SEC_proxy_RESPONSE_THread 验证失败。RET =-65523
E/TC:0 ti_sci_get_response:101消息接收失败(-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:149无法获取响应(-65523)
E/TC:0 TEE_OTP_GET_HW_UNIQUE:86无法获取 HUK
E/TC:0 call_initcalls:43 Initcall __text_start + 0x0005b308失败
I/TC:主 CPU 切换到正常世界引导
U-Boot SPL 2021.01-00002-g77bcc61275脏污(2022年7月15日- 12:00:58 +0530)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.3.2-v08.03.02 (Jolly Jellyfi')
尝试从 MMC2引导
U-Boot 2021.01-00002-g77bcc61275脏污(2022年7月15日- 12:00:58 +0530)
SoC: AM62X SR1.0
型号:德州仪器 AM625 SK
EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
DRAM: 2GiB
MMC: MMC@fa10000:0、MMC@fa00000:1、MMC@fa20000:2
正在从 MMC 加载环境... 好的
IN: 串行@2800000
输出: 串行@2800000
ERR: 串行@2800000
EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
NET: eth0:以太网@8000000port@1
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
无法加载'boot.scr'
2ms (727.5 KiB/s)内读取1490字节
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 envcmd ...
2ms 内读取1个字节(0字节/s)
已设置。
18448896字节在764 ms (23 MiB/s)内读取
44493字节在5ms 内读取(8.5 MIB/s)
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到000000008fef2000,结束位置000000008fffff... 好的
正在启动内核...
[0.000000] 在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x410fd034]
[0.000000] Linux 版本5.10.109-g9e58028f94 (测试@test-ThinkCenter-neo-50t-Gen-3)(Aarch64-no-linux-gnu-gcc (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10))) 9.2.1 20191025、2.
[0.000000] 机器模型:德州仪器 AM625 SK
[0.000000] 只能使用:ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')
[0.000000] printk:启用了引导控制台[ns16550a0]
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000] 保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000009cb00000、大小为1 mib
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] 保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00009cc00000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 M4F-memory@9cc00000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] 保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000009db00000、大小为12 mib
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@9db00000、兼容 id shared dma-pool
[0.000000] 区域范围:
[0.000000] DMA [mem 0x0000800000080000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000] dma32 为空
[0.000000] 正常 为空
[0.000000] 每个节点的可移动区域开始
[0.000000] 早期存储器节点范围
[0.000000] 节点 0:[MEM 0x0000800000080000000-0x000000009Cafff]
[0.000000] 节点 0:[MEM 0x000000009cb00000-0x000000009e6fff]
[0.000000] 节点 0:[MEM 0x000000009e700000-0x00009e77FFF]
[0.000000] 节点 0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fff]
[0.000000] 节点 0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x00008000000800000-0x00000000ffFFF]
[0.000000] CMA:在0x00000000f4000000处保留144 MIB
[0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
[0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000] perpu:嵌入式22页/CPU s49880 r8192 d32040 u90112
[0.000000] 在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
[0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
[0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000] 在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:516096
[0.000000] 内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32、0x02800000 root=PARTUUUID=7f00581c-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:262144 (顺序:9、2097152字节、线性)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:131072 (顺序:8、1048576字节、线性)
[0.000000] mem 自动初始化:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[0.000000] 内存:1836756K/2097152K 可用(10816K 内核代码、1120K rwdata、4176K rodata、1792K init、433K BSS、 112940K 保留、147456K CMA 保留)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU: 已启用 RCU 事件跟踪。
[0.000000] RCU: RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=4。
[0.000000] 启用了 Trampoline 变量的任务 RCU。
[0.000000] RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=4
[0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[0.000000] GICv3:GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] GICv3:实现256个 SPI
[0.000000] GICv3:已实现0个扩展 SPI
[0.000000] GICv3:分销商不支持范围选择器
[0.000000] GICv3:实现了16个 PPI
[0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001880000
[0.000000] 其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
[0.000000] GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[0.000000] 它的@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
[0.000000] 其@0x0000000001820000:已分配524288器件@80800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[0.000000] 其:对 cmd 队列使用高速缓存刷新
[0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x000080030000
[0.000000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080040000
[0.000000] 随机:从 start_kernel+0x31c/0x4c4调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
[0.000000] arch_timer:以200.00MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000] 时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000004] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行一次
[0.008470] 控制台:彩色虚拟设备80x25
[0.013061] 校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.023743] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.028551] LSM:安全框架初始化
[0.03333338] 安装高速缓存散列表条目:4096 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.040919] 安装点高速缓存散列表条目:4096 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.050625] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.055802] Platform MSI:创建了 MSI 控制器@1820000域
[0.062078] PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-控制器@1820000域已创建
[0.07320] EFI 服务将不可用。
[0.076191] SMP:启动辅助 CPU ...
I/TC:辅助 CPU 1正在初始化
I/TC:次级 CPU 1切换到正常世界引导
I/TC:辅助 CPU 2正在初始化
I/TC:次级 CPU 2切换到正常世界引导
I/TC:辅助 CPU 3正在初始化
I/TC:次级 CPU 3切换到正常世界引导
[0.100023] 在 CPU1上检测到 VIPT I 高速缓存
[0.100060] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x00000000018a0000
[0.100076] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
[0.100141] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[0.119369] 在 CPU2上检测到 VIPT I-cache
[0.119396] GICv3:CPU2:找到重新分配器2区域0:0x00000000018c0000
[0.119408] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
[0.119446] CPU2:已启动辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
[0.138631] 在 CPU3上检测到 VIPT I 高速缓存
[0.138653] GICv3:CPU3:找到重新分配器3区域0:0x00000000018e0000
[0.138664] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080070000
[0.138699] CPU3:已启动辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
[0.138787] SMP:带来1个节点、4个 CPU
[0.218498] SMP:总共激活4个处理器。
[0.223310] CPU 特性:检测到:支持32位 EL0
[0.228579] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.241383] CPU:所有 CPU 均在 EL2上启动
[0.245591] 替代方案:修补内核代码
[0.251309] devtmpfs:已初始化
[0.260451] 由于缺乏种子,KASLR 被禁用
[0.265218] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.275196] futex 散列表条目:1024 (顺序:4、65536字节、线性)
[0.286734] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.292735] DMI 不存在或无效。
[0.297192] NET:注册协议系列16.
[0.303447] DMA:预分配256 K2B GFP_kernel 池用于原子分配
[0.310799] DMA:为原子分配预分配256 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池
[0.318873] DMA:预分配256 K2B GFP_kernel|GFP_dma32池用于原子分配
[0.327601] 热力系统:寄存式调热器'step_wy'
[0.327606] thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
[0.334151] 硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.347871] ASID 分配器、初始化为65536个条目
[0.374971] HugeTLB 注册的页面大小为1.00 GiB,预分配的0页
[0.381855] HugeTLB 已注册32.0 MIB 页大小,预分配0页
[0.388716] HugeTLB 注册的2.00 MIB 页大小,预分配的0页
[0.395569] HugeTLB 已注册64.0 KiB 页大小,预分配0页
[0.403437] 密码:Max_cpu_qlen 设置为1000
[0.410535] 检测到 K3-chipinfo 43000014.chipid:系列:AM62X 修订版:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f]
[0.419573] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
[0.424135] VCC_3V3_sys:由 vmain_PD 供电
[0.429060] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
[0.434286] iommu:默认域类型:已翻译
[0.439622] SCSI 子系统已初始化
[0.443823] mc:Linux 媒体接口:v0.10
[0.448210] 视频开发:Linux 视频采集接口:v2.00
[0.453886] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.458961] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.468315] PTP 时钟支持已注册
[0.472353] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.476139] OMAP-MAP-MAP-MAILBOO邮 箱290000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x66fc9100
[0.483244] FPGA 管理器框架
[0.486803] 高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.493929] 时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.500390] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.504457] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:512 (顺序0、4096字节)
[0.516975] NET:注册协议系列2.
[0.52170] IP ID 哈希表条目:32768 (顺序:6、262144字节、线性)
[0.530418] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:1024 (顺序:2、16384字节、线性)
[0.539219] TCP 建立哈希表条目:16384 (顺序:5、131072字节、线性)
[0.547435] TCP 绑定哈希表条目:16384 (顺序:6、262144字节、线性)
[0.555173] TCP:配置哈希表(建立16384 BIND 16384)
[0.562078] UDP 哈希表条目:1024 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.568977] UP-Lite 哈希表条目:1024 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.576439] NET:注册协议系列1.
[0.581345] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.587419] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.592257] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.597067] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.603668] PCI:CLS 0字节、默认64
[0.608536] 硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.620427] 初始化系统受信任的密钥环
[0.625178] 工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=19 bucke_order=0
[0.635461] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.642007] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.647209] 注册的密钥类型 id_resolver
[0.651485] 注册了密钥类型 id_legacy
[0.655640] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.662495] nfs4flexfilelaout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.670254] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.711858] 注册密钥类型非对称
[0.716055] 已注册非对称密钥解析器'x509'
[0.721083] 块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要243)
[0.728650] 已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.733282] 已注册 IO 调度程序 kyber
[0.739197] pinctrl-single 408400.pinctrl:34个引脚、尺寸136
[0.745536] pinctrl-single f4000.pinctrl:171个引脚、尺寸684
[0.758098] 串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.777521] 返修:模块已加载
[0.787918] 环路:模块已加载
[0.791856] 兆次采样:07.714.04.00-RC1
[0.799027] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[0.804693] igbvf:英特尔千兆位虚拟功能网络驱动程序
[0.811110] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.817213] sky2:驱动程序版本1.30
[0.821768] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.827949] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.832324] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.838652] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
[0.843373] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.850147] ledtrrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[0.856629] SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,正在跳过....
[0.864307] 开孔器:探测导管方法。
[0.868908] 选项:修订版3.17 (42be8d89)
[0.869199] 选项:启用动态共享存储器
[0.878711] OTEE:初始化的驱动程序
[0.884361] NET:注册协议系列17.
[0.889079] 9pnet:安装9P2000支持
[0.893510] 注册了 DNS_旋 变传感器密钥类型
[0.898097] 正在加载已编译的 X.509证书
[0.912481] ti-sci 44043000.system-controller:暂停需要 TI、ctx-memory-region、但未提供。
[0.922658] ti-sci 44043000.system-controller:TI_sci_init_suspend 失败、mem suspend 将无法正常工作。
[0.932901] ti-sci 44043000.system-controller:ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.3.2-v08.03.02 (Jolly Jellyfi')
[1.440838] 达芬奇-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 公共
[1.496403] OMAP_i2c 20000000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[1.507455] OMAP-i2c 2001000.i2c:总线1 rev0.12 100kHz
[1.513751] 已创建 ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:中断路由器5域
[1.522179] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:创建了中断路由器3域
[1.531514(XV) ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:已创建中断聚合器域28
[1.540554] ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:环数:82
[1.548688] ti-bcdma 485c0100.dma-controller:chan:18、tchan:12、rchan:18)
[1.559912] ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:环数:150
[1.570080] ti-pktdma 485c0000.dma-controller:channels:35 (tchan:20、rchan:15)
[1.580675] printk:禁用控制台[ttyS2]
[1.585125] 2800000.serial: tmio 0x2800000处的 ttyS2 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)是8250
[1.593895] printk:启用控制台[ttyS2]
[1.593895] printk:启用控制台[ttyS2]
[1.602338] printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
[1.602338] printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
[1.651979] 随机:快速初始化完成
[1.658946] SPI-NOR spi0.0:s28hs512t (65536 KB)
[1.663963] 在 MTD 器件 fc40000.SPI.0上找到7个固定分区
[1.670916] 在"fc40000.SPI.0"上创建7个 MTD 分区:
[1.676310] 0x000000000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
[1.683033] 0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
[1.689411] 0x000000280000-0x000000680000:"ospi.u-boot"
[1.695857] 0x000000680000-0x0000006c0000:"ospI.env"
[1.702094]0x0000006c0000-0x000000700000 :"ospI.env.backup"
[1.708883] 0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
[1.715307] 0x000003fc0000-0x000004000000:"ospi.phypattern"
[1.793985] DaVinci_MDIO 8000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[1.804510] DaVinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:device 8000f00.MDIO:00、driver TI DP83867
[1.812611] DaVinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序 TI DP83867
[1.820788] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3个查询:00000002
[1.834598] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:设置新的 flow-id-base 19.
[1.841374] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:使用随机 MAC 地址
[1.847654] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
[1.854782] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:ALE 表大小512
[1.866852] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:CPT 版本0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
[1.890415] RTC-ti-K3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
[1.895602] RTC-ti-K3 2b1f0000.RTC:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:10 UTC (10)
[1.905146] pinctrl-single f4000.pinctrl:fax0.MMC 已请求引脚 PIN145;无法申请 LED
[1.915003] pinctrl-single f4000.pinctrl:引脚-145 (LED)状态-22
[1.921288] pinctrl-single f4000.pinctrl:无法从 器件 pinctrl-single 上的组 usr-led-pins 默认值请求引脚145 (PIN145)
[1.933367] LED-GPIO LED:应用设置时出错、反向
[1.940007] LED-GPIO:LED 探测失败、错误-22
[1.973453] 达芬奇-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 公共
[1.984119] mmc0:CQHCI 版本5.10
[2.026512] mmc0:使用 ADMA 64位的 fa1000.MMC [fa1000.mmc]上的 SDHCI 控制器
[2.093613] reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.101741] pca953x 1-0022:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[2.108478] pca953x 1-0022:使用 AI
[2.117154] mmc0:已启用命令队列引擎
[2.121624] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
[2.127242] mmcblk0:mmc0:0001 G1M15L 29.6 GiB
[2.131971] mmcblk0boot0:mmc0:0001 G1M15L 分区1 31.5 mib
[2.137961] pca953x 1-0022:写入寄存器失败
[2.138146] mmcblk0boot1:mmc0:0001 G1M15L 分区2 31.5 mib
[2.143041] pca953x:1-0022探头失败,错误-121
[2.148923] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 G1M15L 分区3 4.00 mib、chardev (237:0)
[2.164376] 毫米波0:P1
[2.169624] reg 固定电压稳压器-6:注册稳压器失败:-517
[2.179030] reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.260018] reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.269336] debugfs:目录'PD:182'、父级'pm_genpd'已存在!
[2.269896] reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.486856] ALSA 器件列表:
[2.489843] 未找到声卡。
[2.523051] reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.617055] 正在等待根设备 PARTUUUUID=7f00581c-02...
[33.869944] tlv71033:正在禁用