This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:无法检测内核中的 sdcard、我们无法在启动日志中看到 SD 卡(mmc1)消息、这就是为什么我们的 AM62X 器件无法通过 SDCARD 启动

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1118376/processor-sdk-am62x-not-able-to-detect-sdcard-in-the-kernel-we-cant-see-the-sd-card-mmc1-messages-in-the-bootup-logs-thatswhy-our-am62x-device-is-not-bootup-through-sdcard

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM625

请查找启动日志:

U-Boot SPL 2021.01-g74fc69c889 (2022年5月30日- 16:40:44 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.3.2-v08.03.02 (Jolly Jellyfi')
尝试从 MMC2引导
正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

在 ARM64内核上启动 ATF...

注意: BL31:v2.6 (发行版):08.03.00.003-脏
注意: BL31:构建时间:2022年5月30日16:35:46
I/TC:
I/TC:OP-TEE 版本:3.18.0-RC1-22-g42be8d89 (gcc 版本9.2.1 20191025 (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1 Thu Jul 14 05:46:35 UTC 2022 Aarch64
I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
I/TC:警告:请检查 opte.readtheddocs.io/.../porting_guidelines.html
I/TC:初始化主 CPU
E/TC:0 K3_sec_proxy_verify_thread:108队列忙
E/TC:0 K3_sec_proxy_recv:196线程 SEC_proxy_RESPONSE_THread 验证失败。RET =-65523
E/TC:0 ti_sci_get_response:101消息接收失败(-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:149无法获取响应(-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_init:378无法与控制固件通信(-65523)
E/TC:0 call_initcalls:43 Initcall __text_start + 0x0005b2e8失败
E/TC:0 K3_sec_proxy_verify_thread:108队列忙
E/TC:0 K3_sec_proxy_recv:196线程 SEC_proxy_RESPONSE_THread 验证失败。RET =-65523
E/TC:0 ti_sci_get_response:101消息接收失败(-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:149无法获取响应(-65523)
E/TC:0 TEE_OTP_GET_HW_UNIQUE:86无法获取 HUK
E/TC:0 call_initcalls:43 Initcall __text_start + 0x0005b308失败
I/TC:主 CPU 切换到正常世界引导

U-Boot SPL 2021.01-00002-g77bcc61275脏污(2022年7月15日- 12:00:58 +0530)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.3.2-v08.03.02 (Jolly Jellyfi')
尝试从 MMC2引导


U-Boot 2021.01-00002-g77bcc61275脏污(2022年7月15日- 12:00:58 +0530)

SoC:  AM62X SR1.0
型号:德州仪器 AM625 SK
EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
DRAM: 2GiB
MMC:  MMC@fa10000:0、MMC@fa00000:1、MMC@fa20000:2
正在从 MMC 加载环境... 好的
IN:   串行@2800000
输出:  串行@2800000
ERR:  串行@2800000
EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取
在0x51读取板载 EEPROM 失败1.
NET:  eth0:以太网@8000000port@1
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc1是当前器件
在器件1上找到 SD/MMC
无法加载'boot.scr'
2ms (727.5 KiB/s)内读取1490字节
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc1导入环境...
正在运行 envcmd ...
2ms 内读取1个字节(0字节/s)
已设置。
18448896字节在764 ms (23 MiB/s)内读取
44493字节在5ms 内读取(8.5 MIB/s)
###展开的设备树 blob、88000000
  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
  正在将设备树加载到000000008fef2000,结束位置000000008fffff... 好的

正在启动内核...

[0.000000]   在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x410fd034]
[0.000000]   Linux 版本5.10.109-g9e58028f94 (测试@test-ThinkCenter-neo-50t-Gen-3)(Aarch64-no-linux-gnu-gcc (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10))) 9.2.1 20191025、2.
[0.000000]   机器模型:德州仪器 AM625 SK
[0.000000]   只能使用:ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')
[0.000000]   printk:启用了引导控制台[ns16550a0]
[0.000000]   EFI:未找到 UEFI。
[0.000000]   保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000009cb00000、大小为1 mib
[   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]   保留存储器:创建了大小为15 MIB 的0x00009cc00000 DMA 存储器池
[   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 M4F-memory@9cc00000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]   保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000009db00000、大小为12 mib
[   0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@9db00000、兼容 id shared dma-pool
[0.000000]   区域范围:
[0.000000]     DMA     [mem 0x0000800000080000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000]     dma32   为空
[0.000000]     正常  为空
[0.000000]   每个节点的可移动区域开始
[0.000000]   早期存储器节点范围
[0.000000]     节点  0:[MEM 0x0000800000080000000-0x000000009Cafff]
[0.000000]     节点  0:[MEM 0x000000009cb00000-0x000000009e6fff]
[0.000000]     节点  0:[MEM 0x000000009e700000-0x00009e77FFF]
[0.000000]     节点  0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fff]
[0.000000]     节点  0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000]   Initmem 设置节点0 [mem 0x00008000000800000-0x00000000ffFFF]
[0.000000]   CMA:在0x00000000f4000000处保留144 MIB
[0.000000]   psci:从 DT 探测导管方法。
[0.000000]   psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000]   psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000]   psci:不需要迁移受信任的操作系统
[0.000000]   psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000]   perpu:嵌入式22页/CPU s49880 r8192 d32040 u90112
[0.000000]   在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
[0.000000]   CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
[0.000000]   CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000]   在上构建了1个区域列表、移动分组。  总页数:516096
[0.000000]   内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32、0x02800000 root=PARTUUUID=7f00581c-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:262144 (顺序:9、2097152字节、线性)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:131072 (顺序:8、1048576字节、线性)
[0.000000]   mem 自动初始化:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[0.000000]   内存:1836756K/2097152K 可用(10816K 内核代码、1120K rwdata、4176K rodata、1792K init、433K BSS、 112940K 保留、147456K CMA 保留)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[0.000000]   RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]   RCU:    已启用 RCU 事件跟踪。
[0.000000]   RCU:    RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=4。
[0.000000]    启用了 Trampoline 变量的任务 RCU。
[0.000000]   RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
[0.000000]   RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=4
[0.000000]   NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[0.000000]   GICv3:GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000]   GICv3:实现256个 SPI
[0.000000]   GICv3:已实现0个扩展 SPI
[0.000000]   GICv3:分销商不支持范围选择器
[0.000000]   GICv3:实现了16个 PPI
[0.000000]   GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001880000
[0.000000]   其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
[0.000000]   GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[0.000000]   它的@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
[0.000000]   其@0x0000000001820000:已分配524288器件@80800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[0.000000]   其:对 cmd 队列使用高速缓存刷新
[0.000000]   GICv3:使用 LPI 属性表@0x000080030000
[0.000000]   GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[0.000000]   GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080040000
[0.000000]   随机:从 start_kernel+0x31c/0x4c4调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
[0.000000]   arch_timer:以200.00MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000]   时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000004]   sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行一次
[0.008470]   控制台:彩色虚拟设备80x25
[0.013061]   校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.023743]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.028551]   LSM:安全框架初始化
[0.03333338]   安装高速缓存散列表条目:4096 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.040919]   安装点高速缓存散列表条目:4096 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.050625]   RCU:分层 SRCU 实现。
[0.055802]   Platform MSI:创建了 MSI 控制器@1820000域
[0.062078]   PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-控制器@1820000域已创建
[0.07320]   EFI 服务将不可用。
[0.076191]   SMP:启动辅助 CPU ...
I/TC:辅助 CPU 1正在初始化
I/TC:次级 CPU 1切换到正常世界引导
I/TC:辅助 CPU 2正在初始化
I/TC:次级 CPU 2切换到正常世界引导
I/TC:辅助 CPU 3正在初始化
I/TC:次级 CPU 3切换到正常世界引导
[0.100023]   在 CPU1上检测到 VIPT I 高速缓存
[0.100060]   GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x00000000018a0000
[0.100076]   GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
[0.100141]   CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[0.119369]   在 CPU2上检测到 VIPT I-cache
[0.119396]   GICv3:CPU2:找到重新分配器2区域0:0x00000000018c0000
[0.119408]   GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
[0.119446]   CPU2:已启动辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
[0.138631]   在 CPU3上检测到 VIPT I 高速缓存
[0.138653]   GICv3:CPU3:找到重新分配器3区域0:0x00000000018e0000
[0.138664]   GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080070000
[0.138699]   CPU3:已启动辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
[0.138787]   SMP:带来1个节点、4个 CPU
[0.218498]   SMP:总共激活4个处理器。
[0.223310]   CPU 特性:检测到:支持32位 EL0
[0.228579]   CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.241383]   CPU:所有 CPU 均在 EL2上启动
[0.245591]   替代方案:修补内核代码
[0.251309]   devtmpfs:已初始化
[0.260451]   由于缺乏种子,KASLR 被禁用
[0.265218]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.275196]   futex 散列表条目:1024 (顺序:4、65536字节、线性)
[0.286734]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.292735]   DMI 不存在或无效。
[0.297192]   NET:注册协议系列16.
[0.303447]   DMA:预分配256 K2B GFP_kernel 池用于原子分配
[0.310799]   DMA:为原子分配预分配256 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池
[0.318873]   DMA:预分配256 K2B GFP_kernel|GFP_dma32池用于原子分配
[0.327601]   热力系统:寄存式调热器'step_wy'
[0.327606]   thermal_sys:寄存式热调节器"power_allocator"
[0.334151]   硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.347871]   ASID 分配器、初始化为65536个条目
[0.374971]   HugeTLB 注册的页面大小为1.00 GiB,预分配的0页
[0.381855]   HugeTLB 已注册32.0 MIB 页大小,预分配0页
[0.388716]   HugeTLB 注册的2.00 MIB 页大小,预分配的0页
[0.395569]   HugeTLB 已注册64.0 KiB 页大小,预分配0页
[0.403437]   密码:Max_cpu_qlen 设置为1000
[0.410535]   检测到 K3-chipinfo 43000014.chipid:系列:AM62X 修订版:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f]
[0.419573]   VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
[0.424135]   VCC_3V3_sys:由 vmain_PD 供电
[0.429060]   VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
[0.434286]   iommu:默认域类型:已翻译
[0.439622]   SCSI 子系统已初始化
[0.443823]   mc:Linux 媒体接口:v0.10
[0.448210]   视频开发:Linux 视频采集接口:v2.00
[0.453886]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.458961]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.468315]   PTP 时钟支持已注册
[0.472353]   EDAC MC:版本:3.0.0
[0.476139]   OMAP-MAP-MAP-MAILBOO邮 箱290000.mailbox:OMAP 邮箱修订版0x66fc9100
[0.483244]   FPGA 管理器框架
[0.486803]   高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.493929]   时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.500390]   VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.504457]   VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:512 (顺序0、4096字节)
[0.516975]   NET:注册协议系列2.
[0.52170]   IP ID 哈希表条目:32768 (顺序:6、262144字节、线性)
[0.530418]   tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:1024 (顺序:2、16384字节、线性)
[0.539219]   TCP 建立哈希表条目:16384 (顺序:5、131072字节、线性)
[0.547435]   TCP 绑定哈希表条目:16384 (顺序:6、262144字节、线性)
[0.555173]   TCP:配置哈希表(建立16384 BIND 16384)
[0.562078]   UDP 哈希表条目:1024 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.568977]   UP-Lite 哈希表条目:1024 (顺序:3、32768字节、线性)
[0.576439]   NET:注册协议系列1.
[0.581345]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.587419]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.592257]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.597067]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.603668]   PCI:CLS 0字节、默认64
[0.608536]   硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.620427]   初始化系统受信任的密钥环
[0.625178]   工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=19 bucke_order=0
[0.635461]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.642007]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.647209]   注册的密钥类型 id_resolver
[0.651485]   注册了密钥类型 id_legacy
[0.655640]   nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.662495]   nfs4flexfilelaout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.670254]   9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.711858]   注册密钥类型非对称
[0.716055]   已注册非对称密钥解析器'x509'
[0.721083]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要243)
[0.728650]   已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.733282]   已注册 IO 调度程序 kyber
[0.739197]   pinctrl-single 408400.pinctrl:34个引脚、尺寸136
[0.745536]   pinctrl-single f4000.pinctrl:171个引脚、尺寸684
[0.758098]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.777521]   返修:模块已加载
[0.787918]   环路:模块已加载
[0.791856]   兆次采样:07.714.04.00-RC1
[0.799027]   Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[0.804693]   igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
[0.811110]   igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.817213]   sky2:驱动程序版本1.30
[0.821768]   VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.827949]   i2c /dev/entries 驱动程序
[0.832324]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.838652]   sdhci:copyright (c) Pierre Osman
[0.843373]   sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.850147]   ledtrrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[0.856629]   SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,正在跳过....
[0.864307]   开孔器:探测导管方法。
[0.868908]   选项:修订版3.17 (42be8d89)
[0.869199]   选项:启用动态共享存储器
[0.878711]   OTEE:初始化的驱动程序
[0.884361]   NET:注册协议系列17.
[0.889079]   9pnet:安装9P2000支持
[0.893510]   注册了 DNS_旋 变传感器密钥类型
[0.898097]   正在加载已编译的 X.509证书
[0.912481]   ti-sci 44043000.system-controller:暂停需要 TI、ctx-memory-region、但未提供。
[0.922658]   ti-sci 44043000.system-controller:TI_sci_init_suspend 失败、mem suspend 将无法正常工作。
[0.932901]   ti-sci 44043000.system-controller:ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.3.2-v08.03.02 (Jolly Jellyfi')
[1.440838]   达芬奇-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 公共
[1.496403]   OMAP_i2c 20000000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[1.507455]   OMAP-i2c 2001000.i2c:总线1 rev0.12 100kHz
[1.513751]   已创建 ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:中断路由器5域
[1.522179]   ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:创建了中断路由器3域
[1.531514(XV)   ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:已创建中断聚合器域28
[1.540554]   ti-bcdma 485c0100.dma-控制器:环数:82
[1.548688]   ti-bcdma 485c0100.dma-controller:chan:18、tchan:12、rchan:18)
[1.559912]   ti-pktdma 485c0000.dma-控制器:环数:150
[1.570080]   ti-pktdma 485c0000.dma-controller:channels:35 (tchan:20、rchan:15)
[1.580675]   printk:禁用控制台[ttyS2]
[1.585125]   2800000.serial: tmio 0x2800000处的 ttyS2 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)是8250
[1.593895]   printk:启用控制台[ttyS2]
[1.593895]   printk:启用控制台[ttyS2]
[1.602338]   printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
[1.602338]   printk:禁用引导控制台[ns16550a0]
[1.651979]   随机:快速初始化完成
[1.658946]   SPI-NOR spi0.0:s28hs512t (65536 KB)
[1.663963]   在 MTD 器件 fc40000.SPI.0上找到7个固定分区
[1.670916]   在"fc40000.SPI.0"上创建7个 MTD 分区:
[1.676310]   0x000000000000-0x000000080000:"ospi.tiboot3"
[1.683033]   0x000000080000-0x000000280000:"ospi.tispl"
[1.689411]   0x000000280000-0x000000680000:"ospi.u-boot"
[1.695857]   0x000000680000-0x0000006c0000:"ospI.env"
[1.702094]0x0000006c0000-0x000000700000   :"ospI.env.backup"
[1.708883]   0x000000800000-0x000003fc0000:"ospi.rootfs"
[1.715307]   0x000003fc0000-0x000004000000:"ospi.phypattern"
[1.793985]   DaVinci_MDIO 8000f00.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[1.804510]   DaVinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[0]:device 8000f00.MDIO:00、driver TI DP83867
[1.812611]   DaVinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动程序 TI DP83867
[1.820788]   am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3个查询:00000002
[1.834598]   am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:设置新的 flow-id-base 19.
[1.841374]   am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:使用随机 MAC 地址
[1.847654]   am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
[1.854782]   am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:ALE 表大小512
[1.866852]   am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:CPT 版本0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
[1.890415]   RTC-ti-K3 2b1f0000.RTC:注册为 rtc0
[1.895602]   RTC-ti-K3 2b1f0000.RTC:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:10 UTC (10)
[1.905146]   pinctrl-single f4000.pinctrl:fax0.MMC 已请求引脚 PIN145;无法申请 LED
[1.915003]   pinctrl-single f4000.pinctrl:引脚-145 (LED)状态-22
[1.921288]   pinctrl-single f4000.pinctrl:无法从 器件 pinctrl-single 上的组 usr-led-pins 默认值请求引脚145 (PIN145)
[1.933367]   LED-GPIO LED:应用设置时出错、反向
[1.940007]   LED-GPIO:LED 探测失败、错误-22
[1.973453]   达芬奇-McASP 2b1000.McASP:未找到 IRQ 公共
[1.984119]   mmc0:CQHCI 版本5.10
[2.026512]   mmc0:使用 ADMA 64位的 fa1000.MMC [fa1000.mmc]上的 SDHCI 控制器
[2.093613]   reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.101741]   pca953x 1-0022:未找到电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
[2.108478]   pca953x 1-0022:使用 AI
[2.117154]   mmc0:已启用命令队列引擎
[2.121624]   mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
[2.127242]   mmcblk0:mmc0:0001 G1M15L 29.6 GiB
[2.131971]   mmcblk0boot0:mmc0:0001 G1M15L 分区1 31.5 mib
[2.137961]   pca953x 1-0022:写入寄存器失败
[2.138146]   mmcblk0boot1:mmc0:0001 G1M15L 分区2 31.5 mib
[2.143041]   pca953x:1-0022探头失败,错误-121
[2.148923]   mmcblk0rpmb:mmc0:0001 G1M15L 分区3 4.00 mib、chardev (237:0)
[2.164376]    毫米波0:P1
[2.169624]   reg 固定电压稳压器-6:注册稳压器失败:-517
[2.179030]   reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.260018]   reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.269336]   debugfs:目录'PD:182'、父级'pm_genpd'已存在!
[2.269896]   reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.486856]   ALSA 器件列表:
[2.489843]     未找到声卡。
[2.523051]   reg-fixed-voltage regulator -6:注册电脑控制器失败:-517
[2.617055]   正在等待根设备 PARTUUUUID=7f00581c-02...
[33.869944]  tlv71033:正在禁用