This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4AL] CPSW2G 主系统不能与 SDK8.4.4配合使用

Guru**** 2017950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1116643/tda4vm-tda4al-cpsw2g-main-doesn-t-work-with-sdk8-0-4

器件型号:TDA4VM

您好!

我们正在尝试启动 TDA4AL EVM (J721S2XSOMG01EVM)、J7X 通用处理器板(J721EXCP01EVM)和具有 SDK8.5.4的 J7X GESI EXP 板(J7EXPC01EVM)上的 CPSW2G 主以太网端口、但该端口无法正常工作。

当我在 A72上使用 R5内核(IPC_ECHO_TEST 映像)和 lanuch Linux 的默认映像时、CPSW2G 主端口可以打开、并且可以在我将线缆插入 PRG0_RGMII1_B 端口时运行、但我们无法发送或接收任何数据包。
当我将 mcu1_0映像更改为 enet_lwip_example 映像(enet_lwip_example_freertos_mcu1_0_release.xer5f、由命令"make enet_lwip_example_freertos SOCs=j721s2 Board=j721s2_evm"生成)时、SWCPESI 板上似乎找不到主端口、并且无法在主端口上找到它。
请帮助我解决这个问题。
非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lvan、

    能否确认在 j721s2的器件树文件中没有禁用 main_cpsw 节点。 如果从 A72 Linux 启用了 cpsw、则将无法从 mcu1_0启动端口。  

    您能否在 K3-j721s2-common-proc-board.dts 的 main_cpsw 节点中添加`status ="disabled";`行并重试。

    您能否向我发送 mcu1_0上的错误日志和 kernel_logs

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanmay、

    我们非常希望从 A72 Linux 中启动 MAIN_cpsw 端口。

    我们正在为 MCU 使用 defalt 映像、并将 MAIN_cpsw 节点状态设置为"正常"、但 MAIN_cpsw 端口无法在 A72 Linux 上发送或接收任何内容。

    当我们将 MAIN_cpsw 链接到 MCU_cpsw (之前已检查可用)时、两个端口都链接起来。 但是、它们都无法从另一个端口接收数据包。

    下面是 kernel_log:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    U-Boot SPL 2021.01-g44a87e3ab8 (Mar 31 2022 - 19:15:43 +0000)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0016 '22.1.1--v2022.01 (Terrific Llam')
    SPL initial stack usage: 13440 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE: BL31: v2.5(release):08.01.00.006-dirty
    NOTICE: BL31: Built : 18:59:29, Mar 31 2022
    U-Boot SPL 2021.01-g44a87e3ab8 (Mar 31 2022 - 19:00:15 +0000)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0016 '22.1.1--v2022.01 (Terrific Llam')
    Trying to boot from MMC2
    U-Boot 2021.01 (Jul 07 2022 - 21:18:18 +0800)
    SoC: J721S2 SR1.0
    Model: Texas Instruments J721S2 EVM
    ti_i2c_eeprom_am6_parse_record: Ignoring record id 17
    ti_i2c_eeprom_am6_parse_record: Ignoring record id 17
    Board: J721S2X-PM1-SOM rev E1
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的罗密欧:

    由于您已将 MCU CPSW2G 与主 CPSW2G 相连,因此只需分配 IP 地址(使用 :`ifconfig $if_name $IP_addr`)和 ping。 它应该起作用。

    您能否为接口分配 IP 地址并尝试使用 PC 对其执行 ping 操作。

    此致、
    Tanmay