您好,我正在使用 TDA4VM EVM 板测试 ospi 引导模式。设置完成后,控制台无法打印任何内容。
Linux SDK 08.00.08 (2021年8月13日)
RTOS SDK 08.00.00.12 (2021年8月13日)
我的硬件设置:
SW8至"0000 0000"、SW9至"0100 0000"、SW3至"0100 0010 10"。
软件设置
并将 tiboot3.bin 刷写到 0x0、
tispl.bin 更改为0x80000
U-boot.img 到0x280000
sysfw.itb 至0x6c0000
rootfs.ubifs 至0x800000
所有文件均已通过 SD 模式启动。
我想知道是否还有其他需要改变的地方吗? 在 OSPI 引导模式和 SD 引导模式下、如果 tiboot3.bin 是相同的文件、这是否正常?