请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 你(们)好
当 我 使用 sdk8.2 QNX+RTOS 时
在 SBL 引导模式,中使用 shutdown 命令后、我发现 tda4未重新启动在 spl 模式下 、在 命令 shutdonw,命令正常后、tda4重新启动
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
提供给 QNX 的'hutdown'实用程序将正常运行。 关断实用程序为 TDA4VM EVM 调用的源代码可在 QNX BSP 中的以下位置看到:psdkq/QNX/BSP/src/hardware/startup/boards/j721e/callout_reboot_ti_sci.S
代码正在调用 TI_SCI_MSG_SYS_RESET。
SBL SDK 8.2 QNX + RTOS 环境的其余部分是否稳定? 测试中是否使用 SDK 8.2版本的推荐 BSP 版本?
此致、
KB