This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM QNX 关断

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1115293/tda4vm-tda4vm-qnx-shutdown

器件型号:TDA4VM

你(们)好  

当 我 使用 sdk8.2 QNX+RTOS 时

在  SBL 引导模式,中使用 shutdown 命令后、我发现 tda4未重新启动在 spl 模式下 、在    命令 shutdonw,命令正常后、tda4重新启动   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供给 QNX 的'hutdown'实用程序将正常运行。   关断实用程序为 TDA4VM EVM 调用的源代码可在 QNX BSP 中的以下位置看到:psdkq/QNX/BSP/src/hardware/startup/boards/j721e/callout_reboot_ti_sci.S  

    代码正在调用 TI_SCI_MSG_SYS_RESET。   

    SBL SDK 8.2 QNX + RTOS 环境的其余部分是否稳定?   测试中是否使用 SDK 8.2版本的推荐 BSP 版本?

    此致、

    KB