请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 大家好、
我的客户正在尝试在 PDK ti/drv/pm/examples/cpuidle/main_a15.c.下进行 CPU idel 测试
他们执行了 WFI。 但是 CPU 在它之后永远不会被 timer4中断唤醒。
他们应该为 CPU 标识测试设置 CPSR.I 位的值是多少?
谢谢、此致、
Kuerbis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在尝试在 PDK ti/drv/pm/examples/cpuidle/main_a15.c.下进行 CPU idel 测试
他们执行了 WFI。 但是 CPU 在它之后永远不会被 timer4中断唤醒。
他们应该为 CPU 标识测试设置 CPSR.I 位的值是多少?
谢谢、此致、
Kuerbis
您好、Kuerbis、
[引用 userid="85506" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114515/am5716-current-program-status-register-CPSR-I-bit-set-up-for-cpu-idel-test"]我的客户正在尝试 PDK ti/drv/pm/main/quotes[_a15]下的 CPU idel-test 测试。他们是否能够进入空闲模式?
[引用 userid="85506" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114515/am5716-curry-program-status-register-CPSR-I-bit-set-up for -cpu-idel-test"]但 CPU 之后从未被 timer4中断唤醒。此外、您是否已验证中断本身是否已生成?
此致、
Parth