This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:为 CPU 标识测试设置了当前程序状态寄存器(CPSR) I 位

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114515/am5716-current-program-status-register-cpsr-i-bit-set-up-for-cpu-idel-test

器件型号:AM5716

大家好、

我的客户正在尝试在 PDK ti/drv/pm/examples/cpuidle/main_a15.c.下进行 CPU idel 测试

他们执行了 WFI。 但是 CPU 在它之后永远不会被 timer4中断唤醒。

他们应该为 CPU 标识测试设置 CPSR.I 位的值是多少?   

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    [引用 userid="85506" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114515/am5716-current-program-status-register-CPSR-I-bit-set-up-for-cpu-idel-test"]我的客户正在尝试 PDK ti/drv/pm/main/quotes[_a15]下的 CPU idel-test 测试。

    他们是否能够进入空闲模式?

    [引用 userid="85506" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1114515/am5716-curry-program-status-register-CPSR-I-bit-set-up for -cpu-idel-test"]但 CPU 之后从未被 timer4中断唤醒。

    此外、您是否已验证中断本身是否已生成?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    >他们是否能够进入空闲模式?

    根据状态寄存器和功率测量值、他们似乎无法进入空闲模式。

    >此外,是否已验证中断本身是否已生成?

    我们应该检查哪个寄存器位?

    他们想知道应该为 CPU 识别测试设置 CPSR.I 位的值。  是否应启用它?  

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Kuerbis、

    在运行 CPU_IDLE 测试时执行 WFI 之前、我已检查 CPSR.I 位是否设置为0。

    此致、
    Parth