您好,专家:A
TILE 说明。
这是 ksz9031的硬件参考:
遵循此主题
TILE 说明
我们是否有适用于 cpsw2g 的 u-boot 和 Linux 内核上的 ksx9031完整软件配置指南?
上下文可能包括:
1.如何在 u-boot 或 Linux 内核中修改器件树
2. u-boot 或内核中的 menuconfig
等等...
太多了!
Gibbs
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家:A
TILE 说明。
这是 ksz9031的硬件参考:
遵循此主题
TILE 说明
我们是否有适用于 cpsw2g 的 u-boot 和 Linux 内核上的 ksx9031完整软件配置指南?
上下文可能包括:
1.如何在 u-boot 或 Linux 内核中修改器件树
2. u-boot 或内核中的 menuconfig
等等...
太多了!
Gibbs
您好、Gibbs、
很抱歉耽误你的答复。
就物理层而言、唯一需要更改的是位于 CPSW2G 节点 MDIO 节点内部的物理层节点和同一 MDIO 节点的总线频率属性。 有关 ksz9031 phy 的参考、请参阅[PSDK-Linux-install-path]/Documentation/devicetree/bindings/net/Micrel-ksz90x1.txt。 通常、phy 的引用出现在 针对多个供应商及其产品的[PSDK-Linux-install-path]/Documentation/devicetree/bindings/snet 文件夹中。
在 CONFIG 中、确保通过 将 CONFIG_Micrel_PHY 和 CONFIG_NET_VENDOOR_Micrel 设置为"y"来启用 CONFIG_Micrel_PHY 和 CONFIG_NET_VENDOOR_Micrel。
此致、
Tanmay